Comment générer les fichiers Gerber et de perçage dans KiCad 6
Dernière mise à jour le Sep 15, 2025
- Générer les Gerbers
- Générer les fichiers de perçage (Drill Files)
- Générer le fichier de plan de perçage (Drill Map File)
- Vérifier les fichiers
- Générer la nomenclature (BOM) et les fichiers Centroid pour le service SMT
Instruction pour générer les fichiers Gerber et de perçage dans KiCad 7 également disponible !
Lorsque vous avez terminé votre conception dans KiCad, la dernière étape avant de l’envoyer à l’atelier de fabrication est de générer les fichiers Gerber et Drill (perçage). Les fabricants de PCB utilisent ces fichiers pour fabriquer vos circuits imprimés. En résumé, trois ensembles de fichiers doivent être générés :
Fichiers Gerber
Fichiers de perçage
Fichiers de plan de perçage
Le projet de démonstration PCB_Design est utilisé dans cet article.
Toutes les étapes ont été testées dans KiCad 6.0.2, il peut y avoir de légères différences si vous utilisez une autre version de KiCad.
Générer les Gerbers
| Important | Il est fortement recommandé d’exécuter une vérification DRC avant de générer les Gerbers. |
Dans l’éditeur PCB, sélectionnez Fichier → Sorties de fabrication → Gerbers (.gbr)… dans le menu pour ouvrir la boîte de dialogue de génération des Gerbers.
Figure 1. Menu Tracer
Pour commander des PCB chez JLCPCB, les paramètres par défaut NE PEUVENT PAS être utilisés directement, quelques réglages sont nécessaires.
Sélectionner le dossier cible
En haut de la fenêtre de traçage, vous pouvez cliquer sur l’icône de navigation pour sélectionner/créer le répertoire cible ou simplement taper le nom du dossier souhaité. Par exemple, dans ce tutoriel, nous tapons "project-name-gerbers" pour remplacer le "plots" par défaut (utilisez un nom plus significatif que project-name). Lorsque KiCad génère les Gerbers, le dossier sera automatiquement créé.
C’est une bonne pratique de sortir les Gerbers dans un dossier séparé. Sinon, ils risquent d’encombrer vos fichiers de conception et vous devrez les trier manuellement.
Figure 2. Sélection du dossier cible
Sélectionner les couches
Sur la gauche, vous verrez quelles couches du circuit doivent être converties en fichiers Gerber. Les couches suivantes doivent être cochées :
F.Cu
F.Paste
F.Silks
F.Mask
B.Cu
B.Paste
B.Silks
B.Mask
Edge.Cuts (contient le contour/découpes du circuit)
In1.Cu, In2.Cu … pour les conceptions 4/6 couches
| Remarque | Dans KiCad, les couches avec une version avant et arrière commencent par F. (Front) et B. (Back). Les noms des couches cuivre peuvent être modifiés dans Fichier → Configuration de la carte. La fonction de chaque couche peut être consultée dans Quelle est la signification des couches dans pcb_new et dans l’éditeur d’empreintes ? (KiCad 5 et versions antérieures). |
Options générales et options Gerber
Crochez Plot reference designators → sinon les désignateurs n’apparaîtront pas sur la sérigraphie
Crochez Check zone fills before plotting
Crochez Use Protel filename extensions → recommandé car JLCPCB préfère ces extensions
Crochez Subtract soldermask from silkscreen → pour éviter la sérigraphie sur les pastilles
Format étendu X2 : sans importance
Voici donc les paramètres finaux que nous obtenons :
Figure 3. Options Gerber
Ensuite, cliquez sur Plot en bas de la fenêtre. Tous les Gerbers générés seront placés dans le dossier choisi.
Si les zones de cuivre ne sont pas à jour et que vous avez oublié de les regénérer, lorsque l’option Check zone fills before plotting est cochée, KiCad vous demandera confirmation : cliquez simplement sur Refill, et la génération se poursuivra.
Figure 4. Refill Zone
Pour commander des PCB, les fichiers de perçage sont également nécessaires.
Générer les fichiers de perçage (Drill Files)
Dans la même boîte de dialogue, cliquez sur Generate Drill Files en bas à droite.
Pas besoin de changer le dossier de sortie, KiCad utilisera automatiquement le même que pour les Gerbers.
Cochez les options suivantes :
Cochez Use alternate drill mode for Oval Holes Drill Mode
Cochez Absolute pour Drill Origin
Cochez Millimeters pour Drill Units
Cochez Decimal format pour Zeros Format
La capture d’écran ci-dessous montre les paramètres :
Figure 5. Paramètres des fichiers de perçage
Ensuite, cliquez sur Generate Drill File. Les fichiers de perçage seront générés et placés dans le dossier de sortie.
Générer le fichier de plan de perçage (Drill Map File)
Cette étape est facultative, mais recommandée.
Dans la même boîte de dialogue, cochez Gerber dans Map File Format, puis cliquez sur Generate Map File.
Ce fichier fournit des informations supplémentaires pour les trous : indique lesquels sont métallisés et lesquels ne le sont pas, indique aussi le nombre total de fentes. Plus d’informations = moins de risques d’erreurs.
Figure 6. Plan de perçage PTH
Vérifier les fichiers
Avant d’envoyer vos fichiers Gerber à JLCPCB pour la production, il est fortement recommandé de les vérifier avec un visualiseur Gerber tiers.
Lorsque vous vérifiez le fichier, veuillez prêter attention aux points suivants.
1.Le contour de la carte existe-t-il ?
2.Le contour est-il continu (sans trous/espaces) ?
3.Les découpes internes, slots non métallisés, lignes de V-cut apparaissent-elles correctement dans la couche GM1 ?
4.Les trous de perçage apparaissent-ils bien et sont-ils alignés avec les autres couches ?
5.Les vias sont-ils couverts ou exposés selon votre conception ?
6.La sérigraphie est-elle correcte ?
7.Etc.
En cas de problème, corrigez et exportez à nouveau les fichiers, puis revérifiez-les.
Visualiseurs recommandés :
Gerber viewer de Ucamco
Si tout est correct, compressez le dossier de sortie en .zip et passez commande.
Générer la nomenclature (BOM) et les fichiers Centroid pour le service SMT
Si vous souhaitez aussi utiliser le service SMT de JLCPCB, vous devez générer les fichiers BOM et Centroid. Veuillez suivre le guide Comment générer la nomenclature (BOM) et le fichier Centroid depuis KiCad pour savoir comment procéder.