Comment exporter un PCB CircuitMaker 2 en fichiers Gerber et de perçage
Dernière mise à jour le Sep 15, 2025
- Configuration des Gerber et NC Drill
- Génération des fichiers
- Vérification des fichiers
Configuration des Gerber et NC Drill
Tout d’abord, nous devons configurer certaines options. Une fois ces paramètres définis, CircuitMaker les mémorisera pour un projet spécifique, ce qui signifie que vous n’aurez pas à les régler à chaque fois avant de générer les fichiers.
Faites un clic droit sur le nom du projet (le fichier .PrjPcb) dans le panneau Projets (Projects), un menu contextuel apparaîtra, puis cliquez sur Générer les sorties (Generate Outputs).
Figure 1. Élément de menu Générer les sorties
Dans la boîte de dialogue Générer les fichiers de sortie, plusieurs générateurs sont listés. Cliquez sur Configurer pour les fichiers Gerber.
Figure 2. Configurer les options Gerber
Une fenêtre apparaîtra, vous permettant de spécifier certaines options.
Onglet Général (General tab)
Figure 3. Paramètres de l’onglet Général
Onglet Couches (Layers tab)
Sélectionnez les couches nécessaires. Par exemple, pour un design 2 couches, vous devez sélectionner les couches suivantes :
- Top Overlay
- Top Paste
- Top Solder
- Top Layer
- Bottom Layer
- Bottom Solder
- Bottom Paste
- Bottom Overlay
- Outline (Remarque : une couche mécanique différente peut être utilisée pour le contour ; dans cet exemple, c’est M2)
Si c’est un design 4 couches ou 6 couches, n’oubliez pas de sélectionner les couches internes.
Avertissement : Veuillez ne pas cocher la couche Keep-Out (elle sera exportée dans un fichier .GKO). Notre système recherche le fichier .GKO et pourrait l’interpréter comme le contour. La couche Keep-Out est utilisée pour placer des objets qui bloquent ou empêchent la mise en place d’éléments en cuivre dans une zone donnée.
Figure 4. Paramètres de l’onglet Couches
Pour réaliser une découpe (enlever toute la matière), il suffit de dessiner la forme sur la couche de contour (Outline layer).
Figure 5. Une découpe
Onglet Dessin de perçage
Figure 6. Paramètres de l’onglet Dessin de perçage
Onglet Ouvertures (Apertures tab)
Cochez Embedded apertures (RS274X).
Figure 7. Paramètres de l’onglet Ouvertures
Onglet Avancé (Advanced tab)
Figure 8. Paramètres de l’onglet Avancé
Cliquez sur le bouton D’accord pour terminer la configuration Gerber.
Configuration du perçage NC (NC Drill Setup)
Cliquez sur Configurer à droite de Fichiers de perçage NC.
- Utilisez 2:4 pour le format
- Cochez Supprimer les zéros initiaux (Suppress leading zeroes)
- Cochez Référence à l’origine absolue (Reference to absolute origin)
- Cochez Générer des fichiers de perçage séparés pour les trous métallisés et non métallisés (Generate separate NC Drill files for plated & non-plated holes)
- Cochez Utiliser la commande de fraisage de fente G85 (Use drilled slot command (G85))
Figure 9. Configuration du perçage NC
Génération des fichiers
Cochez à la fois les fichiers Gerber et les fichiers de perçage NC, puis cliquez sur le bouton Générer.
Figure 10. Cochez Gerber et Perçage puis Générer
CircuitMaker affichera « Le projet a des modifications… », cliquez simplement sur Enregistrer et Valider les modifications.
Figure 11. Enregistrer et valider les modifications
Cliquez ensuite sur D’accord dans la boîte de dialogue Enregistrer sur le serveur (Save to Server).
Figure 12. Enregistrer sur le serveur
Cliquez sur le bouton Publier (Release), cela enregistrera les fichiers générés dans le cloud.
Figure 13. Publier
Une fenêtre appelée Confirmer la publication apparaîtra, vous pouvez rédiger une note de publication si vous le souhaitez, puis cliquer sur D’accord.
Figure 14. Confirmer la publication
Une nouvelle fenêtre affichera, « Le projet a été publié avec succès, ouvrir dans le navigateur Web. »
Figure 15. Publié
Cliquez sur Ouvrir dans le navigateur Web, cela ouvrira les fichiers publiés dans un navigateur.
Cliquez sur Masquer les fichiers pour afficher le fichier, puis cliquez sur l’icône de téléchargement pour télécharger les fichiers Gerber et de perçage.
Figure 16. Fichiers publiés dans le navigateur Web
Vérification des fichiers
Avant de télécharger vos fichiers Gerber et de perçage sur JLCPCB pour la production, il est fortement recommandé de vérifier les fichiers générés avec un visualiseur Gerber tiers.
Si vous trouvez des problèmes, corrigez-les, réexportez les fichiers Gerber/de Perçage, puis vérifiez-les à nouveau dans le visualiseur Gerber.
Il existe plusieurs bons visualiseurs Gerber un peu partout, utilisez simplement celui qui vous convient le mieux :
- Gerbv
- tracespace view
- Gerber viewer de référence d’Ucamco
Figure 17. Inspection des couches dans Gerbv
Si tout est correct, vous pouvez maintenant télécharger le fichier zip sur JLCPCB pour passer la commande.
Figure 18. Aperçu de la carte sur JLCPCB.com après le téléchargement