This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Termes et conditions de commande de composants de Global Sourcing

Termes et conditions de commande de composants de Global Sourcing

Dernière mise à jour le May 30, 2025



Notes sur le Global Sourcing des commandes de composants


1. Les commandes de composants de Global Sourcing ne peuvent pas être annulés ou retournés une fois qu’elles ont été payés.

2. Composants de Global Sourcing doit être revu. Si la composant ne prend pas en charge l’assemblage, ce composant sera annulé et le remboursement sera effectué dans un délai de 1 à 7 jours.

3. Les composants peuvent être achetés par lots différents, et nous ne pouvons pas promettre des composants achetées à partir du même lot de production. Le lot de production sera d’ici 5 ans.

4. Si un client ne remplit pas le supplément, même les composants arrivés dans notre entrepôt, vous ne pouvez pas les utiliser.

5. Si dans le stock du client, il y a des composants qui ne sont plus nécessaires pour la commande future du client, nous sommes désolés que les remboursements ne soient pas pris en charge, le client est sincèrement suggéré d’évaluer la planification de son projet avant de commander des composants.

6. Les composants sont achetés à l’étranger par le biais de différents processus, parfois la quantité réelle sera inférieure à la commande, JLCPCB est également très désolé de l’apparition de tels problèmes.


Étant donné qu’il faut du temps pour contacter les fournisseurs à l’étranger pour le réapprovisionnement, et qu’il se peut qu’il n’y ait pas de composants à continuer à être expédiés, si la différence entre la quantité réelle reçue et celle commandée par le client est inférieure à 3 composants, nous devons rembourser par défaut les composants manquants, en espérant que cela ne causera pas de désagréments.

Dans le même temps, nous recommandons aux clients de commander plus de quantités pour éviter ce problème. Pour les composants qui ne peuvent pas être utilisés, JLCPCB prend en charge le stockage gratuit sans frais de stockage facturés comme nous le faisons toujours.

Remarques sur l’utilisation de composants de Global Sourcing pour l’assemblage


1. JLCPCB aide les clients à stocker leurs composants de Global Sourcing, les composants ne sont utilisées que pour le service d’assemblage, il n’y a pas de frais d’inventaire lors de l’utilisation de ces composants pour les commandes d’assemblage.

Veuillez noter qu’en principe, les composants de Global Sourcing ne sont pas disponibles pour le ramassage. Les frais d’inventaire et les frais de service de ramassage seront facturés si le ramassage est insisté. Pour en savoir plus

2. Veuillez tenir compte de la quantité d’assemblage minimale et de la quantité d’attrition pendant le processus d’assemblage du PCB.

3. Les composants précommandés auprès de Global Sourcing ne peuvent être choisies qu’avec les composants consignées par le client lors d’une commande de PCBA.

Les composants précommandés auprès de JLCPCB ne peuvent être utilisées qu’avec le stock public existant de JLCPCB et ne peuvent pas être utilisées avec des composants de Global Sourcing ou des composants en consignation.

4. Ce n’est que lorsque les composants de Global Sourcing arrivent dans l’entrepôt JLCPCB que vous pouvez les utiliser pour les commandes d’assemblage de circuits imprimés.

5. Étant donné que les fournisseurs peuvent ajuster les prix des composants en fonction des conditions du marché, une différence de prix se produira pour un certain type de composant, veuillez comprendre.

6. Si les clients achètent plusieurs types de composants ensemble, il est possible que certaines composants ne puissent pas être achetées pour une raison quelconque, auquel cas nous rembourserons le coût des composants que nous n’avons pas achetées aux clients, tandis que les autres composants achetées avec succès ne seront ni annulées ni remboursées.

7. Les composants de Global Sourcing non assemblées ne peuvent pas être expédiées avec des PCB en ce qui concerne le problème de dédouanement, y compris les accessoires, tels que la rondelle, l’écrou, la vis, etc. en raison de la limitation douanière.

Frais supplémentaires


1. Pas de frais d’expédition pour les composants de Global Sourcing, mais pour les commandes de gros volume, lorsque le poids ou la taille du colis dépasse les limites maximales, vous devrez peut-être payer les frais d’expédition supplémentaires.

2. Certains composants (tels que les relais, les filtres passe-bande, les atténuateurs, les modules, les câbles, etc.) peuvent nécessiter des frais de douane supplémentaires de 3 % à 30 %. Les interrupteurs, les fusibles, les tubes à décharge de gaz, les connecteurs, les batteries, etc. nécessitent une inspection des marchandises et des frais de certification 3C. Les frais d’inspection des marchandises sont de 20 $ pour chaque type de composant ; les frais de certification 3C seront partagés à parts égales entre tous les types de composants. S’il n’y a qu’un seul type de composant, les frais sont de 20 $.

3. Comment facturons-nous les composants séparés ou les composants en vrac et en vrac ?

Les composants séparés/en vrac et en vrac sont ceux qui ne sont pas sur une bande/bobine et peuvent être individuels. Ces composants en pièces détachées ne peuvent pas être chargés directement sur les machines P&P (Pick and Place) pour l’assemblage, ce qui nécessite une opération manuelle avant le processus. Veuillez noter que des frais supplémentaires seront facturés pour les commandes impliquant ces composants.

Soit dit en passant, si le composant est volumineux et difficile à traiter, les frais de composant séparé seront de 0,142 USD/composant.


Détail de la charge :


Composants à 5 broches ou moins : 0,017 $ par broche multiplié par le nombre de broches

Composants avec plus de 5 broches : Maximum 0,078 $ par composant.

Si la composant est livré avec des accessoires supplémentaires, tels qu’une rondelle et un écrou, et qu’ils doivent être assemblés en tant que combinaison, les frais de service manuel seront de 0,078 USD/composants.

4. À propos des composants de cuisson

Pour éviter d’éventuelles déformations et fausses soudures, par exemple, des LED sensibles à l’humidité, des modules, etc., nous suggérerons au client de cuire les composants environ 48 heures après leur arrivée sur notre entrepôt.

Frais de cuisson : 8 $ US pour 48 heures, il y aura des frais supplémentaires de 0,017 $ US / composants si la quantité est comprise entre 500 composants et 20000 composants.