This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Aide de l'interface principale DFM : PCB

Aide de l'interface principale DFM : PCB

Dernière mise à jour le Sep 17, 2025

Interface principale

L'interface est divisée en différentes sections pour plus d'explications.

Section A : Zone de rendu graphique principale. Des informations détaillées sont fournies ci-dessous.

Section B : Barre d'outils. La barre d'outils contient des boutons pour des opérations rapides. Survoler une icône avec la souris affichera une info-bulle expliquant sa fonction. Certaines fonctionnalités seront désactivées (grisées) dans certains contextes, comme « Annuler » et « Rétablir » dans le mode PCB actuel, où la modification n'est pas prise en charge. Cependant, en mode CMS, la modification des composants est activée.

Section C : Affiche le nom du fichier d'origine téléchargé par l'utilisateur.

Section D : Basculement entre les unités impériales et métriques.

Section E : Zone de contrôle de l'analyse DFM PCB. Des informations détaillées sont fournies ci-dessous.

Section F : Commutateurs de contrôle de la visibilité des calques. Des informations détaillées sont fournies ci-dessous.

Section G : Coordonnées de la souris. Cette zone s'actualise en temps réel lorsque la souris se déplace dans la section A.

Zone de rendu graphique principale

1. Tourner la molette de la souris vers le haut ou vers le bas permet de contrôler le niveau de zoom du graphique.

2. Maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et faire glisser le curseur permet de déplacer le graphique dans le sens du déplacement de la souris.

3. En mode d'affichage 3D, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et faire glisser le curseur permet de faire pivoter librement le tableau.

4. Il existe quatre modes d'affichage : Gerber, Filaire, Simulation 2D et Simulation 3D. Ils sont illustrés dans les captures d'écran ci-dessous. En mode d'affichage Simulation, le panneau de contrôle de visibilité des calques est automatiquement masqué, et les boutons « Calque supérieur » et « Calque inférieur » permettent de basculer rapidement entre les modes.

Zone de contrôle de l'analyse DFM

1. [Vérification DFM] : Ce bouton lance une analyse en un clic et affiche les principaux résultats sous l'onglet Tout .

2. Aperçu : Cet onglet fournit des informations de base sur la carte, utiles pour évaluer les coûts de prototypage.

3. Tout : Affiche les résultats de l'analyse [Vérification DFM], comme illustré dans la capture d'écran de droite. La colonne Statistiques indique le nombre d'éléments d'analyse, classés par niveau d'alerte (rouge, orange et vert) (détaillé dans la description du niveau d'alerte). La colonne Opération propose un bouton « Détail ». Si une analyse ne génère aucun rapport, le bouton est désactivé. La couleur du bouton indique le niveau d'alerte, en utilisant la couleur la plus élevée. Par exemple, si le bouton est vert, cela signifie qu'il n'y a aucun rapport de danger/avertissement pour cet élément. Cliquer sur ce bouton ouvre la vue des résultats de l'analyse DFM (détaillé dans la vue des résultats de l'analyse DFM).

Contrôle de la visibilité des calques

1. Colonne 1 : Contrôle les contrôles de visibilité des calques. Cliquer sur la première icône en forme d'œil permet d'activer/désactiver tous les calques. Cliquer dans la section B permet également d'activer/désactiver la visibilité du calque correspondant.

2. Édition : Actuellement réservé et sans fonction, la couleur de cette zone représente la couleur du calque dans la zone de rendu principale.

3. Type de calque : Survoler cette zone avec la souris affiche le nom du fichier Gerber d'origine.

4. Les calques non reconnus seront placés dans la section « Calques divers ».