This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Comment commander des PCB avec des trous de fraisage chez JLCPCB ?

Comment commander des PCB avec des trous de fraisage chez JLCPCB ?

Dernière mise à jour le Jul 24, 2026

JLCPCB propose le traitement des trous fraisés comme une option pour ses clients. Les trous fraisés, également appelés trous encastrés, trous en entonnoir ou trous évasés, sont principalement utilisés pour permettre aux têtes de vis de se situer sous la surface du PCB, empêchant ainsi les têtes de vis saillantes d'affecter l'épaisseur globale de la carte.


Dans la fabrication de PCB, un trou fraisé est d'abord réalisé en perçant un trou traversant (PTH ou NPTH), puis en utilisant un foret conique pour usiner un évidement à une profondeur contrôlée. Les trous fraisés sont divisés en deux types :

1. Trou fraisé conique : La tête de vis s'effile du haut vers la tige, de sorte qu'une fois installée, la tête de la vis ou du boulon affleure ou se trouve sous la surface du PCB (actuellement, JLCPCB ne prend en charge que ce type).

2. Trou fraisé cylindrique : La tête de vis est cylindrique et se transforme directement en une tige cylindrique plus petite (ce type n'est actuellement pas pris en charge).





■ Description du processus pour les trous fraisés :



■ Facteurs affectant la taille du fraisage :

Actuellement, JLCPCB ne traite que les trous fraisés coniques. Pour des diamètres de trous traversants plus grands, des profondeurs de fraisage plus importantes et des angles plus grands, le diamètre du fraisage résultant sera également plus grand.




■ Considérations importantes pour les trous fraisés :

1. Diamètre du trou principal :

Doit maintenir un dégagement minimum de 0,2 mm par rapport aux pastilles, pistes et zones de cuivre environnantes pour éviter de les endommager lors de l'usinage.

2. Angle du fraisage :

Doit correspondre à la forme de la vis pour éviter les inadéquations et garantir un dégagement sûr.

3. Profondeur du fraisage :

Doit être déterminée en fonction de l'épaisseur totale de la carte. L'épaisseur restante (épaisseur totale de la carte – profondeur du fraisage) doit être supérieure à 0,2 mm pour éviter d'affaiblir la tenue de la vis ou de provoquer une défaillance.

4. Direction du fraisage :

Doit spécifier de quel côté le fraisage est effectué pour garantir une installation correcte de la vis.

5. Propriété du fraisage :

Généralement, le fraisage hérite de la même propriété que le trou traversant. Par exemple, si le trou traversant est PTH, le fraisage est également réalisé en PTH ; si le trou traversant est NPTH, le fraisage est également NPTH.


Conseils :

1. JLCPCB peut produire à la fois des trous fraisés PTH et NPTH (normalement, si le trou traversant est PTH, le fraisage est également réalisé en PTH ; si le trou traversant est NPTH, le fraisage est également NPTH).

2. Lors de la passation d'une commande, en plus de remplir le diamètre du trou principal, le diamètre du trou primaire, l'angle du fraisage, la propriété et la direction du trou, une image de l'emplacement du trou fraisé doit également être jointe.