This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Désamorçage des erreurs de conception PCB – Erreurs courantes lors de l’utilisation d’Altium Designer

Désamorçage des erreurs de conception PCB – Erreurs courantes lors de l’utilisation d’Altium Designer

Dernière mise à jour le Sep 15, 2025

La conception en ingénierie est une tâche qui met l’accent sur la minutie et la rigueur. Elle nécessite de prendre en compte de multiples aspects lors de l’analyse des besoins produits, de la définition des spécifications et de la vérification des fonctions, avec pour objectif de réaliser le meilleur produit avec un minimum d’effort.


« Comme le dit le proverbe, pour bien travailler, il faut d’abord aiguiser ses outils. » En matière de conception PCB, il est vivement recommandé de bien comprendre les capacités de fabrication et d’assemblage des fabricants de PCB avant de commencer, ainsi que les règles du logiciel de conception PCB, afin d’obtenir le meilleur résultat.


Trous / Perçage


1) Dans le menu des attributs de trous, l’option « plated » n’est pas cochée, ce qui entraîne la sortie de trous en cuivre non métallisés et provoque ainsi des circuits ouverts.


2) La conception inclut des vias borgnes ou enterrés, que nous ne pouvons pas traiter pour le moment, ce qui entraîne des vias manquants.




3) Les trous oblongs conçus sur la couche Drill Guide ou Drill Drawing ne sont pas inclus dans la sortie Gerber, ce qui entraîne des trous oblongs manquants.





4) Des fentes avec longueur et largeur inversées entraînent, dans les anciennes versions, une sortie anormale des données des trous oblongs, donnant des fentes plus larges que prévu (les versions récentes corrigent automatiquement ce problème).






Pistes


1) Placer du texte sur la couche cuivre, ce qui provoque un court-circuit sur la carte finie (Remarque : assurez-vous d’exécuter le DRC avant d’exporter les Gerbers).





2) Conception de pastilles rapprochées avec des connexions thermiques, entraînant des circuits ouverts sur la carte finie (Remarque : assurez-vous d’exécuter le DRC avant d’exporter les Gerbers).





3) La taille des pastilles supérieure et inférieure étant de 0, ce qui entraîne des pastilles manquantes (il est recommandé que l’anneau annulaire des trous traversants soit supérieur à 0,18 mm. Les pastilles peuvent avoir des tailles différentes sur chaque face).





Utiliser des zones de cuivre pleines dans Altium Designer puis importer dans Protel 99. Protel 99 ne prend pas en charge ce type de zones de cuivre et les supprimera. Dans ce cas, il faut utiliser un remplissage en hachures. Il est recommandé d’utiliser le même logiciel pendant tout le cycle de conception afin d’éviter de tels problèmes de compatibilité.

5) Les pistes longues et étroites avec des extrémités flottantes peuvent provoquer des courts-circuits en raison de pontages du film sec. Il est conseillé de supprimer ces conceptions ou de connecter l’extrémité flottante avec une largeur de piste d’au moins 5 mil. Cette largeur recommandée s’applique également lors du pontage de petits espaces.





Solder Mask


1) Concevoir avec l’option « Forcer le masquage complet… » activée entraîne le recouvrement des pastilles par l’encre du vernis épargne, les rendant ainsi non soudables.





2) Concevoir par erreur les pastilles traversantes des composants comme des vias et sélectionner « tented vias » lors de la commande avec les fichiers de conception PCB, entraînant le masquage des pastilles sur la carte fabriquée.





3) Concevoir l’expansion du vernis épargne avec un nombre négatif entraîne le recouvrement des pastilles sur la carte fabriquée par le vernis (il est généralement recommandé d’utiliser 0,1 mm pour l’expansion du vernis épargne).





Sérigraphie / Caractères


1) Concevoir du texte en miroir sur la couche supérieure entraîne des caractères inversés sur le produit fini (Conception correcte : les caractères de la couche supérieure sont droits, ceux de la couche inférieure sont en miroir, ce qui donne des caractères corrects sur les deux faces du produit fini).





2) Concevoir du texte sur du cuivre exposé. Par défaut, celui-ci ne sera pas imprimé ; s’il est nécessaire, veuillez le préciser clairement lors de la commande et vérifier le brouillon de production pour vous assurer de sa présence.





3) La sérigraphie est uniquement à des fins d’identification, et non pour le fraisage ou la découpe. Les trous oblongs présents sur la couche sérigraphie ne seront pas fabriqués (seul un contour sera imprimé en sérigraphie).





Contour / Découpe

1) L’option keepout est activée pour une fente dans la conception, ce qui entraîne son exclusion des fichiers Gerber exportés (Remarque : cette option n’existe pas dans Altium Designer 17 et les versions ultérieures, veuillez dessiner à la fois les fentes et les contours de la carte sur la couche mécanique).

2) Concevoir les trous oblongs et le contour de la carte sur des couches différentes entraîne des trous oblongs manquants (Remarque : une seule couche mécanique unique peut être utilisée lors de la commande, plusieurs couches mécaniques ne sont pas autorisées).



3) Les trous de découpe virtuels de la carte peuvent être affichés dans l’aperçu 3D, mais ne sont pas inclus dans les fichiers Gerber exportés ; veuillez dessiner les fentes avec des contours ou des lignes simples dont la largeur est égale à celle de la fente (largeur minimale de fente : 1 mm).



4) Dessiner plusieurs tailles de trous sur la couche contour entraîne un diamètre de trou ambigu (Remarque : lorsque la taille souhaitée est ambiguë, nous utilisons la plus petite taille pour le perçage afin de permettre une éventuelle retouche).