This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
Cómo diseñar una serigrafía multicolor utilizando EasyEDA

Cómo diseñar una serigrafía multicolor utilizando EasyEDA

Última actualización el Oct 08, 2025


JLCPCB es uno de los pocos fabricantes de PCB que ofrece servicios de serigrafía multicolor.


Para producir una placa de circuito impreso con múltiples colores en la serigrafía, es imprescindible que el diseño incorpore capas de serigrafía en varios colores. Actualmente, el proceso de producción admite exclusivamente archivos Gerber que contengan capas de serigrafía en color exportadas desde EasyEDA Pro.


En la siguiente guía, se mostrará paso a paso cómo diseñar una serigrafía multicolor en EasyEDA Pro, incluyendo la importación de imágenes en color, la configuración de colores para los textos, la exportación de los archivos de fabricación para realizar pedidos a través de JLCPCB.



Activación de la impresión de serigrafía en color


Para comenzar, active la opción “Use JLCPCB Color Silkscreen Process (Usar el proceso de serigrafía en color de JLCPCB)” en la configuración de PCB:


Settings icon – PCB / Footprint – General – Using JLC color silkscreen technology



Importación de imágenes en color


EasyEDA permite importar imágenes en color a través del menú superior: Top Menu – Place – Image.


Se admiten archivos de imagen en formato PNG y SVG vectorial. En el cuadro de diálogo de importación, marque la opción “Place image in original quality (Colocar la imagen en calidad original)". Si esta opción no aparece, intente subir la imagen en otro formato.




La imagen se colocará automáticamente en la capa de serigrafía superior (Top Silkscreen Layer), aunque puede moverla a la capa de documento (Document Layer) o a la capa de serigrafía inferior (Bottom Silkscreen Layer) si lo considera necesario.




Configuración del color de serigrafía de los componentes


Después de seleccionar un componente, puede confugurar su color de serigrafía en el panel de propiedades situado en el lado derecho.


Todas las líneas, textos, designadores de referencia y demás elementos de serigrafía pertenecientes a ese componente se imprimirán en el color seleccionado.



Configuración del color de serigrafía de la placa


Haga clic en un espacio vacío del área de diseño (canvas) para acceder a la configuración de colores de serigrafía en el panel de propiedades del lado derecho.


Colores de la cara superior/inferior de la placa (Top/Bottom Side Board Colors): Por defecto es blanco. Dado que la placa requiere impresión en color, primero se debe imprimir una capa base de color, esta configuración determina el color base.


Colores de serigrafía de la cara superior/inferior (Top/Bottom Side Silkscreen Colors): Colores de serigrafía establecidos por defecto, como los designadores de referencia y los contornos de los componentes. Si un componente tiene un color de serigrafía configurado de forma individual, este tendrá prioridad sobre el color por defecto.



Vista previa de la serigrafía en color


En el menú superior, haga click en View - 2D/3D Preview puede visualizar la serigrafía en color y las imágenes. Para poder visualizar como se quedará la impresión a color, Debe establecer la opción "Silkscreen Technology" en  "Colorful Silkscreen" en el panel de propiedades del lado derecho.




Exportación de los archivos de fabricación


Una vez completada la configuración y edición de la serigrafía en color, haga click en Export - PCB Fabrication File (Gerber)  en el menú superior.


Marque la opción Silkscreen para exportar la serigrafía en color y, después, exporte los archivos Gerber.




Nota: Si su placa con serigrafía en color requiere el servicio de ensamblaje SMT de JLCPCB, asegúrese de que la función Panelize esté configurada con rieles de borde. De lo contrario, la serigrafía en color no se imprimirá al seleccionar el servicio de ensamblaje SMT.




Haga clic en Set Technology Side o acceda al menú Panelize desde el menú superior Tools – Panelize. Seleccione el método de panelización Stamp Hole / V-CUT y luego active los bordes de proceso (Create Technology Side). El formato del panel puede ser 1 (columna) × 1 (fila), o configure otro formato si necesita producir una mayor cantidad de placas por panel.




Después de exportar los archivos Gerber, el archivo comprimido zip incluirá los archivos específicos para la serigrafía multicolor de JLCPCB.




Pedido de placas con serigrafía multicolor


Puede realizar el pedido directamente desde EasyEDA o subir los archivos Gerber generados desde EasyEDA en la página de cotización de JLCPCB. Además, debe seleccionar las opciones compatibles en el sistema de pedidos de JLCPCB para seleccionar la serigrafía multicolor.


Especificaciones compatibles con la serigrafía multicolor:


Capa2 capas, 4 capas
Color de PCBBlanco
Peso del cobre externo
(Outer Copper Weight)
1oz
Acabado superficialENIG
Espesor del oro1u
Cubrimiento de vía
(Via Covering)
Cubierta, Sin cubrir,  Tapada,
(Tented, Untented, Plugged)
Formato de entregaPCB individual, Panel por Cliente



Luego, seleccione Serigrafía multicolor EasyEDA en la parte Especificaciones de PCBAvanzadas - Tecnología de serigrafía.




Notas importantes para PCBs con serigrafía multicolor


Los archivos de producción de serigrafía en color de EasyEDA son independientes de los archivos Gerber. JLCPCB realiza ajustes en los archivos Gerber de los clientes para garantizar la compatibilidad con nuestras condiciones de fabricación, sin embargo, dichos ajustes no se aplican a los archivos de serigrafía en color. Si las modificaciones en los Gerber superan nuestra tolerancia de error establecida de 2 mm, la serigrafía multicolor no se incluirá en los archivos de producción. Por lo tanto, tenga en cuenta los siguientes factores de diseño que pueden requerir ajustes en los Gerber y, en consecuencia, afectar la producción de la serigrafía multicolor:


Nota: Asegúrese de que el tamaño del panel de PCB sea ≥ 70 × 70 mm si incluye V-cut. Para tamaños menores, utilice panelización con mouse bites.




Ajustes de rieles de borde para el ensamblaje SMT de JLCPCB: Hay requisitos específicos de diseño para los rieles de borde cuando el panel se enviará al servicio de ensamblaje SMT en JLCPCB. Si su diseño no cumple con estos estándares, deberá ajustar los rieles de borde. Superar la tolerancia de error en estos ajustes puede provocar que la serigrafía multicolor no se imprima. Asegúrese de que los paneles enviados para ensamblaje SMT cumplan con los estándares de panelización por V-Cut.

Si el tamaño del panel es inferior a 70 × 70 mm, nuestro sistema añade automáticamente rieles de borde para ampliar el tamaño, y nuestros ingenieros se encargarán de alinear la serigrafía multicolor en la placa. Los rieles de borde se agregarán mediante V-Cut para PCBs de forma regular y con mouse bites para placas de forma irregular.


Configuración de panelización en EasyEDA Pro: Actualmente, la serigrafía multicolor no es totalmente compatible con la función de panelización de EasyEDA Pro, ya que la panelización automática no duplica el contenido de la serigrafía multicolor. El archivo Gerber de serigrafía multicolor exportado contendrá los datos únicamente en la placa maestra, mientras que las placas duplicadas no incluirán la serigrafía multicolor (como se muestra en la imagen: la imagen de la derecha corresponde a la vista previa del diseño y la de la izquierda a la imagen real de producción).