This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Nutzungsbedingungen für den JLCPCB-Bestückungsservice

Nutzungsbedingungen für den JLCPCB-Bestückungsservice

Zuletzt aktualisiert am May 26, 2025

1. Zur Komponenten-Such- und Abgleichfunktion


Bei der Leiterplattenbestückung werden im Schritt „Bauteile auswählen“ automatisch Bauteile vorgeschlagen, wenn unser System diese erkennt. Diese Auswahl ist jedoch möglicherweise nicht zu 100 % korrekt. Bitte prüfen und bestätigen Sie sorgfältig, ob es sich um die gewünschten Bauteile handelt. Die bestätigten Teile werden bestückt. Für etwaige Fehler oder Schäden, die durch ungeeignete automatisch ausgewählte Komponenten entstehen, übernimmt JLCPCB keine Verantwortung.


2. Hinweise zum DFM


1) Das Design der PCB-Footprints muss den Standards für „mittlere“ oder „geringe Dichte“ gemäß IPC-7351B entsprechen. Hohe Dichte wird nicht unterstützt.


2) Positionierung und Abstände der Komponenten müssen den Standards für „mittlere“ oder „geringe Dichte“ laut IPC-7351B entsprechen. Überlappungen und sehr kleine Abstände sind zu vermeiden.


3) Der Abstand zwischen dem Bauteilkörper und dem Platinenrand muss mindestens 2,5 mm betragen.


4) In der SMT-Linie wird ein 10-Zonen-Reflow-Ofen verwendet. Unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit der Pads kann ohne thermisches Design zu Tombstoning, Bauteilverschiebung oder anderen Defekten führen.


5) Während des Reflow-Prozesses kann sich die Leiterplatte verziehen. Eine ausgewogene Kupferverteilung pro Layer hilft, Verzug zu vermeiden.


6) Bei SMD-Bauteilen prüfen Sie bitte Position und Polarität in der 2D-Produktionsdatei. Bei THT-Bauteilen in der 3D-Datei. Prüfen Sie Ihre Produktionsdatei rechtzeitig im Bestellverlauf und wenden Sie sich bei Änderungen an den Support.


3. Qualitätssicherung


1) Designs gemäß Industriestandard haben eine höhere Ausbeute. Aufgrund der hohen Auftragsmenge bei JLCPCB ist eine Optimierung für einzelne Bestellungen leider nicht möglich.


2) Bei Einhaltung des Industriestandards garantieren wir eine Lötstellen-Ausbeute von über 95 %.


3) Es wird kein Einschalt- bzw. Funktionstest für alle Platinen durchgeführt. Auch die Funktionsfähigkeit der Bauteile wird nicht überprüft.


4. Fehlerbehandlung während der Bestückung


1) Ein Bauteil kann unter Umständen fehlen (nicht bestückt sein), beispielsweise durch Lagerbestandsabweichungen oder einen Ausfall der Bestückungsmaschine. In diesem Fall erstattet JLCPCB die entsprechenden direkten Kosten (z. B. für das nicht bestückte Bauteil, Lötstellen, erweiterte Komponenten). Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt JLCPCB jedoch keine Haftung.


2) Bei abweichendem Footprint zur BOM wird das Teil nicht bestückt. JLCPCB haftet nicht für daraus resultierende Probleme.


3) Wir verwenden No-Clean-Lotpaste, daher werden die Leiterplatten standardmäßig nach dem Löten nicht gereinigt. Sollten Sie strenge Anforderungen an die Sauberkeit haben und eine Reinigung wünschen, wenden Sie sich bitte nach Ihrer Bestellung an unseren Support.


4) Wir empfehlen unseren Kunden, alle Bestellinformationen sorgfältig zu prüfen. Eine nachträgliche Bearbeitung (z. B. manuelle Änderungen oder Nachbesserungen) ist nicht empfohlen. Falls sie dennoch erforderlich ist, beachten Sie bitte, dass dabei Risiken bestehen, da die Nachbearbeitung ausschließlich manuell erfolgt.


5. Haftungsausschluss


1) Bitte stellen Sie sicher, dass Sie bei der Bestellung genaue Daten angeben. Nach erfolgreichem Absenden der Bestellung beginnt die SMT-Linie sofort mit der Verarbeitung basierend auf Ihren Angaben.


2) Der Prozess von der Leiterplattenherstellung bis zur Bestückung ist komplex und mehrstufig, eine vollständige Fehlerfreiheit ist kaum möglich. Falls z. B. während der PCB-Herstellung ein Teil der Platinen ausfällt, wird nur die fehlerfreie Menge bestückt. Die Differenz wird erstattet. Für Minderlieferungen übernimmt JLCPCB keine Verantwortung.


3) Eine PCBA-Bestellung kann nicht storniert werden, sobald die PCB-Produktion begonnen hat.


4) Wenn das Oberflächenfinish der Leiterplatte bleihaltig ist, erfolgt die Bestückung ebenfalls bleihaltig. Ist sie bleifrei, richtet sich JLCPCB nach den Eigenschaften der Bauteile. Für eine reibungslose Produktion aktualisiert JLCPCB gelegentlich HASL-bleihaltig auf HASL-bleifrei – etwaige Zusatzkosten trägt JLCPCB.


5) Für PCBA-Bestellungen sind Werkzeuglöcher, Randstreifen und Fiducials erforderlich. Wenn Sie angeben, dass Sie diese bereitstellen, sie aber fehlen oder inkompatibel sind, ergänzt oder modifiziert JLCPCB diese standardmäßig, um Verzögerungen zu vermeiden.


6) Vias in Pads können zu Problemen führen, da beim Reflow-Prozess möglicherweise nicht genug Lotpaste in die Bohrung gelangt. Dies kann Schiefstellungen oder Tombstoning verursachen. JLCPCB übernimmt hierfür keine Folgeverantwortung.


7) Beim wirtschaftlichen PCBA-Service werden Bestellungen mehrerer Kunden gemeinsam gefertigt. Wenn Sie z. B. fünf Leiterplatten und zwei PCBA bestellen, ist es möglich, dass auch die drei übrigen Leiterplatten im Reflow-Prozess verzinnt werden.


8) Um Beschädigungen zu vermeiden, verwendet JLCPCB eine standardisierte Verpackungsmethode, die auf Erfahrungswerten aus Produktion und Versand basiert. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Verpackung haben, kontaktieren Sie uns bitte nach Ihrer Bestellung. Andernfalls haftet JLCPCB nicht für Schäden während des Transports.


9) Wenn keine offensichtlichen Lötfehler vorliegen, aber die Baugruppen nicht funktionieren, empfehlen wir, zuerst das Design zu überprüfen. JLCPCB unterstützt bei der Fehlersuche, übernimmt jedoch keine Haftung, sofern nicht eindeutig nachgewiesen ist, dass der Fehler durch JLCPCB verursacht wurde.


10) Bei vielen LEDs auf einer Platine empfehlen wir, vor dem Versand Funktionstests anzufragen. So können mögliche Probleme frühzeitig behoben werden. Bei feuchtigkeitsempfindlichen LEDs raten wir dringend dazu, nach Bestellung eine Trocknung (Baking) anzufordern.


11) SMT ist ein komplexer Produktionsprozess. Leichte Schäden durch Fertigung oder Transport können auftreten. Wir bitten um Eigenreparatur, wo möglich. JLCPCB leistet eine angemessene Entschädigung für defekte Teile – jedoch nicht für die gesamte Platine.


12) Vom Kunden bereitgestellte Bauteile werden vor und nach der Bestückung nicht auf Funktion oder Qualität getestet. Für daraus resultierende Qualitätsprobleme übernimmt JLCPCB keine Verantwortung.


13) Zur internen Qualitätskontrolle können auf Randstreifen Symbole aufgebracht werden. Falls Sie besondere Anforderungen haben, berücksichtigen Sie diese bitte beim Design. JLCPCB übernimmt keine Verantwortung bei Nichtbeachtung.


14) Leiterplatten mit 0,4 mm Dicke können nicht mit V-Cut verarbeitet werden. Bei kleinen Platinengrößen (<70×70 mm) oder fehlenden Randstreifen wählt JLCPCB eine geeignete alternative Methode, z. B. die 'Mouse-Bite'-Technik.


6. Qualitätsreklamation


Beanstandungen zur Qualität unserer Bestückung müssen innerhalb von drei Monaten nach Erhalt über unser System eingereicht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Ware als akzeptiert. Bei bestätigten Lötfehlern erstatten wir anteilig die Lötgebühr.