This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Wie werden SMT-Schablonendaten für JLCPCB-SMT-Aufträge aufbereitet?

Wie werden SMT-Schablonendaten für JLCPCB-SMT-Aufträge aufbereitet?

Zuletzt aktualisiert am Feb 18, 2026

JLCPCB betreibt eine umfangreiche Bauteilbibliothek und ein etabliertes Fertigungsstandard-System. Nachdem Kunden SMT-Bestellungen und Designdateien eingereicht haben, erzeugen JLCPCB-Ingenieure optimierte Schablonenöffnungs-Designs – entweder automatisch oder halbautomatisch – basierend auf der internen, standardisierten Schablonenöffnungs-Regeldatenbank.

Dies gewährleistet eine zuverlässige Lotpastenaufbringung, Bauteilplatzierungsgenauigkeit und Lötqualität.


I. Arbeitsablauf zur Erstellung von Schablonendaten

Schablonendaten werden nicht direkt aus den vom Kunden bereitgestellten Gerber-Dateien generiert, sondern folgen einem standardisierten Engineering-Workflow:

PCB-Ingenieur: Erstellt die PCB-Fertigungsdaten basierend auf den Gerber-Dateien
⬇️

SMT-Ingenieur: Erzeugt die SMT-Produktionsdaten basierend auf den PCB-Fertigungsdaten
⬇️

Schablonen-Ingenieur: Erstellt die Schablonenfertigungsdateien basierend auf den überprüften SMT-Einzelplatinen-Daten

Dies bedeutet, dass Schablonendaten erst nach Abschluss der SMT-Einzelplatten-Verifizierung erzeugt werden, anstatt direkt aus den ursprünglichen Gerber-Dateien des Kunden abzuleiten.

Vorteile dieses Workflows

• Die Schablonen-Designsoftware ist vollständig in die internen Systeme von JLCPCB integriert.

• Die SMT-Engineering-Verifizierungsdateien enthalten vollständige Informationen zu Bauteilgehäusen und Pads, sodass die Schablonen-Ingenieure die Lötstellen klar identifizieren können.

• Dies ermöglicht den Ingenieuren, Schablonenöffnungen basierend auf Engineering-Standards zu optimieren und die Konsistenz der Lötstellen sowie die langfristige Zuverlässigkeit zu verbessern, anstatt sich nur auf die rohe Pad-Geometrie zu verlassen.


II. Regeln für die Erstellung von SMT-Schablonendaten

  1. Schablonenöffnungen werden nur für SMT-Bauteile erstellt. Durchsteckbauteile (THT) benötigen keine Schablonenöffnungen.
  2. Nur Pads, die Bauteilen entsprechen, die für die Bestückung in der Bestellung ausgewählt wurden, erhalten Schablonenöffnungen und Lotpastenauftrag. Pads für nicht ausgewählte Bauteile erhalten keine Schablonenöffnungen.
  3. Schablonenöffnungen entsprechen nicht den Pad-Größen. Ingenieure berücksichtigen umfassend:• Bauteilbibliotheksdaten• Branchenübliche Schablonendesign-Richtlinien• Bauteilgehäusetypen und Pad-Strukturen

Auf Grundlage dieser Faktoren werden Schablonenöffnungen fachgerecht optimiert, anstatt einfach den Pad-Abmessungen zu entsprechen.


III. Vorprüfung von SMT-Schablonenthemen während der kundenspezifischen Servicephase

(In diesem Stadium wurden Produktionsdaten noch nicht erzeugt)

1. Batteriehalter / Batterie-Sockel-Bauteile

Bei batteriebezogenen Bauteilen kann die Frage, ob das zentrale runde Pad eine Schablonenöffnung benötigt, je nach Kundenprozessanforderungen variieren.

• Während der Anpassungsprüfung werden solche Bauteile erkannt und es wird proaktiv mit dem Kunden bestätigt, ob das zentrale Pad eine Öffnung benötigt.

• Aufgrund von Systemeinschränkungen können nicht alle ähnlichen Bauteile automatisch identifiziert werden, und einige lösen möglicherweise keine Kundenbestätigung aus.

Um Verzögerungen bei der Bestellung zu vermeiden, wird dringend empfohlen, in den Bestellhinweisen klar anzugeben, ob Schablonenöffnungen für zentrale Pads dieser Bauteile erforderlich sind.

Wenn die Anforderungen im Voraus klar angegeben werden, wenden die Ingenieure die entsprechenden Anpassungen während der Schablonenvorbereitung an.

The central circular pad

SMD button specifications

2. Präzisionsbauteile

Während der Anpassungsphase ermittelt das System zunächst, ob Präzisionsbauteile in der Bestellung enthalten sind:

Wenn ja, wird der Kunde konsultiert, ob:
• das Bauteil ersetzt werden soll oder
• eine Stufen-Schablone verwendet werden soll.

Wenn der Kunde der Verwendung einer Stufen-Schablone zustimmt:
• wird die Gebühr für die Stufen-Schablone zunächst berechnet,
• die endgültige technische Bewertung erfolgt durch den Schablonen-Ingenieur, nachdem die Bestellung erfolgreich in die Produktion überführt wurde.

Wenn der Ingenieur später bestätigt, dass keine Stufen-Schablone erforderlich ist, wird die Gebühr zurückerstattet.

Multilayer Ceramic Capacitor Sepcifications

3. Lotpastenaufdruck auf Pads ohne Bauteilbestückung (Spezial-Schablonenöffnungen)

Schablonenengineering unterstützt nur Spezialöffnungen auf der in der Bestellung ausgewählten Schicht:

• Oben-Bestückung ausgewählt → Unten-Spezialöffnungen nicht unterstützt
• Unten-Bestückung ausgewählt → Oben-Spezialöffnungen nicht unterstützt

Wenn Lotpastenaufdruck auf Pads ohne Bauteilbestückung erforderlich ist, muss der Kunde die genauen Positionen klar angeben, damit Spezial-Schablonenöffnungen angewendet werden können.

Stencil aperture costs

4. Kundenspezifische Schablonenöffnungsanfragen über Bestellhinweise

Wenn Kunden spezielle Lötanforderungen haben (z. B. spezifisches Lotvolumen für ein bestimmtes BGA), können sie:

• während der Bestellabgabe detaillierte Hinweise hinzufügen oder
• den Kundenservice kontaktieren, damit Hinweise für sie hinzugefügt werden.

Ingenieure nehmen die entsprechenden Anpassungen vor, bevor die Schablonendaten generiert werden.


Wichtiger Hinweis

SMT-Schablonen, die mit SMT-Bestellungen verbunden sind, werden nicht versendet.

Schablonendaten können jedoch für Folgeaufträge gespeichert werden, um eine konsistente Reproduktion für zukünftige Builds zu gewährleisten.

SMT stencils associated with SMT orders are not shipped