This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
JLCPCB Unterstützte personalisierte Dienste

JLCPCB Unterstützte personalisierte Dienste

Zuletzt aktualisiert am Nov 19, 2025


Um die Kunden besser zu bedienen und ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, wurden die personalisierbaren Dienstleistungen von JLC in die Bestellplattform integriert. Tatsächlich unterstützen wir in der tatsächlichen Produktion eine breitere Palette personalisierter Dienstleistungen. Im Folgenden erläutern wir die relevanten Servicepunkte und Gebührenstandards. Bei Bedarf können Sie bei der Bestellung eine Notiz hinterlassen oder sich rechtzeitig an unser Support-Team wenden.



1- Montage von Abstandshaltern



Wählen Sie Abstandshalter in geeigneter Höhe, die zum Schutz von Pins oder zur Unterstützung beim erhöhten Löten von Bauteilen verwendet werden können.
Gebührenstandard: Kosten des Abstandshalters + $0,032 pro Stück



2- Biegen von Pins zum Löten



Die Pins des Bauteils werden gebogen, um das Bauteil in einer liegenden Position zu platzieren.
Gebührenstandard: $0,0157 pro Pin (Hinweis: Bei schwierigem Biegen kann der Preis steigen.)



3- Programmierdienst


Bei Standard-SMT-Aufträgen unterstützen wir Teilprogrammiertests. JLC unterstützt die Programmierung nur nach Abschluss des Lötvorgangs. Wenn dieser Service benötigt wird, muss der Kunde das Chipmodell, die auf der Platine reservierte Programmierschnittstellendefinition, ein Bild der Platine und die Programmdatei im HEX- oder BIN-Format bereitstellen. Wenn wir bestätigen, dass wir fortfahren können, wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.



Gebührenstandard:
$7,86 Engineering-Gebühr + $7,86 pro Arbeitsstunde



4- Einschaltprüfung (Power-On-Test)


Für Standard-SMT-Bestellungen unterstützen wir teilweise Einschaltprüfungen. Wenn dieser Service benötigt wird, muss der Kunde die konkrete Testmethode bereitstellen. Nach Bewertung und Bestätigung durch JLC wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.
Gebührenstandard: $15,7 Engineering-Gebühr + $7,86 pro Arbeitsstunde



5- Hinzufügen zusätzlicher Bauteile


Um Fehler zu vermeiden und die Produktionseffizienz zu erhöhen, unterstützen wir normalerweise keine nachträgliche Hinzufügung von Lötbauteilen nach Auftragserteilung. Falls erforderlich, kontaktieren Sie bitte den Support. Nach Bewertung wird entschieden, ob eine Unterstützung möglich ist. Wenn nicht, erfolgt die Produktion gemäß den ursprünglichen Bestelldaten.


Gebührenstandard:

1-) Hinzufügen von SMT-Lötbauteilen:

  • Arbeitskosten: $47,14 (inkl. Hinzufügen von 2 Lötpositionen),+ $1,57 für jede zusätzliche Position
  • Lötpunktgebühr: $0,0157 pro Lötpunkt
  • Materialkosten: gemäß tatsächlichem Materialpreis


2-) Hinzufügen von Durchsteckbauteilen (THT):

  • Arbeitskosten: $7,88
  • Lötpunktgebühr: $0,0157 pro Lötpunkt
  • Materialkosten: gemäß tatsächlichem Materialpreis



6- Verpackung in Antistatik-Beuteln


Für Standard-SMT-Bestellungen bieten wir Verpackungen in antistatischen Beuteln an, hauptsächlich zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und Beschädigung.

Gebührenstandard:

Bis 20×20 cm: $0,16 pro Stück

Größere Größen: Preis steigt leicht an





7- Handlötung von Klemmleisten-Bauteilen (Nicht-USB-Geräte)


Für Bauteile wie Stiftleisten oder HF-Koaxialstecker, die an der Kante der Leiterplatte montiert werden, ist manuelles Löten erforderlich.
Gebühr: $0,05 pro Lötpunkt





8- Handlötung von Klemmleisten-Bauteilen (Feinraster-Bauteile)


Beim Löten von Feinraster-Klemmleistenbauteilen wird zur Sicherstellung einer horizontalen Positionierung an der Platinenkante normalerweise eine Lötvorrichtung (Jig) verwendet.
Gebühr:

Jig-Kosten: $47,14 pro Satz (abhängig von der Stückzahl kann mehr als ein Jig erforderlich sein)

Arbeitskosten: $0,791 pro Bauteil






9- Löten von OLED-Displays


Beim Löten von OLED-Flexkabeln ist manuelles Löten erforderlich.
Gebühr: $0,05 pro Lötpunkt

Um Schäden zu vermeiden, wird der entsprechende Bereich nach dem Löten nicht gereinigt. Zur besseren Transportschutzverpackung wird empfohlen, Trennverpackungen hinzuzufügen.



10- Kürzen von Positionierstiften


Wenn das Bauteil Positionierstifte hat, die nicht zu Löchern auf der Leiterplatte passen, müssen die Stifte gekürzt werden, um korrektes Löten zu gewährleisten.
Gebührenstandard:

Durchsteckmontage: $0,032 pro Stift

SMT: $0,032 pro Stift + manuelle Platzierungsgebühr ($0,016 pro Lötpunkt)

Wenn kein Kürzen erforderlich ist, werden die SMT-Bauteile automatisch platziert. Nach dem Kürzen ist jedoch manuelle Platzierung erforderlich.




11- Löten von Pogo-Pin-Bauteilen


Diese Bauteile können nicht maschinell platziert werden und müssen manuell auf der Leiterplatte angebracht werden.
Gebühr: $0,08 pro Bauteil




Da Pogo-Pins beim Platzieren mit der Lötpaste auf dem Pad in Kontakt kommen können, besteht ein Risiko von Lötverunreinigung. Die Produktion geht standardmäßig von der Kundenakzeptanz dieses Risikos aus.



Der Positionierungsfehler beim Löten von Pogo-Pin-Bauteilen beträgt ±0,15 mm, was ebenfalls als vom Kunden akzeptiert gilt.



12- Manuelles Einsetzen von Bauteilen


Diese Art von Bauteilen erfordert kein Löten mit Lötpaste und wird manuell eingesetzt, z. B. Steckklemmen, Jumperkappen usw.


Gebühr: Ab $0,03 pro Bauteil

Bei zeitaufwändiger oder schwieriger Montage erfolgt die Preisbewertung nach Aufwand.





13- Eingelassene USB-Lötung


Diese Geräte erfordern in der Regel eine Lötvorrichtung (Jig), um während des Lötens Stabilität zu gewährleisten und Abfallen oder Anheben zu verhindern, was mangelhafte Lötstellen vermeiden hilft.
Gebührenstandard: $7,86 pro Jig. Die Anzahl der Jigs richtet sich nach der Anzahl der PCBA-Bestellungen.



14- Flying Probe Testing


Welche Dateien werden für den SMT-Flying-Probe-Test benötigt?

Wenn das Design mit EDA-Software erstellt wurde, wird eine PCBDOC-Datei benötigt. (Spezifische Bedienungsanleitungen sind unten verfügbar.)




Wenn das Design mit anderer Software erstellt wurde, ist eine ODB++-Datei erforderlich. Die Exportmethode finden Sie normalerweise auf der offiziellen Website der jeweiligen Software.

Für Altium Designer: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-odbsetup-formodb-setup-ad?version=20.0


Für Fusion 360: How to create an ODB++ file with Fusion 360 Electronics


Für andere Software suchen Sie bitte die entsprechenden Anleitungen auf den offiziellen Websites. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an JLC Support.



15. Erstellung eines Materialpakets im Namen des Kunden


In der Produktion können besondere Situationen auftreten, die zur Stornierung eines Auftrags führen. Um den Verlust des Kunden zu minimieren, können nicht verwendete Bauteile auf Wunsch in ein Lagerpostpaket überführt werden.

Bitte beachten Sie: Diese eingelagerten Materialien erscheinen nicht auf den Rechnungen der folgenden SMT-Bestellungen.

Gebühr: $8 Servicegebühr (gilt für Materialtypen bis zu 20 Arten; bei Überschreitung wird $1 pro zusätzlichem Materialtyp berechnet)