This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Anweisungen für die Schablonenbestellung

Anweisungen für die Schablonenbestellung

Zuletzt aktualisiert am May 26, 2025

1. Standard für die Aperturenbearbeitung

Standardmäßig werden Aperturen wie IC, BGA und Kondensator/Widerstand ab der Größe 0805 gemäß unserem Standardverfahren bearbeitet. Wenn Sie keine Standardbearbeitung wünschen oder eine exakte Übereinstimmung mit der Lötpastenschicht bevorzugen, hinterlassen Sie bitte eine entsprechende Bemerkung bei der Bestellung. Weitere Informationen zu unserem Standard der Aperturenbearbeitung finden Sie hier: https://jlcpcb.com/help/article/opening-process-standard-of-stencil

2. Empfehlung: Lötpastenschicht in der Gerber-Datei einfügen

Wir empfehlen dringend, eine Lötpastenschicht in Ihrer Gerber-Datei zu integrieren. Diese dient als Grundlage zur Erstellung der Produktionsdatei und wird direkt zur Herstellung der Schablone verwendet.

Hinweis: Falls sich bestimmte Elemente nur auf der Lötmaske, aber nicht auf der Lötpastenschicht befinden, wird unser Ingenieurteam eine Rückfrage stellen. Wenn Sie solche Rückfragen vermeiden möchten, hinterlassen Sie bitte einen Bestellhinweis: „Bitte nur der Lötpastenschicht folgen und Unterschiede zwischen Lötmaske und Lötpastenschicht ignorieren.“

3. Schablonendicke

Auf der Bestellseite können Sie die gewünschte Schablonendicke auswählen oder automatisch von unseren Ingenieuren bei JLCPCB basierend auf den Eigenschaften Ihrer Gerber-Datei bestimmen lassen.

Wir bieten folgende kostenlose Standarddicken an: 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm und 0,2 mm. Sonderdicken von 0,03 mm, 0,04 mm, 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm und 0,5 mm sind gegen Aufpreis erhältlich.

4. Nutzbare Fläche

Die nutzbare Fläche einer Schablone bezeichnet den Bereich, in dem der Laserschnitt erfolgen kann – sowohl für die Ausschnitte als auch für benutzerdefinierte Größen.

Bei Rahmenschablonen entspricht die nutzbare Fläche dem Bereich innerhalb des Klebebandes auf der Rückseite.

Bei rahmenlosen Schablonen wird der Bereich abgezogen, der für die Klemmvorrichtung benötigt wird – etwa 8 mm in einer Richtung.

Für Details konsultieren Sie bitte die Bestelloption „Maße“.

5. Benutzerdefinierte Größe

Wenn Sie eine Sondergröße für eine rahmenlose Schablone anfordern, wählen Sie bitte „Ja“ bei der Option „Maßgeschneiderte Größe“. Stellen Sie sicher, dass die Sondergröße innerhalb der nutzbaren Fläche der Schablone liegt.

6. Fiducials

Falls Fiducials benötigt werden, wählen Sie bitte die Option „Durchgeätzt“ oder „Halb geätzt“ und stellen Sie sicher, dass das entsprechende Design in der Datei enthalten ist.

Hinweis: Wenn es Abweichungen zwischen der ausgewählten Option und dem Design gibt, werden keine Fiducials auf der Schablone gefertigt.

7.  Schablonenseite „Oben + Unten (auf einer Schablone)“

Wenn Sie die Option „Oben + Unten (auf einer Schablone)“ wählen, muss die nutzbare Fläche der Schablone größer als das Doppelte der PCB-Größe sein.

Bitte wählen Sie entsprechend eine geeignete Abmessung, damit die Fertigung korrekt erfolgen kann.

8. Panel-Schablone

Panel-Schablonen werden unterstützt.  Wenn Ihre Leiterplatte als Nutzen bei JLCPCB bestellt wurde, wird auch die Schablone entsprechend als Nutzen gefertigt.

Es ist ebenfalls möglich, dass Sie mehrere Designs in einer Paste-Layer-Datei kombinieren oder mehrere Paste-Layer in einem Ordner zusammenfassen, damit JLCPCB die Nutzenbildung übernimmt. Bitte hinterlassen Sie eine Bemerkung zur Schablone, um Missverständnisse zu vermeiden.

Hinweis: In bestimmten Fällen können zusätzliche Kosten anfallen. Details finden Sie unter: https://jlcpcb.com/help/article/in-what-cases-will-there-be-charged-extra

9. Typensetzung für verschiedene Designs in der Schablone

Einige Schablonen enthalten mehrere Designs auf einer Schablone.

- Wenn die Schablonengröße groß genug ist, wird die Typensetzung der Designs nicht verändert.

- Wenn die Schablonengröße nicht ausreicht, kann die Anordnung der Designs angepasst werden, um sie auf die Schablone zu bringen.

- Wenn keine Änderungen an der Typensetzung gewünscht sind, hinterlassen Sie bitte eine entsprechende Notiz bei der Bestellung.

10. Ausrichtung der Schablone

Wenn keine spezifischen Angaben zur Platzierung oder Ausrichtung der Ausschnitte auf der Schablone gemacht werden, wird die lange Seite der PCB automatisch mit der langen Seite der Schablone ausgerichtet.

11. Verpackung für rahmenlose und Rahmenschablonen

(1) Rahmenlose Schablonen:

Bei einer Größe von weniger als 25×25 cm wird die Schablone in einer Plastiktüte verpackt und in einem Fluggehäuse verstaut.

Bei einer Größe von über 25×25 cm wird die Schablone zwischen zwei Holzplatten gelegt und anschließend in einem Karton verpackt.

(2) Rahmenschablonen (alle Größen):

Rahmenschablonen werden immer zwischen Holzplatten gelegt und in einem Karton für zusätzlichen Schutz verpackt.