This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
In welchen Fällen werden zusätzliche Gebühren erhoben?

In welchen Fällen werden zusätzliche Gebühren erhoben?

Zuletzt aktualisiert am Jun 20, 2025

Zusätzliche Kosten für FR-4/Aluminium/Kupferkern/Rogers/PTFE Teflon PCBs


Um kontinuierlich hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, hat JLCPCB den Produktionsprozess optimiert und die Technologie verbessert. Zudem verpflichtet sich JLCPCB, die vielfältigen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.


Um den Kunden exzellenten Service zu bieten und eine nachhaltige Produktion zu gewährleisten, werden für spezielle Prozesse und Anforderungen abhängig von der jeweiligen Situation zusätzliche Gebühren erhoben.


Grundsätzlich basieren alle Preise auf dem Online-Kalkulator, wenn Sie die entsprechenden Optionen gemäß Ihrer Gerber-Datei auswählen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Bei spezifischen Designs und besonderen Prozessen oder wenn während der Bestellung nicht die richtigen Optionen ausgewählt wurden, können während der Dateiüberprüfung zusätzliche Kosten anfallen.


1. Mehrere Designs in einer Gerber-Datei


Wenn Ihre Datei mehr als ein Design enthält, wird eine zusätzliche Gebühr berechnet. Diese Kosten können auf unserer Website berechnet werden, indem Sie die entsprechende Anzahl an Designs auswählen. Bitte beachten Sie, dass bei SMT-Bestellungen auch für das SMT-Panel zusätzliche Gebühren für unterschiedliche Designs anfallen.


Welche Fälle gelten als unterschiedliche Designs? Weitere Informationen finden Sie hier: https://jlcpcb.com/help/article/different-design-in-your-pcb-files


2. V-Cut bei kleinen Platinen


Bei Leiterplatten mit kleinen Abmessungen ist die Panelisierung mit V-Cuts aufgrund des engen Abstands schwierig, was das Schneiden in einem Arbeitsgang erschwert. Daher müssen Werkzeugabstände angepasst und mehrere Schnitte vorgenommen werden, was die Produktionszeit und Arbeitskosten erheblich erhöht.


Für Bestellungen, bei denen die Abmessungen der Einzelplatinen im Panel auf einer Seite weniger als 15 mm betragen, wird eine zusätzliche Gebühr für V-Cuts erhoben.


V-Cut-Gebühr für kleine Leiterplatten



3. Fräsgebühr


Eine übermäßige Anzahl von Schlitzen erhöht die Fräswege, was wiederum zu höheren Kosten führt. Besonders bei Schlitzen mit einer Breite von ≤ 1 mm können nur kleine Fräswerkzeuge verwendet werden. In diesem Fall muss das Werkzeug mit hoher Drehzahl rotieren, während die Vorschubgeschwindigkeit reduziert wird. Dies erhöht den Werkzeugverschleiß erheblich und verringert die Produktionseffizienz. Daher wird in solchen Fällen eine zusätzliche Fräsgebühr berechnet.


- Wenn die Schlitzbreite 0,8–1,0 mm beträgt und die Fräswege 80 m pro Quadratmeter erreichen, wird eine Fräsgebühr erhoben.

- Wenn die Schlitzbreite > 1,0 mm beträgt und die Fräswege 120 m pro Quadratmeter erreichen, wird eine Fräsgebühr erhoben.

- Falls einige Schlitze ≤ 1 mm und einige > 1 mm breit sind, wird die Fräsgebühr nach dem Preis für Schlitze von 0,8–1,0 mm berechnet. Daher wird empfohlen, die Breite der Schlitze über 1,0 mm zu vergrößern, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.



(1) Abmessungen: 10 × 10 cm; Fräsweg: 0,789 m/cm² (78,9 m/m²)

Der Fräsweg bezieht sich auf die gesamte Länge des Werkzeugwegs während des Fräsprozesses.


(2) Abmessungen: 10 × 10 cm; Fräsweg: 1,1988 m/cm² (119,88 m/m²)

Der Fräsweg bezieht sich auf die gesamte Länge des Werkzeugwegs während des Fräsprozesses.


4. Kleine Bohrlöcher


Kleinere Bohrlöcher sind schwieriger zu produzieren und verursachen höhere Bohrkosten als größere Löcher. Dies führt zu strengeren Anforderungen an die Metallisierung der Lochwände. Tests wie der 4-Wire-Kelvin-Test werden häufig zur Qualitätssicherung durchgeführt.


Zudem kann die Position kleinerer Bohrlöcher leichter abweichen, was die Effizienz erheblich verringert. Daher sind die Kosten für kleinere Bohrlöcher höher als für Standardbohrlöcher (mit einem Durchmesser von ≥ 0,3 mm).


Hinweis:

Wenn die Option Via korrekt ausgewählt wurde, werden die Kosten bereits bei der Angebotserstellung berücksichtigt. Wird die Option nicht gemäß der Gerber-Datei ausgewählt, werden die Kosten als nachträglicher Zuschlag während der Überprüfung berechnet.



5. ENIG auf großen Flächen


Je größer die exponierte Kupferfläche, desto größer ist auch die ENIG-Fläche, was die Kosten deutlich erhöht.


Wenn die ENIG-Fläche 60 % oder mehr erreicht, wird ein Aufpreis erhoben.


Erläuterung des ENIG-Bereichs: 70 % ENIG-Fläche bezieht sich auf den Bereich von 70 % bis 79,999 %, d. h. 70 % ≤ x < 80 %.


Die ENIG-Fläche umfasst sowohl die Ober- als auch die Unterseite, die ENIG-beschichtet werden müssen.


Beispiel: Wenn die Oberseite vollständig mit ENIG beschichtet ist, entspricht dies 100 % ENIG-Fläche. Wenn auch die Unterseite vollständig beschichtet ist, kommen weitere 100 % hinzu. Die gesamte ENIG-Fläche beträgt in diesem Fall 200 %.



Exponierte Kupferfläche der Oberseite: 15 %

Exponierte Kupferfläche der Unterseite: 77 %

Abmessungen: 210 × 85 mm

Menge: 10 Stück

ENIG-Fläche: 15 % + 77 % = 92 %

Kostenberechnung: $23,57 × (0,21 × 0,085 × 10) = $4,21


Exponierte Kupferfläche der Oberseite: 71 %

Exponierte Kupferfläche der Unterseite: 72 %

Abmessungen: 105 × 95 mm

Menge: 10 Stück

ENIG-Fläche: 71 % + 72 % = 143 %

Kostenberechnung: $47,14 × (0,105 × 0,095 × 10) = $4,7



6. Gratentfernung und Abrunden von Ecken


Bei sehr kleinen Leiterplatten ist es schwierig, absolut glatte Kanten zu erzielen. Um ein besseres Erscheinungsbild zu gewährleisten, müssen Grate entfernt und die Ecken abgerundet werden. Da dieser Prozess aufgrund der geringen Größe zeitaufwendig ist, fallen zusätzliche Kosten an.


Zusätzliche Gebühren:

Für Leiterplatten mit einer Kantenlänge von 1,5 cm bis 3 cm: 0,02 USD pro Stück

Für Leiterplatten mit einer Kantenlänge von unter 1,5 cm: 0,05 USD pro Stück


7. Platinengebühr


Grundsätzlich setzen sich die Grundkosten einer Leiterplatte aus den Engineering-Gebühren und der Platinengebühr zusammen.


- Für Einzel-PCBs mit einer Größe von maximal 102 × 102 mm gilt ein Sonderpreis.

- Wird die Leiterplatte jedoch panelisiert (d. h. mit V-Cut, Fräswegen oder Mouse-Bites zwischen den Platinen), werden die ursprünglichen Kosten für Engineering-Gebühren + Platinengebühr berechnet.


In diesem Fall kann eine zusätzliche Platinengebühr erhoben werden.


8. Bestellungen mit Sonderprozessen


Wenn eine Bestellung nicht die Standardoptionen enthält oder Parameter umfasst, die nicht häufig von Kunden gewählt werden (z. B. 1 Layer, 1,6 mm Dicke, Rot, HASL (bleihaltig), 1 oz Kupfer), dauert es länger, genügend ähnliche Aufträge zu sammeln, um sie zu einem großen Panel zusammenzufassen.


In diesem Fall wird eine zusätzliche Gebühr für Sonderprozesse berechnet. Bei der Auftragserstellung erhalten Sie eine automatische Warnmeldung, und die zusätzlichen Kosten werden automatisch kalkuliert.


9. Zu viele Bohrlöcher


Eine große Anzahl an Bohrlöchern erhöht die Maschinenlaufzeit und den Werkzeugverbrauch erheblich, was die Bohrkosten deutlich steigert.


Daher wird für Bestellungen mit über 150.000 Bohrlöchern pro Quadratmeter eine zusätzliche Gebühr erhoben.



10. Kleine Leiterplatten


Bei Leiterplatten mit kleinen Kantenlängen (≤ 3 cm auf einer Seite) steigt während des Produktionsprozesses die Schwierigkeit bei der Positionierung und Kontrolle der Maßtoleranzen erheblich. Solche Leiterplatten können zudem leicht von Vakuumausrüstung angesaugt werden, was zu einer erhöhten Ausschussrate führt.


Wenn es sich um eine Serienbestellung handelt und das Lieferformat „Single PCB“ ist, steigen die Arbeitskosten weiter an und die gesamte Produktionseffizienz sinkt.


Daher wird für Leiterplatten mit einer Seitenlänge von 3 cm oder weniger und dem Lieferformat „Single PCB“ eine zusätzliche Gebühr entsprechend der kleineren Seitenlänge gemäß den folgenden Regeln erhoben.



11. Expressgebühr für Panel-Platinen (Prototypenbestellungen)


Für Expressbestellungen, bei denen das Lieferformat als Panel-Platine festgelegt ist, sind zusätzliche Verarbeitungsschritte erforderlich. Neben der regulären Expressgebühr wird daher eine zusätzliche Gebühr von 15,71 USD pro Design berechnet.


12. Mehrfache Expressgebühr (Prototypenbestellungen)


Für Bestellungen mit einer Gesamtfläche von 0,5 m² oder weniger bleibt die Expressgebühr unverändert. Bei Bestellungen, die 0,5 m² überschreiten, wird die Expressgebühr entsprechend der folgenden Regeln erhöht:


- 0 < Fläche ≤ 0,5 m²: Die Expressgebühr entspricht der ursprünglichen Gebühr.

- 0,5 < Fläche ≤ 1,0 m²: Die Expressgebühr beträgt das Doppelte der ursprünglichen Gebühr.

- 1,0 < Fläche ≤ 1,5 m²: Die Expressgebühr beträgt das Dreifache der ursprünglichen Gebühr.

- 1,5 < Fläche ≤ 2,0 m²: Die Expressgebühr beträgt das Vierfache der ursprünglichen Gebühr.


Diese Regelung wird auf weitere Flächenbereiche in ähnlicher Weise angewendet.


13. Zu viele Testpunkte

Die Anzahl der Testpunkte in einem PCB-Design hängt von der Anzahl der PIN-Punkte ab. Je mehr PIN-Punkte vorhanden sind, desto länger dauert der Testprozess. Dadurch erhöhen sich sowohl die Arbeitskosten als auch die Testkosten. Sobald die Anzahl der Testpunkte pro Platine/Satz 8.000 oder mehr erreicht, wird eine zusätzliche Gebühr gemäß den folgenden Regeln berechnet:



14. Schwieriger Herstellungsprozess


Für Prozesse mit hohen Präzisionsanforderungen (z. B. extrem schmale Leiterbahnen und Abstände, spezielle Lötpadgrößen oder übergroße Platinen) erhöht sich die Ausschussrate aufgrund der schwierigen Herstellungsbedingungen.


Zusätzlich verlängert sich die Produktionsvorbereitung, und es werden zusätzliche Tests durchgeführt, um die Qualität zu gewährleisten. Daher fallen höhere Kosten an.


- Wenn die Länge der Platine 60 cm oder mehr beträgt, wird ein Aufpreis von 31,43 USD pro Design für Prototypen bzw. 31,43 USD pro Quadratmeter für Serienbestellungen berechnet.

- Wenn die Leiterbahnbreite oder der Abstand bei mehrlagigen Platinen 3,0–3,5 mil beträgt, wird ein Aufpreis für den erhöhten Schwierigkeitsgrad berechnet:

   (1) 20 % des Auftragswerts für 4–8 Lagen

   (2) 30 % des Auftragswerts für 10 Lagen und mehr


15. Gebühr für große Platinen


Wenn die Platine zu groß ist, steigen sowohl der Materialverbrauch als auch der Arbeitsaufwand erheblich. Sobald die Fläche einer einzelnen Platine 650 cm² überschreitet, wird ein Aufpreis für jede weiteren 50 cm² berechnet.


Zusätzliche Kosten für Schablonen


Normalerweise wird der Preis für Schablonen anhand ihrer Größe berechnet. Zum Beispiel kostet eine Schablone mit den Abmessungen 37×47 cm 8,86 USD. In folgenden Fällen fallen jedoch zusätzliche Gebühren an:


1. Polierprozess


- Schleifpolitur: Kostenlos

- Elektropolitur: 7,25 USD pro Schablone


2. Materialstärke


Für besondere Dicken wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Die genauen Kosten richten sich nach der Dicke und den Abmessungen der Schablone.



3. Große Anzahl an Öffnungen


Für Schablonen mit Standarddicke: Wenn die Schablone mehr als 5.000 Öffnungen enthält, wird eine zusätzliche Gebühr berechnet: 1,5 USD pro 1.000 Öffnungen über 5.000 Öffnungen.

Beispiel:

5.001 – 6.000 Öffnungen: 1,5 USD zusätzlich

6.001 – 7.000 Öffnungen: 3,0 USD zusätzlich


Für Schablonen mit 0,3 mm Dicke: Wenn die Schablone mehr als 500 Öffnungen enthält, wird eine zusätzliche Gebühr berechnet: 4,3 USD pro 500 Öffnungen über 500 Öffnungen.

Beispiel:

501 – 1.000 Öffnungen: 4,3 USD zusätzlich

1.001 – 1.500 Öffnungen: 8,6 USD zusätzlich


4. Unregelmäßige Öffnungen


Für Schablonen mit unregelmäßigen Öffnungen (z. B. Polygone oder andere spezielle Formen) wird aufgrund der schwierigen Herstellung und der höheren Ausschussrate eine zusätzliche Gebühr erhoben. Die Gebühr richtet sich nach der Komplexität des Designs und beträgt in der Regel mindestens 7,5 USD pro Schablone.


5. Zerteilen der Schablone


Wenn die Schablone kleiner als 28×38 cm ist und in mehrere kleinere Teile zugeschnitten werden muss, fallen zusätzliche Gebühren an. Die Kosten richten sich nach der Größe der zugeschnittenen Einzelteile:

5×5 cm: 1 USD pro Stück

10×10 cm: 2 USD pro Stück

Größer als 10×10 cm: 3 USD pro Stück


6. Panelisierung der Schablone


(1) Wenn Sie die Paste-Datei selbst panelisieren:

   a. Für weniger als 5 Designs: Kostenlos

   b. Ab 5 Designs oder mehr: 4,2 USD zusätzlich


(2) Wenn JLCPCB die Paste-Dateien für Sie panelisiert: Für mehr als 2 Designs: 4,2 USD pro Design Beispiel:

   a. 3 Designs: 4,2 USD zusätzlich

   b. 4 Designs: 8,4 USD zusätzlich