This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Wie markiert man auf einer Leiterplatte?

Wie markiert man auf einer Leiterplatte?

Zuletzt aktualisiert am Jul 21, 2026

Standardmäßig wird keine Markierung auf der Leiterplatte hinzugefügt. Wenn Sie die Rückverfolgbarkeit der Leiterplatte verbessern möchten, können wir auf Ihren Wunsch einen 2D-Barcode (Seriennummer) auf der Leiterplatte anbringen.


2D-Barcode (Seriennummer):

Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen: Nur 2D-Barcode, Nur Nummer oder 2D-Barcode & Nummer auf den Platinen gedruckt.

Es gibt zwei Arten von 2D-Barcodes: QR-Code und Data-Matrix-Code.

Sie können zwischen den folgenden Größen wählen: 5*5 mm, 8*8 mm oder 10*10 mm.



Bei der Seriennummer sind drei Elemente beteiligt:


1: Präfix: Eine Zeichenfolge am Anfang jedes Seriencodes, die Details wie das Unternehmen oder das Datum angibt, z. B. "JLC" oder "2024".

Hinweis: Aufgrund des begrenzten Platzes wird das Präfix bei Auswahl von 2D-Barcode & Nummer nicht gedruckt. Es wird jedoch nach dem Scannen des Barcodes sichtbar. Das folgende Bild dient als Referenz.


2: Eindeutige Nummer: Eine zufällig generierte Zeichenfolge, um die Duplizierung von Seriencodes über verschiedene Bestellungen hinweg zu verhindern. ABCDE ist nur ein Beispiel. Bitte wählen Sie die Option "Entfernen", wenn Sie diese nicht benötigen.


3: Fortlaufende Nummer: Sie können einen Startwert (zwischen 4 und 6 Ziffern) festlegen, und die Nummer wird für jede Leiterplatte um 1 erhöht.


Um die Position des Barcodes festzulegen, wählen Sie bitte "Position angeben" und fügen Sie ein ausgefülltes Quadrat in der Bestückungsdruckschicht (Silkscreen) hinzu, das der Barcode-Größe entspricht.


Wenn Sie 2D-Barcode & Nummer wählen, wird nur das ausgefüllte Quadrat des Barcodes in der Bestückungsdruckschicht benötigt, genauso wie bei der Option 2D-Barcode. Es ist nicht nötig, die Position der Seriennummer anzugeben, da diese automatisch unterhalb des Barcodes platziert wird.


Für den Nur-Nummern-Druck: Wenn Sie "Position angeben" wählen, wird ein 2x10 mm großes ausgefülltes Quadrat in der Bestückungsdruckschicht benötigt. Wir werden alle Elemente in dieses 2x10 mm große Quadrat mit nur einer Zeile einfügen. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto kleiner wird die Schrift, was zu unleserlichem und nicht identifizierbarem Text führen kann.


Um sicherzustellen, dass der 2D-Barcode korrekt gescannt werden kann und die Seriennummer klar ist, platzieren Sie diese bitte entfernt von Leiterbahnen, Bohrungen und anderen Bestückungsdrucksymbolen (vorzugsweise auf Lötstopplackflächen über großen Kupferflächen oder auf freiliegenden Substratbereichen).



Wenn Sie die Option "Position angeben" wählen, aber kein passendes Quadrat bereitstellen, wird der 2D-Barcode oder die Seriennummer nicht an der angegebenen Position hinzugefügt.


Wenn keine Position angegeben wird, wird der Barcode oder die Nummer standardmäßig in einem leeren Bereich platziert. Wenn auf der Leiterplatte nicht genügend Platz vorhanden ist, können wir den Barcode oder die Seriennummer möglicherweise nicht drucken und können keine Beschwerden zu diesem Problem akzeptieren.


Um die Genauigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir, die Option "Produktionsdatei bestätigen" zu wählen. Wir werden Symbole in einer separaten Ebene namens "qrt" oder "qrb" hinzufügen, um den Barcode darzustellen, und Sie können diese in der 2D-Ansicht überprüfen, sobald die Produktionsdatei fertig ist.


 2D-Barcode-Symbol                              2D-Barcode & Nummer                                       2D-Ansicht



Häufig gestellte Fragen (FAQs):

Wie überprüfe ich die Barcode-Informationen für eine bestehende Bestellung?

Unabhängig davon, ob sich die Bestellung im Bestellverlauf oder im Warenkorb befindet, haben Sie immer die Möglichkeit, sie zu überprüfen. Bitte klicken Sie auf „Produktdetails“  -- „Markierung auf Leiterplatte“--„2D-Barcode (Seriennummer)“, um die Details zu überprüfen.



Sind die Nummerierungen bei jeder Bestellung immer fortlaufend?

Derzeit können wir nicht garantieren, dass die Nummerierung auf den Platinen immer fortlaufend ist, aufgrund der folgenden Faktoren:


1. Zusätzliche Mengenzugabe während der Produktion. Unsere Fabrik kann über Ihre Bestellung hinaus einige zusätzliche Stücke einbringen, um mit möglichem Ausschuss umzugehen. Wir können Ihnen jedoch nicht alle Platinen plus die zusätzlichen Stücke versenden, aufgrund von Zollbedenken. Darüber hinaus ist unser Personal nicht in der Lage, diese aus einer großen Menge von Platinen herauszusuchen, was die Reihenfolge der Platinen stören kann.


2. Potenziell unvermeidbarer Ausschuss nach der Produktion: Selbst mit den zusätzlichen Stücken, die während der Produktion eingebracht werden, besteht die Möglichkeit, dass die Anzahl der guten Platinen geringer ist als bestellt. Die Nummern auf ausgeschossenen Platinen sind zufällig, was zu einer Unterbrechung der Nummerierung führen kann.


Hinweis: Wenn ausgeschossene Platinen nachproduziert werden müssen, folgt ihre Nummerierung den Regeln im Abschnitt „Nachbestellung ohne Bearbeitung“ unten, oder der 2D-Barcode und die Seriennummer werden vollständig von der Platine entfernt (dies ist jedoch eine geringe Wahrscheinlichkeit).


Wenn Ihnen dies wichtig ist, ziehen Sie dies bitte sorgfältig in Betracht, wenn Sie den Service wählen.


Wie sind die Nachbestellungsregeln mit dem Barcode oder der Seriennummer?


Nachbestellung ohne Bearbeitung:

Wenn die eindeutige Nummer aus der ursprünglichen Bestellung entfernt wurde, werden die Seriennummern für Nachbestellungen fortlaufend ab der letzten Nummer der Bestellung fortgesetzt, auf die Sie zur Nachbestellung geklickt haben. Wenn Sie beispielsweise eine ursprüngliche Bestellung Y1 für 10 Stück aufgeben, haben jede nachfolgende Nachbestellung ab der letzten Y1 Seriennummern wie folgt: 0001–0010, 0011–0020, 0021–0030, 0031–0040 und so weiter.


Wenn Sie sich jedoch entscheiden, basierend auf der allerersten Bestellung nachzubestellen, beginnen die Seriennummern für diese Nachbestellung wieder bei 0011–0020.


Wenn die eindeutige Nummer aus der ursprünglichen Bestellung ausgewählt wurde, ändert sich bei jeder Nachbestellung nur die eindeutige Nummer, während alle anderen Einstellungen gleich bleiben. Die Seriennummer in der Nachbestellung beginnt mit dem ursprünglichen Startwert (0001 oder was auch immer eingestellt wurde).


Die obige Logik gilt möglicherweise nicht, wenn eine zusätzliche Menge eingegeben wird oder wenn es während der Produktion zu Ausschuss kommt. Daher empfehlen wir dringend, den Startwert für jede Nachbestellung zu bearbeiten.


Nachbestellung mit Bearbeitung:

Nachdem Sie eine Nachbestellung aus Ihrem Bestellverlauf hinzugefügt haben, können Sie im Warenkorb auf „Bestellung bearbeiten“ klicken, um den Codetyp, das Präfix, den Startwert der fortlaufenden Nummer zu ändern oder sogar die eindeutige Nummer zu entfernen.



Wenn die Nachbestellung auf Zahlung wartet, können Sie auf „2D-Barcode bearbeiten“ klicken, um bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.



Hinweise:

Da es sich um einen kostenlosen Anpassungsservice handelt, übernehmen wir keine Haftung für etwaige Scan-Probleme oder Rückerstattungsansprüche aufgrund von Servicefehlern. Mit der Auswahl dieses Services erkennen Sie diese Bedingungen an und akzeptieren sie.


Die Bestellnummer ist seit Mai 2026 nicht mehr verfügbar. Bitte fügen Sie "JLCJLCJLCJLC" nicht in Ihre Bestückungsdruckschicht ein, um die Position der Bestellnummer anzugeben. Für frühere Bestellungen, bei denen die Bestellnummer hinzugefügt wurde, bleibt die Bestellnummer bei Nachbestellungen erhalten.

register to get coupons