This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Anleitung zum Auszahlungsprozess bei JLCPCB

Anleitung zum Auszahlungsprozess bei JLCPCB

Zuletzt aktualisiert am Jun 26, 2025

Hintergrund zur Auszahlungsfunktion

Die Auszahlungsfunktion ermöglicht es Nutzern, Gelder, die sich auf ihrem JLCPCB-Konto angesammelt haben – sei es aus dem JLC-Guthaben oder aus dem Verkauf nicht genutzter Komponenten – auf ihr Bankkonto oder ihre Karte/PayPal zu übertragen. Diese Anleitung erklärt, was eine Auszahlung ist, welche Vorteile sie bietet und wie man eine Auszahlung bei JLCPCB durchführt.


Was ist eine Auszahlung?

Eine Auszahlung bezeichnet den Vorgang, Geld von deinem JLCPCB-Konto auf dein Bankkonto oder deine Karte/PayPal zu überweisen. So kannst du auf Guthaben in deinem JLCPCB-Konto zugreifen, beispielsweise Rückerstattungen oder Einnahmen aus dem Komponentenverkauf.


Vorteile der Auszahlung

Zugriff auf eigene Mittel: Einfacher Zugriff auf dein angesammeltes Guthaben bei JLCPCB.

Flexible Optionen: Auszahlung entweder aus dem JLC-Guthaben oder aus Erlösen durch den Verkauf ungenutzter Komponenten.

Finanzielle Kontrolle: Verwalte dein Guthaben direkt über die Plattform.


Wie man Guthaben auszahlt

Auszahlungen können bei JLCPCB auf zwei Arten erfolgen:

1.Auszahlung des JLC-Guthabens

2.Auszahlung von Einnahmen aus Komponentenverkäufen



Auszahlung des JLC-Guthabens

Folge diesen Schritten, um dein JLC-Guthaben abzuheben:


1. Zum Benutzermenü gehen

Klicke auf deinen Benutzernamen oben rechts auf der Webseite, um das Dropdown-Menü zu öffnen.



2. Navigiere zu Zahlungen:

Klicke auf „Zahlungen“ und wähle anschließend „JLC-Guthaben“ aus.



3. Auszahlung anfordern:

Klicke auf die Schaltfläche „Auszahlen“ neben „Auszahlung“. Fülle dann das Formular „Auszahlung beantragen“ mit den erforderlichen Informationen aus. Achte darauf, dass alle Angaben korrekt sind, um Verzögerungen zu vermeiden. Nach dem Absenden wird dein Auszahlungsantrag überprüft. Der Vorgang dauert in der Regel 1–3 Tage.



Zusätzliche Hinweise zur Auszahlungsmethode:


1. Banküberweisung:

Wenn die Zahlung per Banküberweisung erfolgt ist, wird die Auszahlung auf dasselbe Bankkonto zurückerstattet, das für die Einzahlung verwendet wurde. (Das Empfangsdatum hängt von der Bearbeitungszeit der Bank ab und kann zwischen 2–7 Werktagen variieren.)


2. Kredit-/Debitkarte, Google Pay, PayPal

Innerhalb von 6 Monaten: Bei Zahlungen mit Kredit-/Debitkarte, Google Pay oder PayPal wird die Auszahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Zahlung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückgebucht. (Das Empfangsdatum hängt von der Bearbeitungszeit der Drittanbieter ab und kann zwischen 1–7 Werktagen variieren.)

Nach 6 Monaten: Wenn seit der ursprünglichen Zahlung mehr als sechs Monate vergangen sind, ist eine Auszahlung auf eine Bankkarte möglich. (Das Empfangsdatum hängt von der Bearbeitungszeit der Bank ab und kann zwischen 2–7 Werktagen variieren.)


3. Auszahlungsstatus prüfen:

Auszahlungsstatus:

In Prüfung: Während der Prüfung erscheint der Status „Auszahlung ausstehend“ in deiner Transaktionshistorie, und der angeforderte Betrag wird bis zum Abschluss des Vorgangs eingefroren.

Fehlgeschlagen: Wenn der Antrag fehlschlägt, erhältst du eine E-Mail mit dem Grund für das Scheitern. Du kannst den Antrag anpassen und erneut einreichen.

Abgeschlossen: Nach Genehmigung wird das Geld auf dein Konto überwiesen. Bitte beachte, dass Auszahlungen auf dasselbe Konto erfolgen, das für die ursprüngliche Einzahlung in dein JLC-Guthaben verwendet wurde.



4. Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass etwaige Auszahlungsgebühren vom Kunden getragen werden. Dies kann dazu führen, dass der endgültige erhaltene Betrag geringer ist als der angeforderte Auszahlungsbetrag.


Auszahlung der Einnahmen aus ungenutzten Bauteilen


Wenn Sie ungenutzte Bauteile über JLCPCB verkaufen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihre Einnahmen abzuheben:


1. „Meine Verkaufsteile“ prüfen:

Wenn Ihre ungenutzten Bauteile erfolgreich verkauft wurden, werden die Einnahmen unter „Einnahmen“ in „Meine Verkaufsteile“ gutgeschrieben.



2. Auszahlung anfordern:

Klicken Sie im Bereich „Einnahmen“ auf die Schaltfläche „Auszahlen“. Füllen Sie das Formular „Auszahlungsanfrage“ mit korrekten Informationen aus.



3. Fortschritt überwachen:

Nach dem Absenden wird der Antrag geprüft, und Sie können den Status in den Bereichen „Transaktion“ und „Auszahlung“ einsehen. Ihr Fortschritt wird wie im folgenden Bild angezeigt.



Hinweis zur Auszahlung von Einnahmen aus dem Verkauf von Bauteilen


Einnahmen aus dem Verkauf ungenutzter Bauteile werden unter „Meine Verkaufsteile“ angezeigt.

Auszahlungen können auf ein Bankkonto oder über PayPal erfolgen, wobei die Gebühren vom Kunden getragen werden.

Die Prüfung des Auszahlungsantrags dauert in der Regel 1–3 Tage. Nach Genehmigung wird das Geld auf Ihr angegebenes Konto überwiesen.Wenn Sie diesen Schritten folgen, können Sie Ihre Gelder aus Ihrem JLCPCB-Konto problemlos verwalten und abheben.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, um weitere Unterstützung zu erhalten.