This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Wie kann ich bei JLCPCB Leiterplatten mit Senkbohrungen bestellen?

Wie kann ich bei JLCPCB Leiterplatten mit Senkbohrungen bestellen?

Zuletzt aktualisiert am Feb 18, 2026

JLCPCB bietet die Bearbeitung von Senkbohrungen als optionalen Service für Kunden an. Senkbohrungen, auch bekannt als versenkte Bohrungen, Trichterbohrungen oder Aufweitungsbohrungen, werden hauptsächlich verwendet, damit Schraubenköpfe unterhalb der Leiterplattenoberfläche sitzen und erhöhte Schraubenköpfe die Gesamtdicke der Leiterplatte nicht beeinträchtigen.

Bei der PCB-Fertigung wird eine Senkbohrung zunächst durch das Bohren eines Durchgangslochs (PTH oder NPTH) hergestellt, anschließend wird mit einem konischen Bohrer eine Vertiefung auf eine kontrollierte Tiefe gefräst. Senkbohrungen werden in zwei Typen unterteilt:

  1. Konische Senkbohrung: Der Schraubenkopf verjüngt sich von oben zum Schaft, sodass der Schraubenkopf nach der Montage bündig mit der Leiterplattenoberfläche oder darunter sitzt (derzeit unterstützt JLCPCB nur diesen Typ).
  2. Zylindrische Senkbohrung: Der Schraubenkopf ist zylindrisch und geht direkt in einen kleineren zylindrischen Schaft über (dieser Typ wird derzeit nicht unterstützt).

■ Prozessbeschreibung für Senkbohrungen:

(Senkbohrungen werden zuerst als Durchgangsloch gebohrt, danach mit einem konischen Bohrer auf die gewünschte Tiefe gefräst.)

■ Faktoren, die die Senkbohrungsgröße beeinflussen:

Derzeit verarbeitet JLCPCB nur konische Senkbohrungen. Bei größeren Durchgangslochdurchmessern, tieferen Senktiefen und größeren Winkeln wird der resultierende Senkdurchmesser ebenfalls größer sein.


■ Wichtige Hinweise für Senkbohrungen:

  1. Hauptlochdurchmesser:Muss einen Mindestabstand von 0,2 mm zu benachbarten Pads, Leiterbahnen und Kupferflächen einhalten, um Schäden während der Bearbeitung zu vermeiden.
  2. Senkungswinkel:Muss der Schraubenform entsprechen, um Fehlanpassungen zu vermeiden und ausreichende Sicherheitsabstände zu gewährleisten.
  3. Senkungstiefe:Muss basierend auf der Gesamtdicke der Leiterplatte festgelegt werden. Die verbleibende Dicke (Gesamtdicke der Leiterplatte – Senkungstiefe) muss größer als 0,2 mm sein, um ein Versagen der Schraubenbefestigung oder eine Schwächung zu vermeiden.
  4. Senkungsrichtung:Es muss angegeben werden, von welcher Seite die Senkung gebohrt wird, um eine korrekte Schraubenmontage sicherzustellen.
  5. Senkungseigenschaft:Die Senkung übernimmt in der Regel die gleiche Eigenschaft wie das Durchgangsloch. Beispielsweise: Wenn das Durchgangsloch PTH ist, wird die Senkung ebenfalls als PTH ausgeführt; wenn das Durchgangsloch NPTH ist, wird die Senkung ebenfalls als NPTH ausgeführt.


Tipps:

  1. JLCPCB kann sowohl PTH- als auch NPTH-Senkbohrungen herstellen (normalerweise gilt: Wenn das Durchgangsloch PTH ist, wird die Senkung ebenfalls als PTH gefertigt; ist das Durchgangsloch NPTH, wird die Senkung ebenfalls NPTH).
  2. Beim Bestellen müssen neben dem Hauptlochdurchmesser, dem Primärlochdurchmesser, dem Senkungswinkel, der Loch-Eigenschaft und der Richtung auch ein Bild des Senkbohrungsstandorts beigefügt werden.