This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Bedingungen für beigestellte Komponenten

Bedingungen für beigestellte Komponenten

Zuletzt aktualisiert am May 26, 2025

1. Bei identischen Bauteilen können bei einer PCBA-Bestellung beigestellte Komponenten nur zusammen mit global beschafften Komponenten verwendet werden, nicht jedoch mit JLCPCB-Komponenten.


Bei identischer JLCPCB-Teilenummer dürfen global beschaffte Komponenten nur zusammen mit vom Kunden beigestellten Komponenten in einer PCBA-Bestellung ausgewählt werden.


Im Voraus bei JLCPCB bestellte Teile dürfen ausschließlich mit dem öffentlich verfügbaren Lagerbestand von JLCPCB kombiniert werden, nicht jedoch mit global beschafften oder beigestellten Teilen.


2. Wir akzeptieren keine losen Teile, die an Rollen oder in Beuteln befestigt sind, sowie keine beschädigten Bauteile – diese zählen nicht zur benötigten Stückzahl.


3. Für jedes Bauteil muss eine zusätzliche Menge zur Kompensation von Montageverlusten oder für Mindestanforderungen bereitgestellt werden. Bei unzureichender Stückzahl kann JLCPCB nicht garantieren, dass alle Einheiten gefertigt werden.


4. Batterien, Ultrakondensatoren, Materialien aus dem ECCN-Katalog sowie nicht verarbeitbare Werkstoffe werden nicht verarbeitet und standardmäßig zurückgesendet oder entsorgt.


5. Alle Materialien müssen während des gesamten Herstellungszeitraums innerhalb ihres Haltbarkeitsdatums liegen.


6. JLCPCB übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung von Bauteilen während des Versands.


7. Nicht innerhalb von 7 Tagen abgeholte Bauteile werden an die Absenderadresse zurückgesendet. Der Rückversand erfolgt ausschließlich über SF Express und ist vom Empfänger zu bezahlen.


8. Für beigestellte Teile fallen keine Lagerkosten an. Wenn Sie diese jedoch zurückfordern, müssen Versand- und Zollangelegenheiten vom Kunden selbst organisiert und getragen werden. Falls identische Teile aus der globalen Beschaffung vorliegen, sind diese gemeinsam abzuholen.


9. Da die beigestellten Komponenten vom Kunden bereitgestellt werden und JLCPCB nur die Montage durchführt, erscheinen diese Bauteile nicht auf der Rechnung – nur die Kosten für die Bestückung werden ausgewiesen.


10. Beigestellte Bauteile werden vor oder nach der PCBA-Produktion weder qualitativ noch funktional geprüft. JLCPCB übernimmt keine Haftung für PCBA-Qualitätsprobleme, die auf die Beschaffenheit dieser Bauteile zurückzuführen sind.


11. Auf Wunsch sendet JLCPCB nicht bestandene Komponenten nach Prüfung zurück. Für wichtige Bauteile wird dringend eine Transportversicherung empfohlen – unabhängig davon, ob sie beigestellt oder zurückgesendet werden. JLCPCB haftet nicht für Verlust oder Beschädigung während des Transports.


12. Da kein Einkaufsdatensatz bei JLCPCB existiert, erfolgt die Lagerung der Bauteile basierend auf der tatsächlich erhaltenen Menge. Der Kunde kann alle Lageränderungen im Parts Manager auf jlcpcb.com einsehen.


13. Nicht bestückte beigestellte Bauteile – einschließlich Zubehör wie Unterlegscheiben, Muttern, Schrauben usw. – dürfen aus zollrechtlichen Gründen nicht gemeinsam mit Leiterplatten versendet werden.


Zusätzliche Gebühren


1. Wie berechnen wir lose oder in großen Mengen angelieferte Bauteile?

„Lose Teile / Massenkomponenten“ bezieht sich auf:

- Große oder schwer zu verarbeitende Teile.

- Einzelteile, die sich nicht auf Gurt/Rolle befinden.


Diese Bauteile müssen manuell verarbeitet werden und können nicht direkt in die Bestückungsautomaten eingelegt werden.

Gebühr für lose Bauteile:

Standard: 0,142 USD pro Stück

Manuelle Bearbeitungsgebühr:

≤ 5 Pins: 0,017 USD pro Pin

>5 Pins: max. 0,078 USD pro Bauteil

Mit Zubehör (z. B. Unterlegscheibe/Schraube): 0,078 USD pro Stück, sofern Montage als Einheit erforderlich.


Bitte beachten Sie, dass diese zusätzlichen Gebühren für Bestellungen mit solchen Bauteilen anfallen.


2. Bauteile vorverbacken


Zur Vermeidung von Verformungen oder Lötfehlern, z. B. bei feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen wie LEDs oder Modulen, empfehlen wir ein Vorverbacken von 48 Stunden.


Backgebühr: 8 USD für 48 Stunden + 0,017 USD/Stück bei 500–20.000 Stück.


3. Zusatzkosten für beigestellte Teile aus dem Ausland


Die Servicegebühr beträgt gemäß Zollvorgaben 70 USD pro 50 Bauteilarten. Zum Beispiel: 70 USD bei 51 Teilenummern, 140 USD bei 101 Teilenummern.


Im Übrigen sind alle Zölle und Steuern im Rahmen der Zollabwicklung für beigestellte Komponenten vom Kunden zu tragen.