This website requires JavaScript.


JLCPCB setzt die Produktion während der Frühlingsfest-Feiertage fort. Sonder­spezifikationen werden nach den Feiertagen bearbeitet. Siehe unseren Feiertagsplan >


Gutscheine App herunterladen
Ausliefern
Hilfezentrum
Benutzerhandbuch für den JLCPCB Impedanzrechner

Benutzerhandbuch für den JLCPCB Impedanzrechner

Zuletzt aktualisiert am May 26, 2025

Der JLCPCB Impedanzrechner berechnet Leiterbahnbreiten und empfohlene Stack-Ups basierend auf den vom Benutzer eingegebenen Werten für Plattenstärke, Kupfergewicht, Lage, Zielimpedanz, Leiterabstand (für kantengekoppelte Paare) und Abstand zwischen Leiter und Masse (für koplanare Wellenleiter).


Benutzeroberfläche



1. Layers: Gesamtzahl der Kupferschichten auf der Leiterplatte.


2. Finished Thickness: Dicke der fertigen Leiterplatte, einschließlich Lötstoppmaske.


3. Internal Copper Thickness: Kupfergewicht für interne Lagen. Der Rechner unterstützt nur 0,5 oz und 1 oz; für Berechnungen mit 2 oz internem Kupfer kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.


4. External Copper Thickness: Kupfergewicht für die oberste und unterste Lage. Obwohl JLCPCB Leiterplatten mit 2 oz externem Kupfer herstellen kann, unterstützt der Rechner nur 1 oz, da (1) die größere Toleranz von 2 oz-Leiterbahnen die Impedanzkontrolle erschwert und (2) die meisten Signalbahnen nur kleine Ströme führen.


5. Unit: Optionen sind mm, mil, μm und inch.


6. Impedance (Ω): Die gewünschte Impedanz. Der akzeptierte Wertebereich liegt bei 20 bis 90 Ω für Single-Ended-Signale und 50 bis 150 Ω für differenzielle Signale.


7. Type: Optionen sind Microstrip (Single-Ended), Coplanar (Single-Ended), Edge-Coupled (Differential) und Dual Coplanar (Differential). Stellen Sie sicher, dass die korrekte Lage (Layer) ausgewählt ist, bevor diese Option geändert wird.


8. Layer: Auf welcher Lage sich das Signal befinden soll.


9. Reference Layer Above: Nur erforderlich, wenn sich das Signal auf einer internen Lage befindet.


10. Reference Layer Below: Muss sich nicht direkt unterhalb der Signallage befinden; z. B. kann für ein Signal auf L3 die Referenzlage L4 oder L5 sein. Es muss jedoch eine Masseebene mit der Signallage assoziiert sein.


11. Conductor Spacing: Abstand zwischen den beiden Leitern einer differenziellen Leitung.


12. Conductor-to-Ground Gap: Abstand zwischen dem Signal-Leiter und der umgebenden Masse in einer koplanaren Wellenleiter-Konfiguration.


Hinweise


Der erste Stack-up, der vom Rechner empfohlen wird, hat in der Regel die geringsten Kosten und die kürzeste Lieferzeit.


Das 3313 Prepreg ersetzt das zuvor verfügbare 2313. Ihre Dicke und die Dielektrizitätskonstante (εr) sind identisch.


Bei gleichem nominalen Kupfergewicht haben die internen Lagen eine geringfügig geringere Dicke als die externen Lagen, da während der Produktion eine kleine Menge Kupfer verloren geht (z. B. durch Entoxidation).


Beispiel: 0,5 oz Kupfer auf internen Lagen ist 15,2 μm dick (4- bis 8-lagig) anstelle der nominalen 17,5 μm.


Die Ergebnisse für 4- bis 8-Lagen-Platinen werden unter der Annahme Nan Ya Plastics NP-155F-Kernmaterial berechnet, und für 10-Lagen-Platinen und höher wird SYTECH S1000-2M verwendet.


Das korrekte Material sollte bei der Bestellung ausgewählt werden, damit die berechneten Parameter die tatsächlichen Impedanzen genau widerspiegeln.


Berechnungsparameter verwendet



Nan Ya Plastics NP-155F (4 bis 8 Lagen)



SYTECH (Shengyi) S1000-2M (10+ Lagen)



Die oben angegebenen Werte dienen nur als Referenz. Einige der Werte wurden aus Testergebnissen von JLCPCB berechnet und können zukünftig angepasst werden.


Stack-Up-Benennungsschema