PCBs d’effets guitare en petites séries de haute qualité – Fabrication JLCPCB
4 min
- Défi de conception
- Soutien de JLCPCB
- Conclusion
Fuzz Fields est une pédale d’effet guitare innovante qui combine trois sons modulés pour offrir des effets fuzz dynamiquement contrôlés. Contrairement aux pédales traditionnelles à effet statique, Fuzz Fields peut ajuster le timbre en temps réel en fonction de l’intensité du jeu du musicien, produisant divers effets tels que le « screaming », le « swelling », la « saturation » et le « trembling ». Sa caractéristique principale est un oscillateur intégré modulable via un contrôle externe, ce qui la rend adaptée à l’exploration de sons de guitare, à la musique synthétiseur et aux performances live.
Fuzz Fields avec un PCB 4 couches de haute qualité JLCPCB intégré à l’intérieur
Défi de conception
Pour atteindre la fonctionnalité audio avec une qualité maximale dans un espace limité, la conception de Fuzz Fields présente les défis suivants :
1) Conception de PCB compacte : Tous les composants électroniques doivent être intégrés dans un espace restreint afin que la taille du circuit imprimé corresponde au boîtier standard d’une pédale d’effet.
2) Assemblage haute densité : En raison de ses fonctions complexes, plusieurs composants doivent être disposés sur le PCB, nécessitant une soudure haute densité et un positionnement précis des composants.
3) Circuit imprimé multi-couches : Pour réaliser des fonctions de circuit complexes, un PCB à quatre couches est utilisé afin de garantir l’intégrité des signaux et la stabilité de l’alimentation.
Le PCB principal poli avec les composants électroniques soigneusement disposés
Soutien de JLCPCB
Dans le projet Fuzz Fields, JLCPCB a fourni des services complets de fabrication et d’assemblage de PCB. Le soutien spécifique comprend :
1) Fabrication rapide de PCB et services d’assemblage efficaces : JLCPCB propose une fabrication de PCB ultra-rapide et des services PCBA efficaces, avec une livraison ultra-rapide en 48 heures. En moyenne, les cartes atteignent les clients 2 à 4 jours plus tôt que chez les fournisseurs locaux à l’étranger, raccourcissant le cycle du projet et garantissant la livraison à temps.
2) Livraison de PCB de haute qualité : Les conceptions complexes de Fuzz Fields nécessitent des PCB 4 couches de haute qualité pour garantir le fonctionnement stable. Pour assurer cette qualité, les produits JLCPCB subissent plusieurs tests avant expédition, notamment l’AOI, les tests par sonde volante et l’inspection avant expédition. À ce jour, JLCPCB est utilisé par plus de six millions d’ingénieurs dans plus de 180 pays et possède de multiples certifications internationales telles que ISO, UL et RoHS.
3) Faible coût et haute efficacité : La solution de fabrication à faible coût proposée par JLCPCB permet à l’équipe projet de réaliser une production de haute qualité dans le budget, assurant la viabilité économique du projet. Les PCB à faible nombre de couches (1 à 4) sont largement plébiscités pour leurs prix ultra-compétitifs, à partir de 2 USD.
4) Support fiable de la chaîne d’approvisionnement : L’inventaire de composants électroniques de JLCPCB comprend plus de 600 000 références (SKUs), assurant un approvisionnement stable et une planification de production efficace, garantissant le bon déroulement du projet.
Aucune ligne irrégulière ni défaut de soudure, même en gros plan
Conclusion
JLCPCB a fourni un soutien complet pour le succès du projet Fuzz Fields. En tant que fabricant de PCB leader mondial, JLCPCB s’engage toujours à fournir des solutions fiables pour les projets innovants et à aider au développement de technologies performantes et évolutives. Qu’il s’agisse de conceptions complexes de circuits multi-couches ou d’assemblage de composants à haute densité, JLCPCB peut offrir un support technique professionnel et des services de fabrication de haute qualité.
Articles les plus lus
• Contrôleur Astronomique ESP32 : Un Système de Contrôle Professionnel pour l'Astrophotographie | PCB 4 Couches, Haute Puissance (30A) Fabriqué par JLCPCB
• PCBs d’effets guitare en petites séries de haute qualité – Fabrication JLCPCB
• JLCPCB au service de l’innovation : l’aventure d’un véhicule d’exploration autonome
• Comment les PCB flexibles de JLCPCB améliorent les dispositifs de suivi GPS intelligents
• Construire un ordinateur portable personnalisé avec les services complets de JLCPCB
Continuez à apprendre
Construire un émetteur SSTV avec le RP2350: du schéma au PCB avec JLCPCB
À retenir Le projet SSTV PICO d'Anthony Le Cren, F4GOH, transforme une image prise par une caméra OV5640 en signal radio HF grâce au microcontrôleur RP2350. Un PCB double couche réunit l'interface de commande, l'amplificateur et le filtre de sortie pour réaliser un émetteur SSTV compact. Acquisition d'images et commande depuis un écran tactile de 2 pouces Génération directe du signal HF à l'aide des blocs PIO du RP2350 Émission manuelle ou automatique dans plusieurs modes SSTV Code source, firmware UF......
Du prototypage à des PCB de qualité professionnelle avec Philippe Demerliac et JLCPCB
Comment Philippe Demerliac s’appuie sur JLCPCB pour concevoir, tester et partager ses projets électroniques Passionné d’électronique depuis plusieurs décennies, Philippe Demerliac conçoit aujourd’hui des appareils de mesure, des outils de prototypage et des systèmes électroniques open source qu’il partage avec sa communauté Cyrob. Lorsqu’un projet nécessite une carte plus complexe ou plusieurs exemplaires, il fait régulièrement appel à JLCPCB pour transformer ses conceptions en circuits imprimés profe......
Adapter un encodeur absolu SSI à un automate industriel avec JLCPCB
Introduction: résoudre un problème de compatibilité industrielle Dans les installations industrielles, les encodeurs absolus sont utilisés pour déterminer précisément la position d'un axe, d'un mécanisme ou d'un élément mobile. Contrairement à un encodeur incrémental, un encodeur absolu fournit une valeur de position directement exploitable, y compris après une coupure puis une remise sous tension de l'installation. Dans le cadre de ce projet, une machine industrielle était initialement équipée d'un e......
Memo-1 : Comment Benoit Aveline a Construit son Propre Micro-Ordinateur 8-bit avec JLCPCB
Depuis des années, Benoit Aveline, aussi connu comme Mémoire Morte collectionne et restaure des micro-ordinateurs 8 et 16 bits. Chaque dimanche matin, il partage cette passion en direct sur Twitch, où il démonte, répare et remet en service des machines que beaucoup considèreraient comme irrécupérables. Au fil du temps, une véritable communauté s’est formée autour de ces sessions, rassemblant des passionnés fascinés par les architectures informatiques d’une époque où un système entier pouvait encore êt......
Projet Sega Neptune – 1ère partie avec JLCPCB
Lorsqu'il s'agit de réparer des consoles, il est fréquent que des demandes de modifications (ou "mods") soient formulées. PrintoLab, passionné par les projets DIY autour des consoles de jeux hors du commun, reste toujours attentif aux tendances du modding. Grâce à des partages d'autres moddeurs, AreUBready a récemment découvert le projet GitHub - Board-Folk/Neptune: Recreation of the cancelled Sega console that combines Mega Drive/Genesis with 32X. · GitHub—une initiative qui redonne vie à un concept ......
Le Parcours de Nic034 avec la NeoGeo AES et JLCPCB
Nic034 est un passionné de la mythique console SNK NeoGeo AES – la version home de la légendaire borne d’arcade – et un réparateur amateur. Créateur du module Neopass pour NeoGeo AES, son aventure dans l’électronique a débuté par la réparation de consoles, avant de se concentrer sur la plateforme NeoGeo AES après avoir reçu de nombreuses demandes de joueurs rencontrant des pannes matérielles. Rapidement, Nic034 s’est retrouvé confronté aux limites de la conception d’origine de SNK, ce qui l’a poussé à......