Construire un ordinateur portable personnalisé avec les services complets de JLCPCB
3 min
- Comment JLCPCB a permis ce projet d’ordinateur portable personnalisé
- Conclusion
Imaginez concevoir un ordinateur portable de A à Z – non seulement en assemblant des composants, mais en créant à la main ses circuits, son châssis et son système de refroidissement.
« Il s’agit d’un projet d’ordinateur portable entièrement personnalisé où j’ai conçu et fabriqué de nombreux composants clés, grâce aux services exceptionnels de JLCPCB. Bien que je n’aie pas conçu la carte mère principale, j’ai développé et intégré moi-même de nombreux sous-systèmes et éléments mécaniques environnants. »
Ce projet montre comment un maker a utilisé les services complets de JLCPCB, incluant PCB, FPC, CNC et impression 3D, pour donner vie à un ordinateur portable personnalisé très intégré. La carte mère a été achetée, mais tous les autres sous-systèmes et composants mécaniques ont été construits de zéro. Curieux de savoir comment tout cela s’est assemblé ? Explorons les détails de cette réalisation impressionnante et le rôle de JLCPCB.
Comment JLCPCB a permis ce projet d’ordinateur portable personnalisé
JLCPCB a joué un rôle central dans ce projet ambitieux en offrant plusieurs services de fabrication sous un même toit :
• Fabrication de PCB 6 couches de haute qualité pour assurer la fiabilité de l’alimentation, USB4, audio et gestion de la batterie.
• FPC personnalisés (circuits flexibles) pour permettre la transmission USB4 à haute vitesse dans un format compact.
• Usinage CNC du châssis, le corps principal de l’ordinateur, garantissant des tolérances précises et un assemblage interne professionnel.
• Services d’impression 3D pour réaliser des enceintes précises pour un système audio multi-driver original.
• Dissipateur thermique personnalisé pour le CPU, optimisant les performances thermiques.
• Tarification abordable et délais rapides, permettant un prototypage rapide et plusieurs itérations.
Conclusion
« Ce projet montre comment les capacités de JLCPCB en PCB, FPC, CNC et impression 3D peuvent se combiner pour soutenir le développement de matériel complexe et très intégré — même un ordinateur portable personnalisé ! »
Selon le créateur, atteindre ce niveau de précision et d’intégration aurait été presque impossible sans la fiabilité et la diversité des services de JLCPCB. C’est un exemple puissant de la manière dont même un maker individuel peut obtenir des résultats professionnels avec le bon partenaire.
De l’intégrité du signal aux performances thermiques, cette réalisation prouve ce qui est possible lorsque créativité et capacités techniques se rencontrent. JLCPCB n’a pas seulement fourni des composants — nous avons aidé à donner vie à une vision produit complète.
Articles les plus lus
• Contrôleur Astronomique ESP32 : Un Système de Contrôle Professionnel pour l'Astrophotographie | PCB 4 Couches, Haute Puissance (30A) Fabriqué par JLCPCB
• PCBs d’effets guitare en petites séries de haute qualité – Fabrication JLCPCB
• JLCPCB au service de l’innovation : l’aventure d’un véhicule d’exploration autonome
• Comment les PCB flexibles de JLCPCB améliorent les dispositifs de suivi GPS intelligents
• Construire un ordinateur portable personnalisé avec les services complets de JLCPCB
Continuez à apprendre
Construire un émetteur SSTV avec le RP2350: du schéma au PCB avec JLCPCB
À retenir Le projet SSTV PICO d'Anthony Le Cren, F4GOH, transforme une image prise par une caméra OV5640 en signal radio HF grâce au microcontrôleur RP2350. Un PCB double couche réunit l'interface de commande, l'amplificateur et le filtre de sortie pour réaliser un émetteur SSTV compact. Acquisition d'images et commande depuis un écran tactile de 2 pouces Génération directe du signal HF à l'aide des blocs PIO du RP2350 Émission manuelle ou automatique dans plusieurs modes SSTV Code source, firmware UF......
Du prototypage à des PCB de qualité professionnelle avec Philippe Demerliac et JLCPCB
Comment Philippe Demerliac s’appuie sur JLCPCB pour concevoir, tester et partager ses projets électroniques Passionné d’électronique depuis plusieurs décennies, Philippe Demerliac conçoit aujourd’hui des appareils de mesure, des outils de prototypage et des systèmes électroniques open source qu’il partage avec sa communauté Cyrob. Lorsqu’un projet nécessite une carte plus complexe ou plusieurs exemplaires, il fait régulièrement appel à JLCPCB pour transformer ses conceptions en circuits imprimés profe......
Adapter un encodeur absolu SSI à un automate industriel avec JLCPCB
Introduction: résoudre un problème de compatibilité industrielle Dans les installations industrielles, les encodeurs absolus sont utilisés pour déterminer précisément la position d'un axe, d'un mécanisme ou d'un élément mobile. Contrairement à un encodeur incrémental, un encodeur absolu fournit une valeur de position directement exploitable, y compris après une coupure puis une remise sous tension de l'installation. Dans le cadre de ce projet, une machine industrielle était initialement équipée d'un e......
Memo-1 : Comment Benoit Aveline a Construit son Propre Micro-Ordinateur 8-bit avec JLCPCB
Depuis des années, Benoit Aveline, aussi connu comme Mémoire Morte collectionne et restaure des micro-ordinateurs 8 et 16 bits. Chaque dimanche matin, il partage cette passion en direct sur Twitch, où il démonte, répare et remet en service des machines que beaucoup considèreraient comme irrécupérables. Au fil du temps, une véritable communauté s’est formée autour de ces sessions, rassemblant des passionnés fascinés par les architectures informatiques d’une époque où un système entier pouvait encore êt......
Projet Sega Neptune – 1ère partie avec JLCPCB
Lorsqu'il s'agit de réparer des consoles, il est fréquent que des demandes de modifications (ou "mods") soient formulées. PrintoLab, passionné par les projets DIY autour des consoles de jeux hors du commun, reste toujours attentif aux tendances du modding. Grâce à des partages d'autres moddeurs, AreUBready a récemment découvert le projet GitHub - Board-Folk/Neptune: Recreation of the cancelled Sega console that combines Mega Drive/Genesis with 32X. · GitHub—une initiative qui redonne vie à un concept ......
Le Parcours de Nic034 avec la NeoGeo AES et JLCPCB
Nic034 est un passionné de la mythique console SNK NeoGeo AES – la version home de la légendaire borne d’arcade – et un réparateur amateur. Créateur du module Neopass pour NeoGeo AES, son aventure dans l’électronique a débuté par la réparation de consoles, avant de se concentrer sur la plateforme NeoGeo AES après avoir reçu de nombreuses demandes de joueurs rencontrant des pannes matérielles. Rapidement, Nic034 s’est retrouvé confronté aux limites de la conception d’origine de SNK, ce qui l’a poussé à......