This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda

Panelização de PCB

Última atualização em Jan 14, 2026

Alguns clientes gostariam de fundir mais de uma PCB no mesmo Gerber. Sabemos que você quer economizar dinheiro, mas isso pode dificultar o corte do contorno da placa e, mais importante, levará muito mais tempo para separar e embalar as PCBs. Embora, ao fazer isso, você tenha apenas um pedido, isso complica a fabricação do painel e a separação das PCBs individuais, por isso geralmente cobraremos mais por isso. Da mesma forma, usar furos ou ranhuras como seções de quebra entre as placas é tratado da mesma maneira que colocar mais de um design em um painel, cada um com seu próprio contorno de placa.



Se você estiver apenas na fase de protótipo e quiser economizar dinheiro, pode usar o seguinte truque. Coloque seus diferentes designs todos dentro de um contorno geral de placa e use linhas desenhadas na camada de silkscreen para marcar a separação das PCBs. Depois, quando receber a PCB, corte-as cuidadosamente você mesmo (recomendamos que faça isso antes de montar as PCBs!). Como a PCB mostrada abaixo, as linhas amarelas são desenhadas nas camadas de silkscreen mostrando como você pode fundir 3 PCBs diferentes em um único gerber sem incorrer em custos extras. Mas com a condição de que o número de designs seja superior a 5, ainda será necessário cobrar como designs diferentes, e o número de designs não deve exceder 10 designs em uma única placa.


Corte em V / Sulco em V


Isso ajudará você a construir um Array de PCB para economizar tempo ao soldar a PCB em SMT.



1. A linha de corte em V deve ser a mesma que o contorno da Sub-PCB. Ou seja, não há espaço entre as sub-placas.


2. A linha de corte em V só pode ser uma linha reta vertical ou horizontal.


3. O tamanho do painel precisa ser de pelo menos 70*70mm para realizar o processo de corte em V. Se houver cortes em V tanto horizontais quanto verticais, o tamanho máximo do painel é de 475*475mm.


4. A linha de corte em V deve cruzar todo o painel, caso contrário a fábrica não conseguirá adicionar um sulco em V na PCB, pois a fresa pode destruir qualquer sub-PCB na linha de corte em V. Eles também não podem parar no meio do painel. As linhas de corte em V mostradas abaixo não são aceitáveis.




5. O corte em V não está disponível em espessura de PCB de 0,4mm.


6. A distância mínima entre duas linhas de corte em V paralelas é de 2mm.


7. O corte em V não é suportado na Montagem Econômica. Se for necessário corte em V e montagem, selecione a Montagem Padrão.


8. Por favor, note que se você selecionar "Painel pela JLCPCB" com os Trilhos de Borda, marcas de referência e furos de ferramenta serão adicionados aos Trilhos de Borda por padrão. As marcas de referência não serão adicionadas a cada peça pequena no painel.


9. Se qualquer lado da peça pequena estiver dentro de 15mm, haverá custo extra para o processo de corte em V. Para mais detalhes, consulte  https://jlcpcb.com/help/article/in-what-cases-will-there-be-charged-extra


10. Com base em nossas atuais capacidades de produção, certifique-se de que não haja mais de 25 linhas de corte em V em qualquer lado X ou Y.