This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Perguntas Frequentes sobre Montagem de PCB (Parte 2)

Perguntas Frequentes sobre Montagem de PCB (Parte 2)

Última atualização em Jun 27, 2025

1. O ponto vermelho significa o pino 1 na pré-visualização de posicionamento?

Geralmente, não chamamos o ponto vermelho de pino 1, mas apenas uma marca para indicar a orientação do componente. Como mostrado abaixo, haverá basicamente um ponto no próprio componente e também um ponto na placa (serigrafia). Quando eles coincidem, significa que o componente está corretamente posicionado.

Figure 1. The dots on PCB and components

Figura 2. Os pontos vermelhos

2. O que fazer se a orientação do componente estiver errada na pré-visualização?

O ângulo 0º que definiu no seu design pode ser diferente do nosso, mas ambos usam a mesma rotação. Por isso, às vezes alguns componentes aparecem com orientação errada. Nesse caso, pode corrigir a rotação no arquivo pick&place. Se não souber como alterar, apenas faça o pedido; nossos engenheiros irão rever e corrigir a rotação e polaridade dos componentes com base na serigrafia antes da montagem.


3. Sobre o ângulo “0” do encapsulamento


Existe apenas uma regra simples: a orientação zero na biblioteca de PCBs deve corresponder à orientação do componente na embalagem (tape/reel).


Na maioria dos datasheets, é descrito como os componentes são colocados na embalagem. Note também que alguns fabricantes colocam esta informação num ficheiro separado; basta pesquisar no Google pelo nome do fabricante seguido de “tape and reel” para encontrar o PDF. Por exemplo, se pesquisar “on semiconductor tape and reel”, poderá encontrar os Padrões de Embalagem Tape & Reel. Alguns exemplos estão listados aqui.

Figura 3. Ângulo zero do SOT23-3 (ON-Semi)

Figura 4. Ângulo zero do SOT23-5 (ON-Semi)

Figura 5. Ângulo zero do SOIC-8

4. Por que o preço dos componentes é diferente?

Para a maioria dos componentes SMD, existe uma quantidade mínima para processar a montagem ou peças extras para cobrir perdas no processo. Se a quantidade solicitada for inferior ao mínimo, será cobrada a taxa pelo mínimo. Peças não usadas não são enviadas, pois são descartadas durante a produção.


5. Quando os componentes serão reabastecidos?

O departamento de compras avalia o tempo de compra baseado no estoque restante. A data de entrega é imprevisível, por isso não podemos informar o prazo exato, mas pode consultar o site regularmente. Se estiver com pressa, verifique se o componente está em stock antes de encomendar.


6. Por que está disponível no site LCSC mas não na biblioteca JLCPCB?

Nossas fontes de componentes vêm do LCSC, que tem dois armazéns em Jiangsu e Shenzhen. Às vezes, o site LCSC mostra stock disponível, mas na encomenda aparece zero devido a diferentes locais de armazenamento, que não podemos transferir.


7. Quais componentes vocês montam?

Normalmente, só montamos os componentes confirmados por si na encomenda. Se não clicar em “confirmar” para um componente, mesmo que conste no BOM, não será montado. Por favor, confirme cuidadosamente antes de enviar o pedido.


8. Sobre o símbolo +/- no DFM

Os componentes têm sempre uma marcação importante para a análise DFM. Para diodos, ‘+’ indica o ânodo e ‘-’ o cátodo. Para capacitores polarizados, ‘+’ indica o ânodo. O ponto vermelho indica marcação em CI.


9. Por que o pedido PCBA não suporta Revisão Antes do Pagamento?

Quando faz o pedido de montagem, o sistema reserva os componentes. Se o pagamento não for feito a tempo, os componentes ficam bloqueados, impedindo que outros os usem. Por isso, o pedido de montagem tem que ser pago primeiro.


10. Como determinam a polaridade dos componentes?

Duas situações:

● Basicamente, julgamos pela camada de serigrafia. Se não houver camada ou marcações, não podemos reconhecer a polaridade correta e confirmamos por email, o que pode atrasar a produção. Por isso recomendamos adicionar serigrafia para confirmar rapidamente.

● Se houver marca na serigrafia, mas for inconsistente com o arquivo CPL, usaremos a serigrafia por defeito. Portanto, garanta que seus arquivos estejam corretos para evitar confusões.


Para diodos, recomendamos que a serigrafia indique a polaridade com triângulo apontando para o cátodo ou uma faixa no lado do cátodo.

11. Por que o preço dos componentes mudou desde o último pedido?

Alguns componentes vêm do LCSC, com canais, tempos e quantidades de compra diferentes, fazendo o preço variar entre JLCPCB e LCSC. Também temos estoque próprio, e o preço muda ao reabastecer devido a essas condições. Consulte sempre o preço no site no momento da encomenda. Consideramos perdas na produção e incluímos peças sobressalentes no custo total.


12. Componentes que não podem ser soldados por refusão automática

Alguns componentes não podem ser colocados diretamente na máquina SMT e devem ser posicionados manualmente, como componentes com superfícies irregulares, altura elevada, ou falha do bico para sugar componentes.


13. Vocês programam os componentes?

Oferecemos programação para alguns componentes. Se precisar, envie-nos as informações da peça, imagem da placa e método de programação. Faremos um orçamento detalhado após análise com a equipe técnica.


14. Lembrete para design de montagem económica

Na montagem económica, as placas são painelizadas e produzidas juntas, sendo necessário separar as placas após a montagem. Existe uma tolerância de cerca de 0,2 mm no corte para despanelar. Por isso, sugerimos deixar uma margem maior que 0,3 mm entre bordas de trilhas/componentes e a borda da placa.


15. Lembrete para componentes não montados

Por regulamentações alfandegárias, não enviamos componentes não montados junto com PCBA completo. Recomendamos verificar alternativas e contactar o suporte, pois poderá haver custo adicional devido a trabalho extra.


16. Sobre componentes com footprint 01005

A JLC suporta componentes com footprint 01005. Para garantir melhor soldagem, sugerimos considerar stencil com degraus (step stencil) para SMT, especialmente se os componentes tiverem footprints muito diferentes.


17. Problemas de soldagem em vias nas pads

Se houver vias nas pads no seu design, a solda pode fluir para as vias e causar soldagem fraca após a refusão. Para evitar atrasos, processaremos o pedido e entregaremos normalmente. Se identificarmos o problema na produção, avisaremos por email para considerar otimizar o design em futuros pedidos. Também sugerimos escolher opções de vias mais adequadas na produção do PCB para evitar problemas de soldagem.