This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Camadas Identificadas Incorretamente – Por Que Não Seguir os Padrões Gerber X2

Camadas Identificadas Incorretamente – Por Que Não Seguir os Padrões Gerber X2

Última atualização em Jan 27, 2026

Gerber X2 é o padrão de arquivo Gerber de próxima geração, que adiciona novos comandos ao formato Gerber RS-274X existente para especificar os atributos do arquivo.

O trecho de código a seguir mostra alguns dos novos comandos no Gerber X2. Linhas que começam com %TF e %TA são específicas do formato Gerber X2.

G04 Small example Gerber X2 file*

%FSLAX35Y35*%

%MOMM*%

%TF.FileFunction,Copper,L4,Bot,Signal*% // Indica que este arquivo contém a camada de cobre inferior

%TF.Part,Single*%

%TA.AperFunction,Conductor*%

%ADD10C,0.15000*%

%TA.AperFunction,ViaPad*%

%ADD11C,0.75000*%

%TA.AperFunction,ComponentPad*%

%ADD12C,1.60000*%

%ADD13C,1.70000*%

%SRX1Y1I0.00000J0.00000*%

G75*

%LPD*%

D10*

...

O formato Gerber X2 resolve muitos dos problemas do RS-274X. A maioria das ferramentas EDA modernas agora suportam a saída de arquivos Gerber no formato Gerber X2. Versões mais recentes de software EDA podem usar Gerber X2 como padrão, levando a um número crescente de submissões de clientes neste formato. Adaptar-se a este padrão é essencial.

Descrição do Problema

Como mostrado abaixo, vários arquivos Gerber são todos reconhecidos como camadas de cobre, apesar de seus nomes de arquivo seguirem as regras recomendadas. Por que eles ainda são identificados incorretamente?

· Ser_par.GBL    // Tradicionalmente cobre inferior, identificado como camada de cobre

· Ser_par.GBS    // Tradicionalmente máscara de solda inferior, identificado como camada de cobre

· Ser_par.GKO    // Tradicionalmente contorno, identificado como camada de cobre

· Ser_par.GTL    // Tradicionalmente cobre superior, identificado como camada de cobre

· Ser_par.GTO    // Tradicionalmente serigrafia superior, identificado como camada de cobre

· Ser_par.GTS    // Tradicionalmente máscara de solda superior, identificado como camada de cobre

· Ser_par.XLN    // Arquivo de furação

Causa do Erro

Esses arquivos estão no formato Gerber X2. De acordo com os padrões Gerber X2, o arquivo inclui atributos de camada incorporados, que têm precedência sobre o nome do arquivo. É por isso que os arquivos são identificados incorretamente.

Vamos dar uma olhada no conteúdo dos arquivos Gerber X2 no exemplo.

Solução

Existem duas opções; escolha uma:

1. Continuar usando o formato Gerber X2: Certifique-se de que os atributos da camada estejam corretamente definidos antes de gerar os arquivos. A maioria dos softwares EDA pode gerar corretamente esses atributos.

2. Usar o formato RS-274-X: Se você preferir distinguir os atributos da camada pelo nome do arquivo, gere os arquivos no formato RS-274-X. Dessa forma, os atributos Gerber X2 não interferirão. (Exceções estão indicadas abaixo).

Nota: Arquivos RS-274X com Atributos Gerber X2

O formato Gerber RS-274X existe há muito tempo e é amplamente suportado. Muitos sistemas antigos suportam RS-274X, mas não X2. Algumas versões iniciais de software EDA tentaram incorporar os benefícios do Gerber X2 mantendo a compatibilidade com RS-274X, gerando comandos Gerber X2 como comentários G04 (G04 indica um comentário em Gerber). Embora fundamentalmente ainda sejam RS-274X, eles incluem atributos Gerber X2.

Nesses casos, ao analisar os atributos da camada, ainda seguimos os padrões Gerber X2.

Nota: Essas linhas de atributo são geradas automaticamente pelo software EDA upstream. Não tente modificá-las manualmente, pois isso pode facilmente causar erros. Mesmo um espaço ou pontuação ausente pode levar a falha na análise.

G04 Small example Gerber X2 file*

%FSLAX35Y35*%

%MOMM*%

G04 #@! TF.FileFunction,Copper,L4,Bot,Signal* // Indica que este arquivo contém a camada de cobre inferior

%ADD10C,0.15000*%

%ADD11C,0.75000*%

%ADD12C,1.60000*%

%ADD13C,1.70000*%

%SRX1Y1I0.00000J0.00000*%

G75*

%LPD*%

D10*