This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Serviços Personalizados Suportados pela JLCPCB

Serviços Personalizados Suportados pela JLCPCB

Última atualização em Jan 15, 2026



Para melhor atender os clientes e atender às suas necessidades individuais, os serviços personalizados da JLC foram integrados à plataforma de pedidos. Na verdade, também oferecemos suporte a uma gama mais ampla de serviços personalizados na produção real. Abaixo, explicaremos os itens de serviço relevantes e os padrões de taxas. Se necessário, você pode fazer uma observação ao fazer o pedido ou entrar em contato com nossa equipe de suporte oportunamente.



1- Standoffs de Montagem



Escolha standoffs de altura apropriada, que podem ser usados para proteger pinos ou auxiliar na soldagem de componentes elevados.

Padrão de taxa: Custo do dispositivo standoff + $0,032 por standoff.



2- Soldagem de Pinos Dobrados



Dobre os pinos do dispositivo para posicionar o dispositivo em uma orientação deitada.

Padrão de taxa: $0,0157 por pino. (Se for difícil, a cobrança pode aumentar.)



3- Serviço de Programação


Para pedidos padrão de SMT, oferecemos suporte a testes parciais de programação. A JLC apenas oferece suporte à programação após a conclusão da soldagem. Se este serviço for necessário, o cliente deve fornecer o modelo do chip, a definição da interface de programação reservada na placa, uma imagem da placa e o arquivo do programa em formato HEX ou BIN. Se confirmarmos que podemos prosseguir, uma taxa adicional será cobrada.


Padrão de taxa: Taxa de engenharia de $7,86 + $7,86 por hora de trabalho.



4- Teste de Ligação


Para pedidos padrão de SMT, oferecemos suporte a testes parciais de ligação. Se este serviço for necessário, o cliente deve fornecer o método de teste específico. Se a JLC avaliar e confirmar a viabilidade, uma taxa adicional será cobrada.


Padrão de taxa: Taxa de engenharia de $15,7 + $7,86 por hora de trabalho.



5- Colocação Adicional de Componentes


Para evitar erros e aumentar a eficiência da produção, geralmente não oferecemos suporte à adição de componentes de soldagem extras após o pedido ser feito. Se necessário, entre em contato com o suporte. Se oferecermos suporte após avaliação, uma taxa adicional será cobrada. Se não for oferecido suporte, a produção prosseguirá de acordo com as informações originais do pedido.


Padrão de taxa:


1-) Se adicionar componentes SMT soldados.

Custo de mão de obra: $47,14 por mão de obra (incluindo adição de soldagem para 2 posições), adicione $1,57 para cada posição adicional.

Taxa de ponto de solda: $0,0157 por ponto de solda

Custo de material: De acordo com o preço real do material


2-) Adicionando componentes de furo passante

Custo de mão de obra: Taxa de mão de obra de $7,88

Taxa de ponto de solda: $0,0157 por ponto de solda

Custo de material: De acordo com o preço real do material



6- Embalagem com Saco Antiestático


Para pedidos padrão de SMT, oferecemos suporte ao fornecimento de embalagem com saco antiestático, principalmente para proteger os itens contra interferência e danos eletrostáticos.


Padrão de taxa:

Para tamanhos até 20*20CM, $0,16 por peça

Se o tamanho ultrapassar isso, o preço aumentará ligeiramente.





7- Soldagem de Placa de Fixação (Dispositivos Não-USB)


Para dispositivos de soldagem de placa de fixação, como conectores de pinos ou conectores coaxiais RF, é necessária soldagem manual.

Taxa: $0,05 por ponto de solda.





8- Soldagem de Placa de Fixação (Dispositivos de Passo Fino)


Para soldar dispositivos de passo fino de placa de fixação, para garantir que o dispositivo possa ser fixado horizontalmente na borda da placa, normalmente é necessário uma fixação para auxiliar na soldagem.


Taxa:

Custo da fixação: $47,14 por conjunto; combinado com o número de placas para verificar se são necessárias múltiplas fixações.

Custo de mão de obra: $0,791 por dispositivo






9- Soldagem de Tela de Exibição OLED


Ao soldar cabos flexíveis OLED, é necessária soldagem manual.


Taxa: $0,05 por ponto de solda

Para tais materiais, para evitar danos, a área correspondente não é limpa após a soldagem. Para fornecer melhor proteção de embalagem durante o transporte, recomenda-se adicionar embalagem com divisória.




10- Corte de Postes de Localização


Se o dispositivo tiver postes de localização, mas a PCB não tiver furos correspondentes, para garantir uma boa soldagem, os postes de localização do dispositivo precisam ser cortados.


Padrão de taxa:

Furo passante: $0,032 para cortar um poste de localização

SMT: $0,032 para cortar um poste de localização + taxa de colocação manual ($0,016 por ponto de solda)

Se o corte não for necessário, os materiais SMT são colocados na placa por máquina; após o corte dos postes de localização, a colocação manual é necessária.




11- Soldagem de Dispositivo Pogo Pin


Este tipo de material não pode ser capturado por máquinas, portanto, requer colocação manual na placa.

Taxa: $0,08 por dispositivo




Para pogo pins, o dispositivo pode tocar a pasta de solda no pad durante a colocação, levando à contaminação da solda. A produção assume por padrão a aceitação deste risco pelo cliente.



O padrão de erro de deslocamento na soldagem de dispositivo pogo pin é mais ou menos 0,15 mm, a produção assume por padrão a aceitação deste erro pelo cliente.





12- Inserção Manual de Componentes


Este tipo de componente não requer soldagem com pasta de solda e precisa ser concluído manualmente para a montagem do componente, como terminais de plug-in, tampas de jumper, etc.


Taxa: $0,03 por dispositivo ou mais.

Para montagens demoradas ou difíceis, o preço será avaliado posteriormente.





13- Soldagem de USB Afundado


Esses dispositivos normalmente requerem uma fixação para auxiliar na soldagem, garantindo estabilidade durante o processo de soldagem e evitando quedas ou levantamentos, evitando assim soldagem inadequada.

Padrão de taxa: $7,86 por fixação. O número de fixações é determinado pelo número de pedidos de PCBA.



14- Teste de Ponto de Contato


Quais arquivos são necessários para o teste de ponto de contato SMT?

Se projetado com EDA, um arquivo PCBDOC é necessário. Abaixo estão guias de operação específicos.




Se projetado com outro software, um arquivo ODB++ é necessário. Normalmente, o método para exportar este arquivo está disponível no site oficial do software de design.

Para o software AD, o link relacionado é https://www.altium.com/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-odbsetup-formodb-setup-ad?version=20.0


Para Fusion 360, o link relacionado é Como criar arquivos ODB++ com Fusion 360 Electronics (https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-create-an-ODB-file-with-Fusion-360-Electronics.html)

Para outros softwares, encontre os documentos de guia relevantes nos respectivos sites oficiais. Em caso de dúvida, consulte o suporte da JLC.




15. Agindo em Nome do Cliente para Estabelecer Pacotes de Envio de Componentes


Na produção, algumas situações excepcionais, como aquelas que causam o cancelamento da produção, podem ocorrer. Para minimizar as perdas do cliente e, como os componentes não foram usados, os clientes podem solicitar o armazenamento dos materiais em seu estoque de envio, estabelecendo um pacote de envio. Observe que os materiais de envio não mostrarão o valor nas faturas de pedidos SMT subsequentes.


Taxa: Taxa de serviço de $8 (tipos de materiais não excedendo 20 tipos. Partes excedentes cobradas a $1 por tipo de material)