This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Instruções para pedidos de estêncil

Instruções para pedidos de estêncil

Última atualização em Jul 07, 2025


1. Padrão de processamento de aberturas (apertures) por defeito


Por padrão, as aberturas como IC, BGA e componentes como capacitores/resistências com encapsulamento 0805 ou superior serão processadas de acordo com o padrão definido.


Se não desejar que sejam processadas segundo esse padrão, ou se quiser que as aberturas correspondam exatamente à sua camada de pasta (paste layer), por favor deixe uma observação no pedido. Consulte os detalhes do nosso padrão de processamento de aberturas através deste link:

Opening process standard of Stencil



2. Inclusão da camada de pasta de solda no ficheiro Gerber (Recomendado)


Recomendamos fortemente que inclua a camada de pasta (solder paste layer) no seu ficheiro Gerber, pois ela facilita significativamente a produção.

Caso esta camada esteja presente, o stencil será produzido com base nela. Certifique-se de que esta camada inclui todos os elementos necessários.


Nota:

Se houver elementos na camada de máscara de solda (solder mask) que não estejam na camada de pasta, será levantada uma questão técnica para confirmação.

Se não desejar receber esta questão do engenheiro, pode deixar a seguinte observação no pedido:

"Por favor, seguir apenas a camada de pasta de solda, ignorando quaisquer diferenças em relação à camada de máscara de solda."


3. Espessura do estêncil (Stencil)

Na página do pedido, pode escolher a espessura do stencil manualmente ou deixar que o engenheiro da JLCPCB selecione a espessura apropriada com base nas características do seu ficheiro Gerber.






As espessuras padrão gratuitas disponíveis são:

0.1 mm, 0.12 mm, 0.15 mm, 0.18 mm e 0.2 mm.

As espessuras especiais disponíveis com custo adicional incluem:

0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.08 mm, 0.25 mm, 0.3 mm, 0.4 mm e 0.5 mm.

4. Área Válida

A área válida do stencil refere-se à zona onde o corte a laser pode ser feito, tanto para as aberturas como para stencils com tamanho personalizado.

● Para estênceis com moldura (frame stencil), a área válida corresponde à área dentro da fita adesiva na parte traseira.

● Para stencils sem moldura (non-frame stencil), exclui-se a área ocupada pelo dispositivo de fixação durante a maquinação, que corresponde a cerca de 8 mm em uma das direções.

Consulte as opções do pedido nas Dimensões para mais detalhes.






5. Tamanho Personalizado

Se necessitar de um stencil sem moldura com tamanho personalizado, selecione "Sim" na opção "Tamanho Personalizado (Customized Size)".

Certifique-se de que o tamanho personalizado está dentro da área válida do estêncil.







6. Marcas de Referência (Fiducials)

Se forem necessárias marcas de referência, certifique-se de selecionar a opção "Gravado Através (Etched Through)" ou "Gravado Parcialmente (Etched Half)" na opção "Fiduciais" e de incluir o respetivo desenho no ficheiro. Caso exista qualquer inconsistência entre a opção selecionada e o ficheiro fornecido, as marcas de referência não serão adicionadas ao estêncil.


7. Lado do estêncil 'Top+Bottom (Num Único Estêncil)'

Se solicitar o lado do estêncil como "Top+Bottom (Num Único Estêncil)", isso significa que a área útil do estêncil deve ser superior ao dobro do tamanho do PCB. Assim, selecione uma dimensão adequada para o estêncil, garantindo o processamento correto.


8. Estêncil para painel

Estêncil em painel é suportado.

Se o PCB for produzido como "Painel pela JLCPCB", o estêncil será igualmente fabricado em formato de painel.

Também é possível que o cliente insira vários projetos numa única camada de pasta, ou simplesmente combine várias camadas de pasta numa única pasta para que a JLCPCB possa montar o painel.

Por favor, deixe uma observação no pedido de estêncil para facilitar a compreensão. Note que certas situações podem implicar um custo adicional, dependendo do caso específico: In what cases will there be charged extra for stencil?


9. Sobre o posicionamento de diferentes projetos num único ficheiro de estêncil


Alguns estênceis podem conter mais de um projeto.Geralmente, se o tamanho do estêncil for suficiente para acomodar os diferentes projetos, não alteraremos a disposição dos seus desenhos (com dois ou mais projetos no mesmo ficheiro de estêncil).

Contudo, se o estêncil for pequeno demais, poderemos ajustar o posicionamento dos projetos para que se encaixem corretamente.

Se não desejar alterações no posicionamento, por favor, indique claramente nas observações do seu pedido.






10. Sobre a orientação do estêncil

De forma geral, caso não exista indicação específica sobre o posicionamento ou orientação do recorte no estêncil, a parte mais longa do PCB será alinhada automaticamente com o lado mais longo do estêncil.


11. Embalagens para estênceis com e sem moldura

1. Estênceis sem moldura (non-frame):

● Se forem menores que 25×25 cm, serão colocados em saco plástico, depois embalados em caixa rígida de transporte (flight case).






● Se forem maiores que 25×25 cm, serão protegidos entre duas placas de madeira e depois embalados em caixa de cartão.







2. Estênceis com moldura (frame):

● Independentemente da dimensão, são embalados em caixa de cartão, com placas de madeira externas para proteção adicional.