This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Como Encomendar Placas com Pads Definidos por Máscara de Solda

Como Encomendar Placas com Pads Definidos por Máscara de Solda

Última atualização em Jan 27, 2026


Pads Definidos por Máscara de Solda


Na maioria dos projetos de PCB, o afastamento da máscara de solda é maior do que o pad de cobre que ela expõe; esses pads são chamados de pads Não-Definidos por Máscara de Solda (NSMD), também conhecidos como pads definidos por cobre. A imagem à esquerda ilustra um pad NSMD.


Alguns componentes (especialmente alguns chips BGA) exigem outro tipo de estrutura máscara/pad, chamada de pads Definidos por Máscara de Solda (SMD), onde o afastamento da máscara é menor que o pad de cobre e a máscara é intencionalmente impressa sobre uma parte do pad. A imagem à direita ilustra essa estrutura.


Você pode usar as dimensões sugeridas de pad e afastamento da máscara no datasheet e nas notas de aplicação. Mas certifique-se de que pelo menos 3 mil (0,076 mm) de máscara sejam impressos em todos os lados do pad de cobre, conforme ilustrado abaixo. O motivo é que há uma tolerância de registro no posicionamento da máscara; se ela for apenas ligeiramente menor que o pad, pode haver deslocamento suficiente para expor o substrato, resultando em um resultado ruim.





        Nota       A abreviação SMD às vezes causa confusão, pois também é a abreviação de Dispositivo de Montagem em Superfície.


Figura 1. Pads NSMD vs SMD


Como Transferir Informações SMD para a JLCPCB


Não há nenhuma opção no sistema de pedidos para informar à JLCPCB que um projeto possui pads SMD; assim, se os engenheiros de CAM não conseguirem essa informação, o afastamento da máscara para os pads SMD será ampliado, tornando-se o estilo tradicional Não-Definido por Máscara, o que prejudicará as placas finais.


Para transferir a informação SMD à JLCPCB, você pode usar os seguintes métodos:


1. Escreva uma instrução especial


No sistema de pedidos, há uma caixa de entrada de texto chamada "Observação da PCB".



Figura 2. Caixa de entrada Observação da PCB


Você pode escrever uma instrução especial para informar à JLCPCB que seu projeto possui pads SMD, como:


Please note: Parts U1, U2, and so on, utilize Solder Mask Defined Pads. Please do not adjust or modify the solder mask for these components. 
If you are unfamiliar with Solder Mask Defined Pads, please feel free to ask for clarification.					
					

2. Confirmar Arquivo de Produção


Selecione "Sim" para a opção "Confirmar Arquivo de Produção".



Figura 3. Opção Confirmar Arquivo de Produção


Essa opção funciona assim: engenheiros da JLCPCB criarão o arquivo de produção necessário para fabricar a PCB; se a opção estiver marcada, você poderá revisá-lo antes da produção. Um e-mail de confirmação será enviado quando o arquivo estiver pronto.


Baixe os Gerbers processados e preste atenção especial no afastamento da máscara para os pads SMD.