This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda

Como pedir um estêncil

Última atualização em Jun 28, 2025

No processo de montagem SMT, o estêncil é uma ferramenta crucial que garante a aplicação precisa da pasta de solda nas almofadas corretas.


A JLCPCB oferece dois tipos de estênceis para atender a diferentes processos de soldadura:

● O estêncil com moldura foi concebido para máquinas automáticas de impressão de pasta de solda e está disponível em vários tamanhos padrão.

● O estêncil sem moldura é normalmente utilizado para soldadura manual e permite personalizar o tamanho do estêncil e selecionar outros parâmetros com base nos seus requisitos específicos.

A imagem à esquerda mostra um estêncil com moldura, enquanto a imagem à direita apresenta um estêncil sem moldura. Os estênceis sem moldura são económicos e leves (0,2 kg), o que os torna ideais para reduzir os custos de envio.


Pedir um estêncil sem moldura de tamanho personalizado:

1. O tamanho personalizado do estêncil deve estar dentro da área válida do estêncil para cada modelo específico.

Por exemplo, a área válida para um estêncil modelo 380×280mm é de 290×190mm. Portanto, o tamanho personalizado do estêncil para este modelo deve estar dentro de 290×190mm.

2. Recomendamos escolher um tamanho de estêncil personalizado maior do que o contorno do seu PCB para garantir a cobertura e o alinhamento adequados durante o processo de impressão. Se tiver algum requisito específico, mencione-o no campo Observações sobre o Estêncil.


Na JLCPCB, tem duas opções para pedir estênceis: pode optar por pedir o estêncil juntamente com o PCB ou pedir o estêncil separadamente.


Pedir estênceis juntamente com as placas PCB:


Se desejar pedir estênceis juntamente com as placas PCB, por favor carregue o seu ficheiro Gerber e preencha as especificações da PCB. Em seguida, selecione a opção “Pedir juntamente com o PCB” para incluir o estêncil na sua encomenda.


Nota:

● Se escolher “Pedir juntamente com o PCB” + “PCB único” ou “Painel fornecido pelo cliente”, o estêncil corresponderá ao seu ficheiro Gerber;

● Se escolher “Pedir juntamente com o PCB” + “Painel pela JLCPCB”, o estêncil corresponderá ao painel.

Pedir estênceis separadamente:


Se se esqueceu de pedir o estêncil quando pediu as placas, ou se precisa apenas do estêncil, pode pedir um estêncil separadamente na página de Orçamento. Basta marcar a opção SMT-Estêncil e adicioná-la ao seu carrinho.


Nota:

Se carregar o seu ficheiro e fizer o pedido do estêncil separadamente, informamos que seguiremos apenas o ficheiro enviado para fabricar o estêncil e não consideraremos o pedido do PCB.

1. Clique no botão “Adicionar ficheiro Gerber” para carregar o ficheiro, introduza os parâmetros do estêncil e depois guarde no carrinho.

2. Clique no botão “Finalizar compra com segurança”. Os passos seguintes são os mesmos do processo de pedido de PCB.

3. Preencha as informações de envio e escolha o método de envio. Por fim, clique no botão “Pagar” para concluir o pagamento.