This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Como gerar arquivos Gerber e Drill no KiCad 7

Como gerar arquivos Gerber e Drill no KiCad 7

Última atualização em Jan 14, 2026



Quando terminar o seu design no KiCad, o último passo antes de enviá-lo para a fábrica é gerar os arquivos Gerber e de furação. As fábricas de PCB utilizam esses arquivos para produzir as suas placas. Basicamente, são necessários três conjuntos de arquivos:


Arquivos Gerber

Arquivos de furação

Arquivos de mapa de furação


Neste tutorial, estamos a usar o projeto de demonstração Xilinx-dev-kit. Todos os passos foram testados no KiCad 7.0.7; pode haver pequenas diferenças se utilizar outras versões do KiCad.


Gerar Gerbers

ImportanteÉ fortemente recomendado executar a verificação DRC antes de gerar os Gerbers.

Com a janela do editor de PCB aberta, aceda a File → Fabrication Outputs → Gerbers (.gbr).

(Figura 1. Menu do Editor de PCB)


Para encomendar PCBs na JLCPCB, as configurações padrão NÃO podem ser utilizadas; são necessárias algumas alterações.


Selecionar pasta de saída

Depois de aberta a janela Plot, a primeira coisa a fazer é selecionar o local para os arquivos de saída. Pode clicar no ícone de procura para selecionar/criar o diretório pretendido ou simplesmente digitar o nome da pasta desejada.

Quando o KiCad gera os Gerbers, a pasta é criada automaticamente.

(Figura 2. Seleção do diretório de saída dos Gerbers)


Selecionar camadas

No lado esquerdo da janela Plot, verá quais as camadas do design da placa que queremos converter em arquivos Gerber. A lista de camadas que devem estar todas selecionadas:

F.Cu  

F.Paste

F.Silks

F.Mask

B.Cu

B.Paste

B.Silks

B.Mask


Edge.Cuts - (contém o contorno da placa/recortes.)

In1.Cu, In2.Cu … - (necessários para designs de 4/6 camadas.)


No KiCad, as camadas são nomeadas como frente e verso. Camadas com F. (Front) e B. (Back), mas note que os nomes das camadas de cobre podem ser alterados em File → Board Setup.


Opções Gerais e Opções Gerber

-Selecione Plot reference designators, caso contrário os designators não aparecerão nas camadas de silkscreen.

-Selecione Check zone fills before plotting

-Selecione Use Protel filename extensions, recomendado pois a JLCPCB prefere extensões Protel.

-Selecione Subtract soldermask from silkscreen, garantindo que não haja silkscreen sobre as pads.



Exemplo de configurações:

(Figura 3. Opções de saída do menu Plot)


Agora, clique no botão Plot na parte inferior da janela. Todos os Gerbers gerados serão colocados na pasta de destino especificada anteriormente.

Se os preenchimentos de zona estiverem desatualizados e se se esqueceu de os repor, quando Check zone fills before plotting estiver marcado, o KiCad pedirá confirmação; clique em Refill e a geração continuará.

Para encomendar PCBs, os arquivos de furação também são necessários.


Gerar Arquivos de Furação

No mesmo menu Plot dos arquivos Gerber, clique no botão Generate Drill Files… no canto inferior direito; abrir-se-á a caixa de diálogo para os arquivos de furação.

Não precisa alterar a pasta de saída, pois o KiCad usará automaticamente a mesma pasta dos Gerbers.

Marque estas opções:


-Marque Use alternate drill mode para “Oval Holes Drill Mode”.

-Marque Absolute para “Drill Origin”.

-Marque Millimeters para “Drill Units”.

-Marque Decimal format para “Zeros Format”.



Exemplo de configurações:


(Figura 4. Configurações de geração dos arquivos de furação)

Clique no botão Generate Drill File; os arquivos de furação serão gerados e guardados na pasta de saída.


Gerar Arquivo de Mapa de Furação

Opcional, mas recomendado.

Pode ser feito na mesma caixa de diálogo dos arquivos de furação. Basta marcar Gerber em “Map File Format” e clicar no botão Generate Map File no canto inferior direito.


Este arquivo de mapa fornece informações adicionais sobre os furos; é para leitura humana, indica quais furos são metalizados ou não e o total de furos em ranhura. Mais informações, menor probabilidade de erro.

(Figura 5. Geração do arquivo de mapa de furação)


Verificar os Arquivos

Antes de carregar os arquivos Gerber na JLCPCB para produção, é altamente recomendado verificar os ficheiros gerados com um visualizador Gerber de terceiros.

Ao verificar, preste atenção aos seguintes itens.


1. O contorno da placa existe?

2. O contorno é contínuo (sem lacunas)?

3. Todos os recortes internos, ranhuras não metalizadas e linhas de corte V aparecem corretamente na camada GM1?

4. Todos os furos de perfuração estão visíveis e alinhados com as restantes camadas?

5. As vias estão cobertas ou expostas conforme o projeto?

6. O silkscreen parece correto?

7. etc.

Se encontrar problemas, corrija-os, exporte novamente os arquivos Gerber/Drill e verifique-os no visualizador.

Existem bons visualizadores Gerber; use o que achar mais prático.

Gerbv

tracespace view

Visualizador de referência da ucamco

Se estiver tudo certo, compacte a pasta de saída e faça a encomenda.



Gerar BOM e Arquivos Centroid para Serviço SMT

Se também precisar do serviço SMT da JLCPCB, os arquivos BOM e centroid também devem ser gerados. Siga How to generate the BOM and Centroid file from KiCAD para saber como fazê-lo.





Artigos relacionados