Como gerar arquivos Gerber e Drill no KiCad 6
Última atualização em Jan 14, 2026
- Gerar Gerbers
- Gerar Arquivos de Furação
- Gerar Arquivo de Mapa de Furação
- Verificar os Arquivos
- Gerar Arquivos BOM e Centroid para Serviço SMT
Instrução para gerar arquivos Gerber e Drill no KiCad 7 está disponível!
Quando você terminar seu design no KiCad, a última etapa antes de enviá-lo para a fábrica é gerar os arquivos Gerber e Drill. As fábricas de PCB usarão esses arquivos para fabricar suas placas. Basicamente, 3 conjuntos de arquivos precisam ser gerados:
Arquivos Gerber
Arquivos de furação
Arquivos de mapa de furação
O projeto de demonstração PCB_Design é usado neste artigo. Todos os passos foram testados no KiCad 6.0.2; pode haver pequenas diferenças se você usar outras versões do KiCad.
Gerar Gerbers
| Importante | É altamente recomendável executar a verificação DRC antes de plotar os Gerbers. |
Enquanto estiver no Editor de PCB, selecione Arquivo → Saídas de Fabricação → Gerbers (.gbr)… no menu para abrir a caixa de diálogo de geração de Gerber.

Figura 1. Item do menu Plot
Mas para encomendar PCBs da JLCPCB, as configurações padrão NÃO PODEM ser usadas diretamente; alguns ajustes são necessários.
Selecionar a Pasta de Destino
No topo da janela de plotagem, você pode clicar no ícone de navegação para selecionar/criar o diretório de destino ou simplesmente digitar o nome da pasta desejada. Por exemplo, neste tutorial, digitamos "nome-do-projeto-gerbers" para substituir o padrão "plots" (use nomes mais significativos para substituir "nome-do-projeto"); quando o KiCad gerar os Gerbers, a pasta será criada automaticamente.
É uma boa prática salvar os Gerbers em uma pasta separada; caso contrário, eles misturarão-se aos arquivos de design e você precisará separá-los manualmente.

Figura 2. Selecionar a Pasta de Destino
Selecionar as Camadas
No lado esquerdo, você verá quais camadas do seu design de placa deseja transformar em arquivos Gerber. As seguintes camadas devem estar todas marcadas.
F.Cu
F.Paste
F.Silks
F.Mask
B.Cu
B.Paste
B.Silks
B.Mask
Edge.Cuts, que contorna o contorno da placa/recortes.
In1.Cu, In2.Cu … também são necessários para designs de 4/6 camadas.
| Nota | No KiCad, camadas que possuem versão frontal e traseira começam com F. (Front) e B. (Back), mas observe que os nomes das camadas de cobre podem ser alterados em Arquivo → Configurações da Placa. A função de cada camada pode ser encontrada em Qual é o significado das camadas em pcb_new e no editor de footprints? (KiCad 5 e anteriores) |
Opções Gerais e Opções de Gerber
Marque Plotar referências de designação, caso contrário os designadores não aparecerão nas camadas de silkscreen.
Marque Verificar preenchimentos de zona antes de plotar
Marque Usar extensões de nome de arquivo Protel, o que é recomendado, pois a JLCPCB prefere extensões Protel.
Marque Subtrair silkscreen da máscara de solda, isso garante que não haja silkscreen sobre os pads.
Usar formato estendido X2, não importa
Portanto, estas são as configurações finais que obtivemos:

Figura 3. Opções de Gerber
Agora, clique no botão Plotar na parte inferior da janela. Todos os Gerbers gerados serão colocados na pasta de destino especificada anteriormente.
Se os preenchimentos de zona estiverem desatualizados e você esqueceu de recarregá-los, quando Verificar preenchimentos de zona antes de plotar estiver marcado, o KiCad pedirá confirmação; basta clicar em Recarregar e a geração continuará.

Figura 4. Recarregar Zona
Para encomendar PCBs, os arquivos de furação também são necessários.
Gerar Arquivos de Furação
Na mesma caixa de diálogo dos arquivos Gerber, clique no botão Gerar Arquivos de Furação no canto inferior direito; isso abrirá a caixa de diálogo de arquivos de furação.
Você não precisa alterar a Pasta de saída, pois o KiCad usará automaticamente a mesma pasta dos Gerbers.
Marque estas opções:
Marque Usar modo de furação alternativo para “Modo de Furação de Furos Ovais”.
Marque Absoluto para “Origem da Furação”.
Marque Milímetros para “Unidades de Furação”.
Marque Formato decimal para “Formato de Zeros”.
A captura de tela abaixo mostra as configurações:

Figura 5. Configurações para Arquivo de Furação
Agora, clique no botão Gerar Arquivo de Furação; os arquivos de furação serão gerados e armazenados na pasta de saída.
Gerar Arquivo de Mapa de Furação
Isto é opcional, mas recomendado.
Isso pode ser feito na mesma caixa de diálogo dos arquivos de furação. Basta marcar Gerber para “Formato do Arquivo de Mapa” e clicar no botão Gerar Arquivo de Mapa no canto inferior direito da caixa de diálogo.
Este arquivo de mapa de furação fornece informações adicionais sobre os furos; é para leitura humana, indica quais furos são metalizados e quais não são, e também mostra o total de furos em ranhura. Mais informações, menor probabilidade de erro.

Figura 6. Mapa de furação PTH
Verificar os Arquivos
Antes de enviar seus arquivos Gerber para a JLCPCB para produção, é altamente recomendável conferir os arquivos gerados com um visualizador Gerber de terceiros.
Ao verificar o arquivo, preste atenção nos seguintes itens.
1. O contorno da placa existe?
2. O contorno da placa é contínuo (sem lacunas)?
3. Todos os recortes internos, ranhuras não metalizadas e linhas de corte V aparecem corretamente na camada GM1?
4. Todos os furos de perfuração estão visíveis e alinhados corretamente com as demais camadas?
5. As vias estão cobertas ou expostas conforme seu design?
6. E o silkscreen, está bom?
7. etc.
Se encontrar algum problema, corrija-o e exporte os arquivos Gerber/Drill novamente, verificando-os novamente no visualizador Gerber.
Existem bons visualizadores Gerber por aí; use o que achar mais conveniente.
Visualizador Gerber de referência da ucamco
Se estiver tudo certo, compacte a pasta de saída e faça o pedido.
Gerar Arquivos BOM e Centroid para Serviço SMT
Se também precisar do serviço SMT da JLCPCB, os arquivos BOM e centroid também deverão ser gerados. Siga Como gerar o arquivo BOM e Centroid a partir do KiCad para saber como fazê-lo.
Artigos relacionados
- Como gerar arquivos Gerber e Drill no KiCad 7
- Como gerar arquivos Gerber e Drill no KiCad 7
- Como gerar arquivos Gerber e Drill no KiCad 7