This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Ajuste do Formato da Camada de Perfuração DFM

Ajuste do Formato da Camada de Perfuração DFM

Última atualização em Jan 27, 2026


Introdução  


Por que é necessária a função de ajuste do formato da camada de furação?  


O formato da camada de furação geralmente refere-se ao formato Excellon2 dos arquivos CNC. A maioria dos softwares EDA atualmente utilizados no mercado gera a camada de furação no formato Excellon2. No entanto, esses EDA não seguem completamente as especificações do formato Excellon2 e carecem de muitos parâmetros críticos, como:  


1) Unidades de coordenadas não especificadas  

2) Modo de zeros à esquerda não especificado (para economizar dígitos nas coordenadas, os zeros à esquerda ou à direita são omitidos, portanto é necessário saber o modo de zeros à esquerda)  

3) Número de dígitos antes e depois do ponto decimal não indicado (as coordenadas não têm ponto decimal, então a posição do ponto decimal precisa ser especificada usando o número de dígitos antes e depois dele)  


Essa situação é bastante comum, mesmo entre os principais fabricantes de EDA. O DFM só pode confiar na experiência para adivinhar e inferir o formato da furação ao analisar os arquivos de furação. De acordo com os testes de DFM da JLC, o formato da furação pode ser adivinhado com precisão em 99% dos casos.  


No entanto, em alguns casos extremos, a suposição pode estar errada. Nesses casos, é necessária uma intervenção manual para corrigir o formato, que é a função descrita neste artigo: [Ajuste do Formato da Camada de Furação].  



O que acontece se o formato da camada de furação estiver incorreto?  


Formato de Furo Correto  

Quase todos os furos correspondem a uma almofada no circuito (seja uma almofada para soldagem ou uma almofada de via). O centro do furo está alinhado com o centro da almofada. A imagem abaixo mostra um exemplo de alinhamento correto do furo.  




Formato de Furo Incorreto  

Como mostrado abaixo, devido à identificação incorreta das coordenadas de furação, todos os furos analisados estão ou comprimidos ou ampliados além do tamanho real da placa.  







Ajuste Manual do Formato de Furação  


O ajuste do formato de furação geralmente é realizado no modo DFM de PCB (visualização não simulada). No canto superior direito, selecione [Formato de Furação].  


Clicar em [Formato da Camada de Furação] abrirá a seguinte janela. Aqui está uma breve explicação da operação; entraremos em mais detalhes sobre o formato de furação mais tarde. Por enquanto, vamos discutir como operar:  


Neste caso, o formato correto de furação é: Coordenadas Absolutas + Zero à Direita + Decimal 3:5 + Métrico. Configure-o adequadamente.  


[Aplicar a Todas as Camadas]: Se houver várias camadas de furação, clique neste botão para aplicar os parâmetros definidos no diálogo atual a todas as camadas de furação.  


Por fim, clique em [Confirmar].  


Após clicar em [Confirmar], aguarde um momento e você obterá a camada de furação correta.  


Dica: Você também pode tentar definir valores incorretos intencionalmente para ver como diferentes parâmetros afetam a análise do arquivo de furação.  





Breve Introdução ao Formato Excellon2


Vários dados-chave afetam o formato Excellon2. Vamos dividi-los:  


Coordenadas Absolutas | Coordenadas Relativas

1) Coordenadas absolutas: Cada linha de coordenadas de furação representa a posição real do furo.  

2) Coordenadas relativas: Cada linha de coordenadas de furação representa o deslocamento em relação ao furo anterior.  


Fragmento do formato de furação:  

T01  ; Indica a ferramenta  

X00572700Y-04532700   ; Indica as coordenadas do furo, o mesmo abaixo  

X02151800Y-00240886  

X00728900Y-04252200  



Zero à Esquerda | Zero à Direita


Este parâmetro refere-se à presença ou ausência de zeros à esquerda ou à direita nas coordenadas de furação.  


Vamos falar sobre a [posição do ponto decimal] primeiro. Como visto no fragmento de furação abaixo, não há ponto decimal em nenhuma das coordenadas. Esses são inteiros? Claro que não, os dígitos decimais foram omitidos. [Decimal 3:5] determina a posição do ponto decimal, indicando que há 3 dígitos antes e 5 dígitos após o ponto decimal. Por exemplo, quando a coordenada é -04532700, seu valor real é -045.32700, que é igual a -45.327.  


[Zero à esquerda] significa que os zeros no final do valor da coordenada podem ser omitidos. Por exemplo, X00572700 pode ser escrito como X005727.  

[Zero à direita] significa que os zeros no início do valor da coordenada podem ser omitidos. Por exemplo, X00572700 pode ser escrito como X572700.  


Nota: O fragmento de furação abaixo demonstra tanto zeros à esquerda quanto à direita.  

Aqui está o problema: Na caixa de diálogo de ajuste de formato, as opções de zero à esquerda e à direita são mutuamente exclusivas (você só pode escolher uma ou outra). E se ambos os zeros forem usados? Nesse caso, basta selecionar zero à direita.  

E se nenhum dos zeros for usado? Essa situação nunca ocorrerá (a menos que alguém a cause intencionalmente).  




Fragmento do formato de furação: Este fragmento demonstra tanto zeros à esquerda quanto à direita:  

T01  ; Indica a ferramenta  

X00572700Y-04532700   ; Indica as coordenadas do furo, o mesmo abaixo  

X02151800Y-00240886  

X00728900Y-04252200  




Posição do Ponto Decimal

Consulte a seção [Zero à Esquerda | Zero à Direita] acima.  

Unidade

Imperial: Indica polegadas.  

Métrico: Indica milímetros.  

Se o formato do ponto decimal estiver correto, mas o tamanho não corresponder, tente alterar a unidade.  


Fragmento Completo de Furação

A maioria dos softwares EDA gera arquivos Excellon2 que não estão totalmente em conformidade com as especificações e carecem de várias informações importantes.  

Aqui está um fragmento completo de furação gerado pelo EasyEDA, que segue o formato de forma mais abrangente:  

; Linhas começando com ponto e vírgula indicam comentários, que são automaticamente ignorados pela máquina de furação  



;TYPE=PLATED  

;Layer: PTH_Through  

;EasyEDA Pro v2.1.63, 2024-05-28 11:49:57  

;Gerber Generator version 0.3  

M48  

METRIC,LZ,000.00000    ; Indica unidades métricas, zero à esquerda (na verdade, tanto zeros à esquerda quanto à direita), decimal 3:5  

;Hole size 1 = 0.30000 METRIC  

T01C0.30000  ; T01 indica a primeira ferramenta, com diâmetro de 0,3 mm  

;Hole size 2 = 0.40000 METRIC  

T02C0.40000  

;Hole size 3 = 0.59995 METRIC  

T03C0.59995  

;Hole size 4 = 0.60000 METRIC  

T04C0.60000  

;Hole size 5 = 0.64999 METRIC  

T05C0.64999  

;Hole size 6 = 1.50002 METRIC  

T06C1.50002  

;Hole size 7 = 3.00000 METRIC  

T07C3.00000  

%  

G05  

G90  

T01  ; Usa a primeira ferramenta, o mesmo abaixo  

X00572700Y-04532700   ; Fura o furo  

X02151800Y-00240886  

X00728900Y-04252200  

X00546900Y-04493845  

X02756231Y-04004815  

T02  

X-00975841Y-01685003  

X-00975830Y-01765013  

T03  

X-00820570Y-00888517G85X-00920570Y-00888517  

X-01470556Y-00888517G85X-01570556Y-00888517  

T04  

X-01504826Y-01275994G85X-01444824Y-01275994  

X-01504826Y-02173981G85X-01444824Y-02173981  

T05  

X-01378748Y-03937208G85X-01453749Y-03937208  

X-01378748Y-02571196G85X-01453749Y-02571196  

T06  

X-00480680Y-00443509  

T07  

X05971100Y00000000  

X05971100Y-04992000  

X00000000Y-04992000  

X00000000Y00000000  

M30