This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Usando a Tecnologia Via-in-Pad: O Que Você Precisa Saber, Diretrizes de Design e Mais…

Originalmente publicada Jun 24, 2026, atualizada Jun 24, 2026

6 min

Índice de Conteúdos
  • Compreendendo Vias no Design de PCB
  • Tipos de Vias
  • O que é uma Via-in-Pad?
  • Quando Usar Via-in-Pad no Design?
  • Considerações de Design
  • Considerações de Fabricação
  • Problemas Comuns
  • Soluções
  • Conclusão

No mundo do design de PCBs (Placas de Circuito Impresso) multicamadas, as vias são partes essenciais que conectam diferentes camadas de uma placa. À medida que os dispositivos eletrônicos se tornam mais compactos e complexos, os projetistas precisam empregar tecnologias avançadas para otimizar o espaço da placa e o desempenho. Uma dessas tecnologias é a tecnologia via-in-pad, que se tornou cada vez mais popular em designs de PCB de alta densidade e alto desempenho. Este artigo explora os fundamentos da tecnologia via-in-pad, incluindo diretrizes para sua implementação e os cenários em que é mais benéfica.

Compreendendo Vias no Design de PCB

Vias são caminhos condutores que permitem conexões elétricas entre diferentes camadas de uma PCB. Elas são tipicamente criadas perfurando-se furos através da placa e, em seguida, revestindo-os com material condutor.

Tipos de Vias

1. Vias Passantes (Through-Hole Vias):

Estas vias penetram toda a espessura da PCB, conectando todas as camadas. São o tipo mais comum e são usadas para fins gerais.

2. Vias Cegas (Blind Vias):

Estas vias conectam a camada externa da PCB a uma ou mais camadas internas, mas não atravessam toda a placa. São usadas em designs de alta densidade para economizar espaço.

3. Vias Empilhadas (Stacked Vias):

Estas vias são perfuradas e revestidas antes de serem empilhadas umas sobre as outras. Envolvem mais etapas do que as vias escalonadas.

4. Vias Escalonadas (Staggered Vias):

Estas vias conectam diferentes camadas da PCB, mas não entram em contato umas com as outras. Sua posição é deslocada nas camadas adjacentes.

5. Vias Enterradas (Buried Vias):

Vias enterradas conectam apenas as camadas internas da PCB, permanecendo invisíveis das camadas externas. São usadas para maximizar a área de superfície disponível para a colocação de componentes.

6. Microvias:

Microvias são vias muito pequenas tipicamente usadas em PCBs HDI (Interconexão de Alta Densidade). São criadas usando perfuração a laser e podem conectar camadas adjacentes ou múltiplas camadas em configurações empilhadas.

O que é uma Via-in-Pad?

Via-in-pad é uma tecnologia onde a via é colocada diretamente no pad (ilha) de um componente, em vez de nos espaços entre os pads. Esta abordagem ajuda a reduzir a indutância e a resistência da conexão, melhorando a integridade do sinal e economizando espaço na placa. A via-in-pad é particularmente útil em designs que exigem transmissão de sinal de alta velocidade e alta frequência.

Quando Usar Via-in-Pad no Design?

A tecnologia via-in-pad é vantajosa em vários cenários:

● PCBs de Interconexão de Alta Densidade (HDI):

Estas PCBs têm uma maior densidade de fiação por unidade de área, necessitando do uso da tecnologia via-in-pad, que é eficiente em termos de espaço.

● Dispositivos de Fator de Forma Pequeno:

Dispositivos como smartphones e wearables se beneficiam da via-in-pad, pois permite designs mais compactos e eficientes.

● Desempenho Elétrico Aprimorado:

A via-in-pad pode melhorar a integridade do sinal minimizando o comprimento do caminho e reduzindo parasitas indutivos e capacitivos.

                                 

Considerações de Design

1. Seleção de Material:

Escolha materiais com propriedades dielétricas adequadas para garantir a integridade do sinal e o desempenho térmico.

2. Gerenciamento Térmico:

Vias térmicas adequadas devem ser usadas para dissipar o calor de forma eficaz, especialmente em aplicações de alta potência.

3. Integridade do Sinal:

Minimize o número de vias para reduzir a reflexão e a perda de sinal. Garanta que as vias sejam corretamente preenchidas e tampadas para evitar a ação capilar da solda e vazios.

Considerações de Fabricação

1. Técnicas de Revestimento e Preenchimento:

Use técnicas avançadas de revestimento, como preenchimento de cobre ou preenchimento com epóxi condutor, para garantir conexões confiáveis e evitar problemas como vazios.

2. Implicações de Custo:

Esteja ciente de que a tecnologia via-in-pad pode aumentar os custos de fabricação devido à necessidade de processos precisos de perfuração e preenchimento.

3. Preocupações com Confiabilidade:

Garanta que as vias sejam adequadamente preenchidas e revestidas para suportar ciclos térmicos e estresse mecânico.

Problemas Comuns

1. Ação Capilar da Solda (Solder Wicking):

A solda pode migrar para dentro da via durante a montagem, levando a uma quantidade insuficiente de solda no pad.

2. Vazios e Trincas:

O preenchimento e revestimento inadequados podem levar a vazios e trincas, afetando a confiabilidade da conexão.

3. Custos Aumentados:

Processos de fabricação avançados para via-in-pad podem aumentar os custos.

Soluções

1. Máscara de Solda:

Use barreiras de máscara de solda ao redor das vias para prevenir a ação capilar da solda.

2. Técnicas de Preenchimento Adequadas:

Empregue métodos de preenchimento confiáveis e inspecione as vias em busca de vazios e trincas.

3. Análise de Custo-Benefício:

Realize uma análise completa de custo-benefício para garantir que as vantagens da via-in-pad justifiquem os custos de fabricação aumentados.

Conclusão

A tecnologia via-in-pad representa um avanço significativo no design de PCB, oferecendo benefícios substanciais em termos de economia de espaço, integridade do sinal e desempenho geral. Ao compreender os cenários onde a via-in-pad é mais benéfica e seguir as melhores práticas para sua implementação, os projetistas podem aproveitar esta tecnologia para criar PCBs mais eficientes e confiáveis. Apesar dos desafios associados à via-in-pad, um planejamento e execução cuidadosos podem mitigar esses problemas, tornando-a uma ferramenta valiosa no arsenal das técnicas modernas de design de PCB.

Tradicionalmente, o processo de via-in-pad tem sido caro devido ao equipamento e materiais especializados necessários. No entanto, a JLCPCB agora fornece esta capacidade avançada gratuitamente em pedidos de PCB de 6 a 20 camadas.

Esta oferta gratuita sem precedentes da JLCPCB é um verdadeiro avanço para a indústria, permitindo que todas as equipes de design aumentem sua produtividade no layout de PCB e criem designs de placa mais sofisticados e confiáveis. Engenheiros eletrônicos que antes hesitavam em utilizar via-in-pad agora são altamente encorajados a aproveitar esta tecnologia transformadora sem custo extra.

Saber mais