PCB의 카운터싱크 구멍과 카운터보어 구멍의 차이점은 무엇입니까?
PCB의 카운터싱크 구멍과 카운터보어 구멍의 차이점은 무엇입니까?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때 엔지니어는 종종 보드에 구멍을 뚫어 부품을 장착하거나 커넥터를 부착해야 합니다. 두 가지 일반적인 구멍 유형은 카운터싱크와 카운터보어입니다. 언뜻 보기에 비슷해 보일 수 있지만 카운터싱크와 카운터보어 구멍 사이에는 PCB에서의 사용에 영향을 미치는 중요한 차이점이 있습니다. 두 용어 모두 CNC 가공에서 일반적으로 사용됩니다. 일반적으로 카운터싱크는 원뿔 모양의 구멍이고 카운터보어는 원통형 평평한 바닥 구멍입니다.
이 글에서는 카운터싱크와 카운터보어 구멍의 주요 차이점을 살펴보고 PCB 설계에서 각각에 대한 최적의 용도를 논의합니다. 카운터싱크는 60°, 82°, 90°와 같이 각도가 다릅니다. 카운터보어는 테이퍼링 없이 서로 평행한 측면이 있습니다. 카운터보어 대 카운터싱크로 시작해 보겠습니다.
카운터싱크와 카운터보어 홀의 차이점:
카운터싱크 홀이란?
카운터싱크 홀은 지루한 드릴링 과정 때문에 카운터싱크 홀보다 더 복잡합니다. 카운터싱크 홀은 나사 모양과 일치하는 표준 모양을 가지고 있어 부착된 나사 캡이 보드 표면보다 약간 아래에 위치합니다. 구멍의 깊이는 나사가 보드 상단에 보이거나 상단을 덮고 모양을 숨기기 위해 더 깊이 박아야 하는지에 따라 다를 수 있습니다.
카운터싱크라는 용어는 보드에 구멍을 뚫는 커터를 설명하는 데에도 사용할 수 있으며, 이를 통해 카운터싱크 나사가 보드 표면 아래에 놓일 수 있습니다. ⌵로 표시됩니다. 카운터싱크는 60°, 82°, 90°, 100°, 110° 또는 120°의 6가지 각도로 만들 수 있으며, 일반적으로 사용되는 각도는 82°와 90°입니다.
카운터보어 구멍이란?
카운터보어 구멍은 PCB 보드에 뚫어야 할 첫 번째 나사일 가능성이 높습니다. 카운터보어 구멍은 원통형의 평평한 바닥 구멍입니다. 이 구멍은 주로 보드 표면에 뚫어서 나사 캡을 고정하거나 보드 표면 아래에 평평하게 놓이도록 합니다. 또한 패스너를 숨길 수 있으므로 깔끔한 마감 처리가 가능합니다. ⌴로 표시됩니다.
제조 관점에서 볼 때, 카운터보어 구멍은 드릴링하기 전에 알아야 할 사항과 고려해야 할 사항이 비교적 적기 때문에 매우 간단합니다. 드릴 깊이와 나사 상단 및 본체의 치수만 알면 됩니다. 그러나 이는 카운터보어 구멍이 표준 나사 캡에만 적합하고 크기나 변형에 유연성이 거의 없다는 것을 의미합니다.
구멍 유형을 선택할 때의 설계 고려 사항
PCB 레이아웃을 계획할 때 엔지니어는 카운터싱크 구멍과 카운터보어 구멍을 선택할 때 다음 요소를 고려해야 합니다.
1) 사용 가능한 보드 공간: 카운터싱크는 테이퍼 모양 때문에 더 많은 면적이 필요합니다.
2) PCB 레이어 위치: 카운터싱크는 외부 레이어를 최적화하는 반면, 카운터보어는 내부 레이어에 더 적합합니다.
3) 필요한 전단 강도: 카운터보어 구멍은 카운터싱크 구멍보다 더 강한 나사 접합을 제공합니다.
4) 환경 노출: 침몰 구멍은 외부 PCB의 방수 기능을 향상시킵니다.
5) 미적 우선순위: 침몰 구멍은 더 매끄러운 표면 마감을 제공합니다.
설계 프로세스 초기에 이러한 기준을 고려하면 선택한 구멍 유형이 애플리케이션에 적합한 기능을 제공하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 구멍 유형을 선택한 후에는 기능적이고 신뢰할 수 있는 PCB를 얻기 위해 적절한 드릴링 및 마무리 단계가 필요합니다.
드릴링 및 마무리 카운터싱크 대 카운터보어 구멍:
카운터싱크 구멍을 뚫는 방법?
일반적으로 이러한 유형의 구멍은 당사 제조 공장의 자동 드릴링 머신으로 만들어집니다. 그러나 구멍을 수동으로 드릴링하려면 다음과 같은 몇 가지 단계를 따라야 합니다.
1) 도구 선택:
드릴, 카운터싱크 비트, 안전 기어 등 필요한 모든 도구와 재료를 준비합니다. 연필로 카운터싱크가 만들어지는 구멍의 중앙에 표시를 합니다. 각도와 크기에 따라 카운터싱크 비트를 선택합니다. 일반적으로 사용되는 각도는 82°와 90°입니다. 카운터싱크 비트 드릴 척을 드릴 또는 드릴 프레스에 놓습니다.
2) 드릴 깊이:
드릴 깊이를 설정하거나 드릴 프레스의 깊이 스톱을 사용하여 카운터싱크를 제어합니다. 목적은 나사 머리가 작업 지점의 표면과 평평하게 놓이도록 돕는 구멍을 만드는 것입니다.
3) 드릴링 프로세스:
드릴 프레스를 표시된 중간 지점에 놓고 드릴링을 시작합니다. 작업물에 카운터싱크 비트를 낮춥니다. 압력을 가하여 매끄럽고 카운터싱크 구멍을 뚫습니다. 카운터싱크 구멍이 만들어지면 스트립 드릴링을 하고 카운터싱크의 깊이와 각도를 확인합니다. 나사 열이 작업물 표면 위로 튀어나오지 않고 카운터싱크에 완전히 맞는지 확인합니다. 카운터싱크 구멍에 거친 모서리나 버가 있는 경우 사포를 사용하여 표면을 청소할 수 있습니다.
카운터보어 구멍을 뚫는 방법?
1) 도구 선택:
드릴 프레스 또는 핸드헬드 드릴, 카운터보어 비트, 고글 및 귀 보호구와 같은 일부 안전 장비가 필요합니다. 카운터보어 비트의 크기는 볼트 또는 나사 머리보다 커야 합니다. 카운터보어는 나사 또는 패스너를 취급하기 위한 더 큰 마운트가 있는 평평한 바닥 구멍을 만듭니다.
2) 크기 조정 및 드릴 비트:
드릴 척에 작은 드릴 비트를 넣은 다음 척을 조여 드릴 비트를 제자리에 고정합니다. 드릴 프레스를 설정하여 구멍의 깊이를 제어합니다. 구멍이 너무 깊지 않고 정확한 깊이에 있도록 합니다.
3) 드릴링 프로세스:
표시된 중간 지점에 드릴 비트를 놓고 천천히 드릴을 시작합니다. 드릴 비트는 작업 구성 요소에 파일럿 홀을 만듭니다. 이 홀은 카운터보어 비트의 지시입니다. 파일럿 홀에서 카운터보어 비트를 줄이고 천천히 드릴링을 시작합니다. 드릴에 적당한 압력을 가하여 카운터보어가 매끈한지 확인합니다.
카운터싱크와 카운터보어 구멍의 주요 차이점:
두 구멍 유형 모두 하드웨어를 보드 표면에 꼭 맞게 놓을 수 있지만 사용에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.
1) 구멍 모양:
주요 차이점은 구멍 모양입니다. 카운터싱크는 원뿔 모양인 반면 카운터보어는 직선 원통형 벽을 가지고 있습니다. 이는 패스너가 보드에 얼마나 평평하게 놓이는지에 영향을 미칩니다.
2) 상단 개구부 크기:
관련하여, 상단 개구부의 크기는 두 구멍 사이에서 다릅니다. 카운터싱크의 상단은 전체 구멍 너비에서 부드럽게 가늘어집니다. 카운터보어는 패스너 직경과 일치하는 상단에 더 넓은 동심원 컷이 있습니다.
3) 수직 벽:
카운터싱크는 각진 측면 벽을 가지고 있는 반면 카운터보어는 수직 벽을 가지고 있습니다. 수직 벽은 패스너에 더 많은 전단 강도를 제공합니다.
4) 바닥 개구부 폭:
카운터보어의 바닥 구멍 개구부는 비슷한 크기의 카운터싱크보다 넓습니다. 이는 패스너 크기를 선택할 때 더 많은 설계 유연성을 제공합니다.
5) 재료 제거:
카운터싱크를 만들기 위해 PCB에서 더 많은 재료가 제거됩니다. 카운터보어는 PCB 재료와 강도를 보존합니다.
카운터싱크는 카운터보링보다 간단한 공정이며 덜 복잡한 도구가 필요합니다. 카운터보링보다 단계가 적기 때문에 공정이 빠릅니다. 반면에 카운터싱크 패스너는 하중이 작은 영역에 분산되기 때문에 카운터보링만큼 강하지 않습니다. 공정으로 인해 재료가 균열될 수 있으므로 단단한 재료에는 적합하지 않습니다.
응용 프로그램 및 사용 사례 시나리오:
카운터싱크 구멍의 일반적인 용도:
● PCB 외부 표면에 플러시 나사를 장착합니다.
● 보드 표면과 평평하게 맞아야 하는 로우 프로파일 볼트 헤드를 수용합니다.
● 노출된 외부 PCB 층에 매끄러운 공기역학적 표면을 제공합니다.
● 얇은 알루미늄 패널이나 커버에 PCB 장착.
카운터보어 구멍의 일반적인 용도:
● 높은 전단강도가 필요한 기계나사 및 볼트 장착.
● 와셔 또는 스페이서를 PCB 표면과 평평하게 놓을 수 있습니다.
● 최소한의 재료 제거로 더 큰 패스너 헤드 수용 가능.
● 무거운 하중을 받는 나사 연결에 최대 강도를 제공합니다.
● 표면 결함을 최소화하면서 내부 PCB 층을 안전하게 결합합니다.
PCB 설계에 어떤 구멍 유형이 더 적합합니까?
PCB에서의 사용법을 살펴보겠습니다. 그러나 두 가지 유형의 구멍은 모두 주로 나무와 금속 표면에 사용됩니다. 카운터보어와 카운터싱크 구멍의 주요 차이점과 사용 사례를 이해하면 가장 적합한 결정을 내릴 수 있습니다. PCB 조립 공정에서 대부분의 제조업체는 카운터싱크 대신 카운터보어 방법을 사용하여 PCB에 불필요한 손상을 방지합니다. 카운터싱크는 사용할 각도와 드릴의 추가 깊이가 필요하기 때문입니다. 카운터싱크는 또한 더 많은 장비와 리소스가 필요하여 제조 공정에 시간이 더 걸릴 수 있으며 보드가 손상될 위험이 있습니다.
결론
카운터싱크와 카운터보어 구멍은 모두 서로 다른 유형의 나사를 사용하여 서로 다른 유형의 재료를 사용합니다. 그러나 둘 다 PCB에서 비슷한 방식으로 작동합니다. 카운터싱크는 원뿔 모양의 구멍을 만드는 반면 카운터보어는 원통 모양의 구멍을 만듭니다. 이 문서에서는 카운터싱크와 카운터보어 구멍의 정의, 유사점, 차이점 및 드릴링 프로세스를 간략하게 설명합니다. 또한 이 문서에서는 이러한 드릴 비트를 용도와 응용 분야에 따라 PCB에서 사용하는 방법과 시기를 보여줍니다.
카운터싱크는 플러시 외부 표면을 제공하는 반면 카운터보어는 특히 내부 층에서 전단 강도를 극대화합니다. 적절한 드릴링 및 마무리 공정을 통해 두 가지 구멍 유형 모두 인쇄 회로 기판에 성공적으로 구현할 수 있습니다. 이 기사에 설명된 주요 차이점을 고려하면 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 구멍 설계로 이어질 것입니다.
자주 묻는 질문
질문: 언제 카운터보어 구멍 대신 카운터싱크 구멍을 선택해야 합니까?
미적 이유, 공기 역학적 효율성 또는 날씨 보호를 위해 매끄럽고 평평한 표면이 필요한 경우 카운터싱크 구멍을 선택합니다. 높은 전단 강도가 필수적이거나 내부 층에 더 큰 패스너 헤드를 수용할 때는 카운터보어 구멍을 사용합니다.
질문: 카운터싱크 구멍이 카운터보어 구멍보다 PCB를 더 약화시키나요?
네, 카운터싱크 구멍은 각진 테이퍼로 더 많은 재료를 제거하기 때문에 강도가 더 낮아지는 경향이 있는 반면, 카운터보어 구멍은 더 많은 재료를 보존합니다.
질문: 같은 구멍에 카운터싱크와 카운터보어를 모두 뚫는 것이 가능합니까?
조합 구멍을 만드는 것은 가능하지만, 추가 드릴링 단계와 정밀한 측정이 필요합니다. 일반적으로 한 가지 유형의 구멍에 고수하는 것이 더 쉽습니다.
질문: 카운터싱크 구멍을 마무리하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
드릴링 후 구멍 크기에 맞는 카운터싱크 연마 콘을 사용합니다. 가볍게 압력을 가해 버를 제거하고 패스너의 핏을 개선합니다. 너무 과도하게 마무리하지 않도록 주의하세요. 구멍이 커질 수 있습니다.
질문: 카운터보어와 카운터싱크의 치수는 어떻게 지정됩니까?
카운터보어의 경우, 마이너 홀 직경과 더 큰 카운터보어 직경이 모두 지정됩니다. 카운터싱크의 경우, 주요 직경과 마이너 직경이 나열되고, 때로는 테이퍼 각도도 포함됩니다.
Recent Posts