This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Símbolo do Amp Op Explicado: Pinagem, Polaridade e Pinos de Alimentação

Originalmente publicada Oct 20, 2026, atualizada Oct 20, 2026

12 min

Índice de Conteúdos
  • O que é o símbolo de um amplificador operacional?
  • Como ler o símbolo do amplificador operacional num esquema
  • Erros comuns ao ler o símbolo do amplificador operacional
  • Entrada inversora vs não inversora do símbolo do amplificador operacional
  • Compreender os pinos de alimentação do amplificador operacional
  • Símbolo de amplificador operacional vs comparador
  • Pinout do amplificador operacional 741: mapear o símbolo para os pinos reais
  • Do símbolo esquemático do amplificador operacional à pegada de PCB
  • Perguntas frequentes sobre o símbolo do amplificador operacional
  • Conclusão

O símbolo do amplificador operacional é uma das formas mais comuns nos esquemas analógicos: um triângulo com duas entradas e uma saída. Lê-lo corretamente, saber qual é o pino inversor, qual é o não inversor e como se liga a alimentação, é a primeira competência necessária antes de construir qualquer circuito amplificador.

Os símbolos padrão de amplificador operacional incluem uma entrada não inversora, uma entrada inversora, uma saída e ligações de alimentação que podem ser mostradas ou ocultadas consoante o estilo do esquema. A convenção de símbolo comum utiliza um triângulo com entradas e saída identificadas.

O que vai aprender neste guia

  • O que significa cada parte do símbolo do amplificador operacional
  • Porque é que as entradas estão marcadas com + e −, e o que isso controla
  • Como funcionam os pinos de alimentação e porque são frequentemente ocultados
  • Como identificar circuitos seguidores de tensão, amplificadores inversores e comparadores
  • Como o símbolo do amplificador operacional difere do símbolo do comparador
  • Como mapear o símbolo do 741 para o seu pinout real DIP-8
  • Como os símbolos esquemáticos se ligam às pegadas de PCB

O que é o símbolo de um amplificador operacional?

Um símbolo de amplificador operacional representa um amplificador diferencial de alto ganho. É desenhado como um triângulo, com o lado plano à esquerda (entradas) e a ponta à direita (saída), mostrando a direção do fluxo de sinal.

As três ligações principais

Todo o símbolo de amplificador operacional tem três terminais centrais:

  • Entrada não inversora (+)
  • Entrada inversora (−)
  • Saída

op amp symbol diagram

Figura: Diagrama do símbolo do amplificador operacional a mostrar a entrada inversora, a entrada não inversora e a saída

Referência rápida do símbolo do amplificador operacional

MarcaçãoSignificado
+Entrada não inversora
−Entrada inversora
SaídaSinal amplificado
VS+Alimentação positiva
VS−Alimentação negativa
Elemento do símboloFunção
Forma triangularRepresenta o amplificador; o sinal flui da esquerda para a direita
Terminal +Entrada não inversora
Terminal −Entrada inversora
Ponta do triânguloSaída (Vout)
Linhas verticais (se mostradas)Linhas de alimentação, VS+ e VS−

Como ler o símbolo do amplificador operacional num esquema

Deixando a teoria de lado, a maioria dos engenheiros precisa de reconhecer o símbolo rapidamente dentro de um circuito real. Três configurações cobrem quase todos os casos que um projetista encontra numa fase inicial.

Exemplo 1: Seguidor de tensão

A saída liga-se diretamente de volta à entrada inversora. Sem ganho, utilizado como buffer para fontes de alta impedância.

Exemplo 2: Amplificador inversor

O sinal de entrada liga-se através de uma resistência à entrada inversora. Uma resistência de realimentação, sobre a qual pode ler mais no nosso guia do símbolo de resistência, define o ganho. A entrada não inversora está ligada à terra.

Exemplo 3: Circuito comparador

Uma entrada é uma tensão de referência fixa, a outra é o sinal. Sem percurso de realimentação. A saída oscila entre as linhas de alimentação consoante qual das entradas é mais alta.

Nos três casos, aparece o mesmo símbolo triangular; apenas as ligações mudam, razão pela qual o contexto importa mais do que a forma em si.

op amp schematic examples

Figura: Exemplos esquemáticos de amplificador operacional a mostrar seguidor de tensão, amplificador inversor e ligação de comparador

Erros comuns ao ler o símbolo do amplificador operacional

ErroCorreção
Assumir que a ausência de pinos de alimentação significa que não é necessária alimentaçãoVerifique sempre a folha de dados para VS+ / VS− ou +V/Gnd
Confundir amplificador operacional com comparador apenas pela formaVerifique o percurso de realimentação, não apenas a forma do símbolo
Trocar os pinos inversor e não inversor ao ler a folha de dados vs o manualConfirme os números dos pinos para o encapsulamento específico, não de memória
Ignorar as limitações de alimentação únicaVerifique a gama de oscilação da saída antes de assumir comportamento de dupla alimentação

Entrada inversora vs não inversora do símbolo do amplificador operacional

As marcas + e − nos pinos de entrada são o detalhe mais importante do símbolo. Determinam a fase da saída, não a polaridade da tensão.

A entrada inversora (−)

Um sinal aplicado à entrada inversora produz uma saída 180° fora de fase. Uma oscilação positiva da tensão de entrada produz uma oscilação negativa na saída, em relação ao ponto de referência.

A entrada não inversora (+)

Um sinal aplicado à entrada não inversora produz uma saída em fase com a entrada. Não ocorre inversão de fase.

O que os sinais mais e menos realmente significam no amplificador operacional

Os sinais não indicam polaridade DC nem nível de tensão. Indicam qual o percurso de entrada que causa inversão de fase na saída. Este é um ponto comum de confusão para novos projetistas.

Equação:

Vout = A * (V+ − V−)

Onde A é o ganho em malha aberta, V+ é a tensão da entrada não inversora e V− é a tensão da entrada inversora.

op amp symbol showing signal path

Figura: Símbolo do amplificador operacional a mostrar o percurso do sinal desde as entradas inversora e não inversora até à saída, com o resultado de fase

EntradaSinalFase da saídaUtilização típica
Não inversora+Em faseSeguidor de tensão, amplificador não inversor
Inversora−180° fora de faseAmplificador inversor, circuito somador

Compreender os pinos de alimentação do amplificador operacional

Os pinos de alimentação são a parte mais negligenciada do símbolo do amplificador operacional, e a fonte mais comum de confusão ao ler esquemas reais.

VS+ e VS− no amplificador operacional

VS+ e VS− são as linhas de alimentação que alimentam o amplificador operacional internamente. São separadas das entradas de sinal e da saída.

Sem estas ligações, o amplificador operacional não pode funcionar, independentemente de como os pinos de sinal estão ligados. Em projetos práticos, adicionar um condensador de desacoplamento no layout da PCB próximo destas linhas de alimentação é essencial para filtrar o ruído da fonte de alimentação.

Amplificadores operacionais de alimentação única vs dupla

  • Amplificadores operacionais de alimentação dupla utilizam uma linha positiva e uma negativa (por exemplo +15V e −15V), permitindo que a saída oscile acima e abaixo da terra.
  • Amplificadores operacionais de alimentação única utilizam +V e Gnd (ou 0V), comuns em projetos alimentados por bateria e automóveis, mas limitam a oscilação da saída à gama positiva.

Porque é que os pinos de alimentação são frequentemente ocultados

Em esquemas simplificados, especialmente em manuais e tutoriais, VS+ e VS− são frequentemente omitidos para reduzir a desordem quando a alimentação está implícita ou é abordada noutra parte do projeto.

Verifique sempre as ligações dos pinos de alimentação contra a folha de dados antes de assumir que um esquema está completo.

three op amp symbols comparision

Figura: Três símbolos de amplificador operacional a comparar pinos de alimentação ocultos, linhas VS+ VS- explícitas e configuração de alimentação única

ConfiguraçãoPinos utilizadosAplicação típica
Alimentação duplaVS+, VS−Áudio, instrumentação, analógico de precisão
Alimentação única+V, GndAlimentado por bateria, automóvel, sensores
Linhas ocultasImplícitas, não desenhadasDiagramas de ensino simplificados

Símbolo de amplificador operacional vs comparador

Os diagramas de comparador e de amplificador operacional utilizam frequentemente o mesmo símbolo triangular, o que faz do contexto do circuito e das ligações de realimentação a distinção fundamental, e não da forma do símbolo.

CaracterísticaAmplificador operacionalComparador
SímboloTriânguloTriângulo (frequentemente idêntico)
Modo de funcionamentoLinear, com realimentaçãoSaturado, saída nos níveis das linhas de alimentação
RealimentaçãoGeralmente presenteGeralmente ausente
Comportamento da saídaProporcional à diferença das entradasBinário alto ou baixo

comparison of op amp symbol and comparator symbol

Figura: Comparação do símbolo do amplificador operacional e do símbolo do comparador, mostrando o percurso de realimentação versus a entrada de tensão de referência

Pinout do amplificador operacional 741: mapear o símbolo para os pinos reais

Compreender o pinout clássico do amplificador operacional 741

O 741 continua a ser o amplificador operacional educativo mais reconhecido. O seu pinout clássico DIP-8 inclui entrada inversora, entrada não inversora, saída e pinos de alimentação positiva e negativa, além de pinos de compensação de offset não necessários para uso básico.

Mapear os pinos do símbolo do 741 para os pinos físicos

O símbolo esquemático mostra a função (entrada +, entrada −, saída). O pinout físico do CI mostra a localização. Ambos devem ser cruzados ao ligar uma placa real, uma vez que os números dos pinos variam consoante o fabricante e o tipo de encapsulamento.

741 op amp dip 8 package

Figura: Encapsulamento DIP-8 do amplificador operacional 741, vista superior, a mostrar o pino 2 entrada inversora, pino 3 entrada não inversora, pino 4 alimentação negativa, pino 6 saída, pino 7 alimentação positiva

PinoNomeFunção
2Entrada inversora(−)
3Entrada não inversora(+)
4V−Alimentação negativa
6SaídaSinal amplificado
7V+Alimentação positiva

Do símbolo esquemático do amplificador operacional à pegada de PCB

  • Esquema vs. pegada: O símbolo esquemático define a função do componente (entradas inversora/não inversora, saída), enquanto a pegada de PCB determina o encapsulamento físico (espaçamento dos pinos, dimensão das pastilhas e orientação).
  • Prevenir erros: As ordens dos pinos devem corresponder exatamente entre o esquema e a pegada. Mapeamentos incorretos escapam frequentemente às verificações de simulação e só são descobertos após o fabrico, o que é dispendioso e difícil de corrigir.
  • Verificação: Antes do fabrico, verifique três elementos-chave: as etiquetas dos pinos no símbolo esquemático, as atribuições dos pinos na pegada e o pinout real do encapsulamento a partir da folha de dados.
  • Mudança de encapsulamento: Verifique sempre as configurações dos pinos ao mudar de tipo de encapsulamento (por exemplo, de DIP-8 through-hole para SOIC-8 de montagem em superfície), uma vez que o espaçamento físico e a orientação dos pinos diferem frequentemente mesmo que o número de pinos se mantenha.

from op amp schematic symbol to pcb footprint

Figura: A mostrar a progressão do símbolo esquemático do amplificador operacional para a pegada DIP-8 e para a PCB montada

Do esquema à realidade

Pronto para transformar o seu esquema de amplificador operacional numa placa real e totalmente montada?

Não perca tempo a soldar manualmente pinos de CI minúsculos—carregue os seus ficheiros de PCB para a Página de Orçamento da JLCPCB hoje para uma Montagem de PCB instantânea e de alta qualidade!

Obter orçamento instantâneo

Perguntas frequentes sobre o símbolo do amplificador operacional

P: Como se identifica o Pino 1 em encapsulamentos físicos DIP-8 e SOIC-8 de amplificadores operacionais?

Nos encapsulamentos padrão DIP-8 e SOIC-8, um pequeno entalhe numa das extremidades do corpo de plástico ou um ponto circular junto a um canto indica o Pino 1. A numeração dos pinos segue sempre o sentido anti-horário a partir do Pino 1 quando se olha para o encapsulamento de cima para baixo.

P: Qual é a impedância de entrada típica de um amplificador operacional ideal?

Um amplificador operacional ideal tem impedância de entrada infinita, o que significa que não consome corrente da fonte de sinal de entrada. Em circuitos reais, isto evita que o amplificador carregue o estágio anterior do circuito.

P: Para que servem os pinos de compensação de offset no amplificador operacional 741?

Os pinos de compensação de offset (tipicamente os pinos 1 e 5 no encapsulamento DIP-8 do 741) servem para anular pequenas tensões DC indesejadas entre as entradas. Pode ligar-se um potenciómetro entre eles para equilibrar o estágio amplificador diferencial interno.

P: Porque é que alguns encapsulamentos de amplificadores operacionais multicanal partilham um único prefixo de designação esquemática?

Os CI multicanal (como amplificadores operacionais duplos ou quádruplos) são representados como portas esquemáticas individuais (etiquetadas U1A, U1B, etc.) para manter os percursos de layout legíveis. Estas portas partilham um único prefixo de designação porque existem dentro de um único encapsulamento de circuito integrado físico.

P: O que acontece se as alimentações positiva e negativa forem ligadas ao contrário?

Inverter as ligações de alimentação polariza diretamente os díodos de proteção ESD internos e as junções do substrato. Isto resulta geralmente em fuga térmica imediata e catastrófica e danos permanentes no silício, tornando o CI inutilizável.

Conclusão

O símbolo do amplificador operacional parece simples, um triângulo com duas entradas e uma saída, mas ler mal os pinos + e − ou ignorar as ligações de alimentação causa erros reais nos circuitos. Saber distinguir o comportamento inversor do não inversor, reconhecer pinos de alimentação ocultos e diferenciar amplificadores operacionais de comparadores cobre a maioria das necessidades de leitura de esquemas do mundo real. O exemplo do pinout do 741 faz a ponte entre a teoria do símbolo e a ligação física. Assim que o símbolo estiver claro, passar do esquema para a pegada e para uma placa funcional torna-se um passo muito mais curto.