PCB de 4 Camadas vs 6 Camadas vs 8 Camadas: Como Escolher a Empilhagem Certa
8 min
- 1. O que é uma PCB Multicamada?
- 2. Fundamentos do Stackup de PCB: Termos e Objetivos de Design
- 3. PCB de 4 Camadas Típica: Stackup, Vantagens e Quando Usar
- 4. PCB de 6 Camadas Típica: Stackup, Vantagens e Quando Usar
- 5. PCB de 8 Camadas Típica: Stackup, Vantagens e Quando Usar
- 6. Comparação Técnica Lado a Lado
- 7. Notas de Custo e Fabricação
A seleção aleatória de camadas em eletrônica pode levar a sérios problemas de integridade do sinal. Por isso, sempre projetamos nosso stackup antes de projetar a PCB. O stackup define o tipo de PCB e como ela se comportará em condições de alta frequência. Existem muitos fatores que afetam diretamente o stackup da PCB, relacionados ao casamento de impedância, densidade de roteamento, integridade de sinal e de energia, compatibilidade eletromagnética (EMC) e custo. Conhecer os requisitos antes do design e os componentes mais críticos na PCB também se torna igualmente importante. A contagem ótima de camadas depende das necessidades funcionais e das restrições de fabricação. Este artigo explica os princípios por trás dos stackups, compara placas de 4, 6 e 8 camadas e fornece um guia prático de decisão sobre como escolher as camadas.
1. O que é uma PCB Multicamada?
Uma PCB multicamada empilha camadas alternadas de cobre (camadas de sinal e de plano) separadas por dielétricos (núcleos e pré-impregnados). Falando apenas de 2 camadas, geralmente roteamos trilhas de sinal e energia de forma mista, mas à medida que aumentamos o número de camadas, não é possível rotear sinais em cada plano. Nas camadas internas, normalmente são roteados planos contínuos de energia e terra para distribuição de baixa impedância e blindagem EMI . As camadas externas são geralmente usadas para montagem de componentes e roteamento. Para orientação profissional no planejamento do stackup e uso das camadas, fabricantes e recursos de EDA fornecem exemplos e recomendações típicas.
2. Fundamentos do Stackup de PCB: Termos e Objetivos de Design
Termos e objetivos-chave a ter em mente:
⦁ Camada de Sinal: A camada que transporta as trilhas roteadas. As camadas de superfície são geralmente para componentes e roteamento denso.
⦁ Plano de Terra: São os planos contínuos de cobre usados como referência, caminho de retorno e blindagem EMI.
⦁ Plano de Energia: Plano de cobre dedicado à distribuição de energia; quando adjacente ao terra, forma um par de planos com excelente decapagem.
⦁ Controle de Impedância: Manter uma impedância diferencial ou single-ended alvo controlando a geometria das trilhas e a espessura do dielétrico.
⦁ Planos Acoplados: Planos de energia/terra adjacentes reduzem a indutância de malha e melhoram o desempenho da PDN (rede de distribuição de energia). As melhores práticas recomendam colocar planos de energia e terra próximos um ao outro.
3. PCB de 4 Camadas Típica: Stackup, Vantagens e Quando Usar
Stackup típico de 4 camadas (comum):
⦁ Camada 1 (Topo): Sinal + componentes
⦁ Camada 2: Plano de terra
⦁ Camada 3: Plano de energia/Plano de terra
⦁ Camada 4 (Fundo): Sinal + componentes
Por que escolher uma placa de 4 camadas?
Uma placa de 4 camadas é usada na maioria das vezes em sistemas embarcados e aplicações relacionadas a antenas, onde, devido a algum microcontrolador e BLE, o roteamento se torna mais denso. Ao mesmo tempo, também temos que considerar o casamento de impedância. É bastante simples de fabricar, e a tecnologia é bem madura para design com impedância controlada. Algumas outras aplicações podem ser eletrônicos de consumo, fontes de energia onde planos separados ajudam na decapagem, e muitos produtos de IoT/microcontrolador.
Embora 4 camadas não consigam acomodar mais sinais, quando se trata de roteamento de BGAs com alta contagem de pinos ou QFNs densos. Para designs de muito alta velocidade (>1–2 GHz) ou altamente sensíveis a ruído, uma placa de 4 camadas pode carecer de pares de planos e isolamento.
4. PCB de 6 Camadas Típica: Stackup, Vantagens e Quando Usar
Exemplos comuns de stackup de 6 camadas:
⦁ Topo (Sinal) — GND — Sinal — Sinal — PWR — Fundo (Sinal)
⦁ Topo (Sinal) — GND — Sinal — PWR — GND — Fundo (Sinal)
O primeiro é bom para integridade de energia, mas o segundo oferece melhor imunidade a ruídos.
Por que escolher uma placa de 6 camadas?
Uma placa de 6 camadas tem camada(s) de sinal interna(s) extra e plano(s) adicional(is), que permitem rotear mais camadas adjacentes a um plano para impedância controlada e caminhos de retorno curtos. Você pode adicionar planos de blindagem e dividir o roteamento para reduzir emissões. Torna-se mais conveniente quando o design possui múltiplos CIs de alta contagem de pinos (BGAs), barramentos de velocidade mista, ou requer muitos pares diferenciais. Esse tipo de stackup é usado para prototipagem de FPGA de alto nível e controladores DSP.
Isso aumentará o custo em relação às placas de 4 camadas (aumento de material e etapas do processo). A complexidade de fabricação também aumenta com o registro de camadas, laminação sequencial e processamento de vias (por exemplo, vias cegas/enterradas, se usadas), o que pode aumentar o tempo de entrega. Escolha um bom fabricante que tenha melhores capacidades. A JLCPCB vem produzindo PCBs de 6 camadas há 5-6 anos e, durante esse tempo, ganhou expertise na região.
5. PCB de 8 Camadas Típica: Stackup, Vantagens e Quando Usar
Exemplo de stackup de 8 camadas:
⦁ L1 (Topo): Sinal/Componentes
⦁ L2: Terra
⦁ L3: Sinal (roteamento)
⦁ L4: Energia
⦁ L5: Energia (ou plano dividido)
⦁ L6: Sinal (roteamento)
⦁ L7: Terra
⦁ L8 (Fundo): Sinal
Por que escolher uma placa de 8 camadas?
É melhor para designs de alta velocidade/alta densidade porque múltiplos pares de planos permitem colocar pares de impedância controlada adjacentes a planos de referência. Tem desempenho superior em EMI e estabilidade da PDN, e múltiplos planos de retorno e o pareamento de planos reduzem a área de malha e as emissões irradiadas. PCBs de 8 camadas encontram aplicação em servidores, unidades de rádio de telecom/5G, conversores de dados de alta velocidade e sistemas aeroespaciais/militares.
Maior número de camadas e custos de processamento geralmente são mais altos porque podem ter tempos de entrega potencialmente mais longos. Simetria cuidadosa e seleção de materiais são necessárias para evitar deformação. Se não for bem projetada, a de 8 camadas dá o desempenho de 2 PCBs de 2 camadas.
6. Comparação Técnica Lado a Lado
Principais Considerações de Design (Sinal, Energia, EMI, Térmico)
Velocidade do Sinal e Caminho de Retorno: quando o sinal viaja como DC, o caminho de retorno pode ser o terra mais próximo, mas à medida que a frequência aumenta, o sinal viaja no dielétrico, e a PCB se torna uma estrutura de guia de onda, e o caminho de retorno deve seguir o caminho real; caso contrário, a integridade do sinal se degrada.
Pareamento de Planos: Emparelhe planos de energia e terra de perto para formar uma capacitância que amortize a impedância da PDN. Pares de planos adjacentes reduzem EMI e melhoram a decapagem.
Controle de Impedância: Para pares diferenciais, controle a espessura do dielétrico, largura da trilha e espaçamento de acordo com tabelas de stackup do fabricante. Use o gerenciador de stackup de sua ferramenta de CAD para atingir impedâncias-alvo.
Gerenciamento Térmico: Mais camadas ajudam a distribuir calor (planos internos de cobre atuam como espalhadores), mas cobre mais espesso e vias térmicas são frequentemente necessários para dissipação de energia.
7. Notas de Custo e Fabricação
A contagem de camadas é um grande motor de custo, mas não é o único; área da placa, peso do cobre e número de camadas roteadas também importam. Muitas fábricas cotam que mover de 4→6 ou 6→8 camadas aumenta o custo aproximadamente 30–40% por etapa, mas os números reais dependem do volume e do fluxo de processo da fábrica. Protótipos de pequeno volume ampliam os efeitos de custo por camada: prototipar uma contagem de camadas incomum (por exemplo, 6 camadas em pequena série) pode ser desproporcionalmente caro versus corridas de produção maiores. A experiência da comunidade e Q&A da indústria destacam que o preço de médio volume de 6 camadas pode ser inesperadamente alto devido à menor taxa de produção da fábrica para essa classe.
Conclusão
⦁ Orcamento + roteamento simples: 4 camadas.
⦁ Para desempenho e custo equilibrados: 6 camadas.
⦁ Para as mais altas necessidades de desempenho, alta densidade, EMI/PDN estritas: 8 camadas.
A contagem de camadas depende diretamente do tipo de projeto; sempre projetamos para o melhor número possível de camadas. Se não for possível, então temos que mudar para stackups maiores. Se o custo não for levado em conta e precisarmos do melhor desempenho, então é melhor optar por um design com mais camadas, o que também reduz o crosstalk dos sinais.
Saber mais
Problemas com fiação USB-C? Corrija erros de VCC, GND e pinagem facilmente
Falhas em conexões USB-C raramente são aleatórias. Na maioria dos casos, o problema está em erros de pinagem, polaridade invertida ou pinos de configuração ignorados. Este artigo cobre as causas mais comuns e como corrigi-las de forma eficiente. Causas comuns de falhas nas conexões USB-C Conexões incorretas de pinagem USB O USB-C tem 24 pinos distribuídos em duas fileiras simétricas. Essa simetria é uma vantagem para o usuário final, já que o conector pode ser inserido em qualquer orientação, mas para......
Pinagem USB-C explicada: Pinagem geral de USB, VCC, GND e fundamentos de conexão
O padrão USB evoluiu de uma interface simples de dados para uma solução completa que integra alimentação, comunicação e, em alguns casos, transmissão de vídeo. O conector USB-C é o marco dessa evolução com suporte a múltiplos protocolos e reversibilidade física além de grande poder de alimentação. No entanto, essa flexibilidade pode aumentar a complexidade do projeto. Compreender a pinagem USB-C - usb c pinout - é essencial para evitar erros de ligação, falhas de alimentação e problemas de comunicação......
Guia Passo a Passo para Design de PCB: Dominando a Arte do Layout de Placas de Circuito
Uma parte crucial de qualquer ferramenta eletrônica, a placa de circuito impresso (PCB) suporta e conecta os componentes eletrônicos. Aprender a projetar PCBs ajudará você a garantir que seus circuitos sejam confiáveis e funcionais. Isso é válido tanto se você estiver construindo circuitos para equipamentos médicos de alta tecnologia, máquinas industriais ou eletrônicos domésticos. Os estágios mais importantes do projeto de PCB serão apresentados neste tutorial. Ele o guiará durante o processo, oferec......
O Papel do Design Esquemático no Desenvolvimento de Eletrônicos
O design esquemático desempenha um papel importante na criação de eletrônicos, pois mostra como vários elementos interagem e se unem para formar um circuito funcional. Projetos esquemáticos precisos e compreensíveis são cruciais em muitos tipos de eletrônicos, desde dispositivos simples até equipamentos industriais complexos. Neste artigo, discutiremos o valor do design esquemático na eletrônica, juntamente com os componentes fundamentais que formam os diagramas esquemáticos. 1. O que é Design Esquemá......
Importância da placa de breakout em eletrônica
Introdução O que é uma Placa de Expansão (Breakout Board)? Você já se perguntou como simplificar circuitos complexos em projetos de eletrônica? Uma placa de expansão pode ser a solução. Placas de expansão são ferramentas essenciais que pegam componentes de múltiplos pinos e "expandem" cada pino para um conjunto de conectores, facilitando seu uso. Isso torna mais simples conectar sensores, chips e outros componentes a protoboards ou placas de desenvolvimento, facilitando a prototipagem e a experimentaç......
Design de Placa PCB: Um Guia Passo a Passo para Iniciantes
Placas de Circuito Impresso (PCIs) formam a espinha dorsal da maioria dos dispositivos eletrônicos modernos, fornecendo uma plataforma para conectar componentes eletrônicos. Para iniciantes, o design de PCIs pode parecer complexo, mas com a abordagem certa, torna-se uma tarefa gerenciável e recompensadora. Este guia o levará pelo processo passo a passo de design de uma PCI, do planejamento às verificações finais. Hoje, como exemplo, percorreremos o processo de design de um módulo de carregamento de ba......