This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Análise de Integridade de Sinal e Jitter Usando Diagramas de Olho

Originalmente publicada Jul 20, 2026, atualizada Jul 20, 2026

7 min

Índice de Conteúdos
  • O que é Integridade do Sinal?
  • Compreender o Jitter:
  • Análise do Diagrama de Olho:
  • Ferramentas de Diagrama de Olho e Configuração de Medição
  • Importância em Interfaces de Alta Velocidade

A forma como um sinal viaja através de um fio varia dependendo do transmissor e do recetor. É aqui que os métodos de identificação e correção de erros são úteis. No entanto, como podemos saber se um sinal está diferente? Escusado será dizer que precisamos de usar um dispositivo para monitorizar em ambas as extremidades TX-RX e visualizar os dados bit a bit. E porque é que o sinal está a mudar, e é possível parar a causa? Sim, é algo viável, mas há pouco que possamos fazer para proteger um canal sem fios do ruído. Devido a EMI e fatores ambientais, o canal (o meio) tem tendência a alterar o sinal. No entanto, Diagramas de Olho podem ser usados como uma ferramenta para representar esses dados de uma forma mais representativa. Um diagrama de olho pode fornecer uma variedade de informações, algumas das quais são as seguintes:

  • Ruído do nível do sinal
  • Ruído de transição de borda (jitter)
  • Distorção do ciclo de trabalho
  • Taxa de erro de bit
  • Interferência intersimbólica (ISI)
  • Desvio de relógio-dados
  • Tempos de subida/descida inadequados
  • Diafonia
  • Ruído da fonte de alimentação

É um método para avaliar como a interferência intersimbólica, a dispersão e o ruído do canal afetam o desempenho de um sistema de transmissão de pulsos em banda base. O padrão de olho aberto do diagrama de olho indica menos distorção do sinal. Este artigo examina os conceitos de jitter e integridade do sinal, bem como a forma como os diagramas de olho podem ser usados para medir e diagnosticar estes problemas.

O que é Integridade do Sinal?

Integridade do sinal (SI) refere-se à qualidade dos sinais elétricos à medida que viajam através de pistas, interconexões e componentes numa PCB ou canal de comunicação. Idealmente, os sinais digitais devem transitar de forma nítida entre níveis lógicos altos e baixos sem distorção. No entanto, devido à capacitância parasita, incompatibilidades de impedância e reflexões, o sinal pode ficar distorcido. O que leva a margens de temporização reduzidas e corrupção de dados.

A análise de integridade do sinal garante que os sinais transmitidos mantêm a sua forma, amplitude e temporização pretendidas em todo o sistema. Torna-se particularmente importante em sistemas que operam a frequências acima de algumas centenas de megahertz. Ou ao lidar com interconexões longas e ligações em série.

Compreender o Jitter:

O desvio das bordas de temporização de um sinal em relação às suas localizações ideais é conhecido como jitter. Afeta a precisão dos circuitos de recuperação de relógio e dados (CDR) e manifesta-se como um deslocamento horizontal no tempo. O jitter divide-se em duas categorias principais:

  • Jitter determinístico (DJ): Jitter repetível e previsível causado por ruído da fonte de alimentação, diafonia ou interferência.
  • Jitter aleatório (RJ): Jitter imprevisível causado por fenómenos estocásticos (aleatórios), como o ruído térmico, é conhecido como jitter aleatório (RJ).

O jitter excessivo pode levar a erros de amostragem em sistemas com margens de temporização apertadas. Analisar e minimizar o jitter é, portanto, crucial para manter uma transmissão de dados fiável. Cobrimos um blog na série de análise de temporização 101 sobre atrasos de propagação.

Análise do Diagrama de Olho:

As estatísticas das transições de sinal entre vários níveis de tensão são representadas no diagrama de olho. Isto fornece-lhe uma medição do ruído presente no recetor como resultado de diafonia, interferência intersimbólica e qualquer ruído, como jitter, no barramento de alimentação de E/S do driver. Mas a máscara, ou abertura do olho, de um diagrama de olho é geralmente a métrica usada para o ler. A qualidade do sinal é indicada pela abertura do "olho". Um olho fechado ou parcialmente fechado indica problemas como jitter ou ruído, enquanto um olho amplo e aberto indica que o sinal tem pouca distorção e boa temporização. Outros elementos importantes a considerar são:

Altura do olho: Mostra quão eficientemente o sinal distingue entre níveis lógicos altos e baixos e representa a relação sinal-ruído.

Largura do olho: Indica quão precisamente o sinal pode ser amostrado num intervalo de temporização específico e reflete a margem de tempo (jitter de temporização).

Abertura do olho: Denota a margem disponível para a receção do sinal e descreve a clareza geral da forma do olho. A qualidade do sinal aumenta com a abertura do olho.

A margem de tensão do sinal é representada pela altura vertical do olho. Uma abertura vertical menor denota uma menor relação sinal-ruído, enquanto um olho alto implica um nível de sinal alto e bem definido. A margem de temporização é refletida na largura do olho. Enquanto uma pequena abertura horizontal pode resultar em erros de temporização, uma grande indica que há tempo suficiente para o sinal ser amostrado com precisão.

Potenciais problemas de temporização, como o desvio de relógio, podem ser encontrados observando o centro do diagrama de olho, onde o sinal cruza. A integridade do sinal é enfraquecida pelo jitter (variações de temporização) e ruído, que são mostrados por desvios das bordas perfeitas do sinal.

Ferramentas de Diagrama de Olho e Configuração de Medição

Para gerar e analisar diagramas de olho de forma eficaz, normalmente necessita de:

osciloscópio digital de alta largura de banda ou um testador de taxa de erro de bit (BERT) para capturar formas de onda de sinal de alta velocidade ao longo de múltiplos ciclos de relógio. Uma referência de relógio limpa ou um gerador de padrões para garantir que o sinal a ser analisado não é distorcido por jitter ou ruído de fase. Técnicas de sondagem adequadas, incluindo o uso de sondas de baixa indutância e ligações de terra curtas.

Análises mais avançadas de diagramas de olho podem recorrer a ferramentas baseadas em software que oferecem uma visão mais profunda da integridade do sinal. Estas ferramentas podem realizar a decomposição do jitter, dividindo-o em componentes aleatórios e determinísticos. As ferramentas de diagrama de olho incluem frequentemente testes de máscara de olho, que verificam se o sinal permanece dentro dos limites aceitáveis. Estes limites são definidos por padrões de comunicação como USB, PCIe ou Ethernet. Traçado de contorno da taxa de erro de bit (BER), que visualiza a probabilidade de erro ao longo da abertura do olho, oferecendo uma medida estatística da qualidade e margem do sinal.

Importância em Interfaces de Alta Velocidade

A análise do diagrama de olho é uma etapa de validação padrão para interfaces como HDMI, USB, PCI Express e Ethernet. Estes protocolos definem máscaras de conformidade e níveis de jitter aceitáveis para garantir interoperabilidade e desempenho. Falhar nos testes de diagrama de olho pode indicar falhas de design sérias que exigem o reencaminhamento de pistas. Ajustando a impedância e adicionando terminação, podemos melhorar o layout da PCB e, em seguida, estas anormalidades.

Conclusão

Os diagramas de olho são ferramentas inestimáveis no design de PCB de alta velocidade. Fornecem uma representação visual clara da qualidade e integridade do sinal. Ao usar diagramas de olho para avaliar e otimizar o seu design, aqui está o mesmo que vimos. O uso adequado de diagramas de olho ajuda os engenheiros a equilibrar as exigências concorrentes de velocidade. São essenciais para a fiabilidade e capacidade de fabrico. E garante que os dispositivos eletrónicos modernos funcionam como pretendido, mesmo nas aplicações mais exigentes. Quer seja um amador a procurar expandir o seu conhecimento ou um profissional experiente, compreender a interpretação de diagramas de olho é uma habilidade essencial.

Saber mais