Inspeção 3D AOI Explicada: Como Ela Detecta Defeitos que Sistemas 2D Não Percebem
15 min
- O Que É a AOI 3D e Por Que É Importante?
- Como Funciona a Tecnologia de Medição AOI 3D
- AOI 2D vs AOI 3D: Uma Comparação Direta
- Tipos de Defeitos Que Apenas a AOI 3D Pode Detetar de Forma Fiável
- Onde se Encaixa a AOI 3D na Linha SMT?
- Principais Benefícios Além da Deteção de Defeitos
- Como a JLCPCB Usa a AOI 3D para uma Qualidade de Montagem Consistente
- Perguntas Frequentes sobre AOI 3D
- Conclusão
Principais Pontos
A Inspeção Óptica Automatizada 3D tornou-se essencial na montagem moderna de PCBs, utilizando medição avançada de altura e volume para detetar defeitos críticos de solda que os sistemas 2D tradicionais rotineiramente não identificam, como terminais levantados, solda insuficiente, defeito "head-in-pillow" e problemas de coplanaridade de componentes. Ao fornecer dados 3D precisos através de luz estruturada ou tecnologia Moiré, reduz significativamente os falsos alarmes, melhora o rendimento na primeira passagem e garante fiabilidade a longo prazo de acordo com as normas IPC-A-610. A JLCPCB integra a AOI 3D pós-refluxo com SPI, raio-X e testes funcionais para fornecer montagem SMT de qualidade consistentemente alta, tanto para protótipos como para produção em massa.
Já se apercebeu que uma junta de solda numa PCB moderna é, por vezes, mais pequena do que um grão de areia, e a sua qualidade pode significar a diferença entre um produto que dura 5 anos no terreno ou que falha em 5 meses? Esta é a razão pela qual a AOI 3D se tornou o padrão para inspeção no fabrico profissional de eletrónica. A A.O.I. 3D torna os defeitos invisíveis mensuráveis ao capturar com precisão a altura, o volume e a forma reais de cada junta de solda. A imagem plana da câmara já não consegue distinguir se uma junta tem solda suficiente ou se um terminal se levantou da almofada alguns mícrones, especialmente à medida que os encapsulamentos encolhem para o tamanho 0201 e 01005, e os passos dos BGA ficam abaixo de 0,4 mm.

O que precisa é de informação de profundidade, e a AOI 3D fornece exatamente isso. Neste artigo, examinaremos a inspeção AOI 3D, a sua tecnologia de medição, a sua aplicação na linha de produção SMT e porque supera sempre o método de inspeção 2D tradicional. Também exploraremos como a JLCPCB aplica esta tecnologia nas suas linhas de montagem, garantindo uma produção de alta qualidade em escala.
O Que É a AOI 3D e Por Que É Importante?

Comecemos pelo princípio. O método clássico de inspeção óptica automatizada (AOI) baseia-se em imagens planas 2D captadas por câmaras com luz angular e existe há décadas. Isto é adequado para identificar peças em falta ou erros óbvios de polaridade. No entanto, quando se trata de avaliar se um filete de solda tem volume adequado ou se um terminal em asa de gaivota está plano contra a sua almofada, uma imagem 2D não é suficiente. A inspeção AOI 3D resolve isto iluminando a placa com um padrão de luz estruturada, e é capturada uma imagem da deformação do padrão sobre a superfície dos componentes e juntas de solda. O sistema produz informação 3D precisa em cada ponto, criando um mapa 3D completo de todo o conjunto. Isto não é apenas uma imagem. Dados medidos e comparados com tolerâncias programadas de nível metrológico baseadas nos critérios de aceitabilidade IPC-A-610. Cada junta de solda recebe uma classificação objetiva de aprovação/reprovação, dependendo da sua geometria real, e não apenas da aparência numa imagem.
Como Funciona a Tecnologia de Medição AOI 3D
Mas como é que uma máquina de AOI 3D obtém informação tridimensional de uma placa de circuito plana? Atualmente, existem três princípios principais de medição usados em sistemas modernos.

- Projeção de franjas Moiré com deslocamento de fase é o método mais popular usado em sistemas AOI 3D de topo. Vários padrões de franjas sinusoidais são projetados na superfície da placa pela máquina em ângulos de fase ligeiramente diferentes. Cada padrão projetado é capturado por uma câmara, e a deformação das franjas sobre as características da superfície é analisada. Este sistema pode determinar o deslocamento de fase em cada pixel, formando um mapa de altura preciso de toda a placa.
- Triangulação de luz estruturada envolve projetar um padrão geométrico conhecido na placa a partir de um projetor e capturar esse padrão refletido na placa a partir de uma câmara num ângulo de deslocamento conhecido. Através da relação geométrica entre os padrões projetados e recebidos, a informação de altura pode ser obtida usando o cálculo de triangulação. Esta abordagem é rápida e apropriada para produção em linha.
- A técnica de Estéreo Moiré é um método que utiliza duas câmaras colocadas em locais diferentes para tirar fotografias do mesmo padrão de franjas a ser projetado simultaneamente. O sistema é capaz de medir profundidades absolutas, uma vez que ambas as câmaras medem o mesmo ponto de ângulos diferentes, evitando a ambiguidade de 2-pi típica de um sistema Moiré de câmara única.
AOI 2D vs AOI 3D: Uma Comparação Direta
Se está a questionar-se se a AOI 3D é realmente uma atualização significativa em relação aos sistemas 2D tradicionais, deixe os números falarem por si.
| Característica | AOI 2D | AOI 3D |
|---|---|---|
| Tipo de medição | Planar (apenas X, Y) | Volumétrica (X, Y, Z) |
| Avaliação da junta de solda | Análise de cor e forma | Altura, volume e geometria do filete |
| Taxa de falsos alarmes | Tipicamente 8-10% ou superior | Abaixo de 5% com programação otimizada |
| Deteção de terminal levantado | Não fiável | Deteção precisa baseada em altura |
| Medição de coplanaridade | Não é possível | Capacidade padrão |
| Sensibilidade a sombras e reflexos | Alta (principal fonte de falsos alarmes) | Baixa (dados de altura eliminam ambiguidade) |
| Taxa de escape de defeitos | 2-5% dos defeitos reais | Abaixo de 1% para defeitos visíveis na superfície |
O problema fundamental com a AOI 2D é que se baseia em limiares de brilho e análise de cor para tomar decisões. Em layouts densos, onde as sombras de componentes altos caem sobre as juntas vizinhas, o sistema terá dificuldades em discriminar entre defeitos reais e artefactos óticos. A AOI 3D elimina toda esta classe de problemas. Uma vez que é uma medição física e não uma medição de brilho, uma sombra não terá efeito na medição. Os benchmarks da indústria indicam que a AOI 3D é capaz de detetar até 30% mais defeitos em comparação com a inspeção apenas 2D.
Tipos de Defeitos Que Apenas a AOI 3D Pode Detetar de Forma Fiável
É aqui que o verdadeiro poder da AOI 3D se torna evidente. Existe uma classe de defeitos de solda que parecem bastante normais da superfície superior, mas do ponto de vista da fiabilidade são totalmente inaceitáveis.

- Defeitos "head-in-pillow": Durante o refluxo, a esfera BGA separa-se parcialmente da pasta de solda, e a junta parece boa por cima, mas não por baixo.
- Volume de solda insuficiente: Isto é quando não há solda suficiente na junta para criar um bom filete. Pode parecer limpo em 2D, mas não tem o volume necessário para a fiabilidade a longo prazo IPC-A-610.
- Terminais levantados: Componentes QFP em asa de gaivota ou com terminais em J com alguns micrómetros de terminais levantados. As câmaras 2D não os conseguem ver, sendo facilmente mensuráveis usando dados do eixo Z.
- Problemas de inclinação/coplanaridade do componente: Componentes passivos ou CIs que são colocados num ângulo que não está dentro do intervalo aceitável. A única indicação fiável é a diferença de altura entre as diferentes secções do corpo.
- Efeito "tombstone": Uma extremidade de um componente de chip solta-se da sua almofada durante o refluxo. O efeito "tombstone" só pode ser observado nos estágios iniciais medindo a altura.
- Ponte de solda com contexto de altura: Se a solda estiver entre duas almofadas adjacentes, a ponte de solda tem de ser analisada com um contexto de altura para determinar se é uma ponte verdadeira ou um menisco de solda aceitável.
Estes defeitos são demasiado finos para serem avaliados de forma fiável por avaliação 2D para pacotes QFP de passo fino (0,5 mm ou menos), matrizes micro-BGA e passivos miniatura 0201.
Onde se Encaixa a AOI 3D na Linha SMT?
Existem várias posições para instalar uma máquina de AOI 3D na montagem SMT. As funções de cada posição diferem, e o melhor local para a colocar varia com os seus objetivos de qualidade.

- Pós-impressão (posição SPI): Após a impressora de estêncil, verifica o volume, altura e alinhamento da pasta de solda antes da colocação dos componentes. Aqui, algumas máquinas de AOI 3D podem ser usadas em complemento aos sistemas SPI dedicados.
- Pós-colocação (pré-refluxo): Após a pick and place, quando a presença de todos os componentes, orientação correta e assentamento adequado são confirmados. Evitar o refluxo de placas com erros de colocação é um desperdício de tempo de forno.
- Pós-refluxo: A posição mais importante. Todas as juntas de solda estão na sua forma final após o forno de refluxo. A AOI 3D verifica todos os tipos de defeitos relacionados com a altura, molhagem, formação de filete, volume e pontes para cada junta.
O melhor local onde a AOI 3D compensa é durante a inspeção pós-refluxo. Os sistemas modernos em linha funcionam diretamente no transportador à velocidade da linha e estão em comunicação em tempo real com o equipamento a montante. Quando o sistema deteta uma tendência (por exemplo, uma diminuição nos volumes de solda num padrão de almofada específico), pode alertar ou parar a linha antes que o problema se torne crítico. Fabricantes inteligentes adicionam inspeção por raio-X à AOI 3D pós-refluxo para placas que usam componentes BGA. Embora a AOI não consiga ver sob um corpo de encapsulamento opaco, o raio-X preencherá essa lacuna para a cobertura de defeitos mais completa possível.
Principais Benefícios Além da Deteção de Defeitos
Os benefícios dos sistemas AOI 3D vão muito além da capacidade de capturar mais juntas defeituosas. Agora, eis o que a tecnologia proporciona ao longo do processo de fabrico.

- Maior rendimento na primeira passagem: Defeitos detetados logo após o refluxo não desperdiçarão outros recursos a jusante.
- Taxas de falsos alarmes reduzidas: Medições baseadas em altura removem artefactos de sombra e reflexo, deixando os operadores com muito menos reinspeção manual.
- Feedback de processo em circuito fechado: Dados volumétricos realimentam em tempo real a impressora de estêncil e a máquina pick and place para permitir correções automáticas antes que as tendências de defeitos se acumulem.
- Baixas taxas de falha no terreno: Quanto mais for inspecionado na fábrica, menos será devolvido sob garantia. É um "must" para aplicações IPC-A-610 Classe 3.
- Introdução Rápida de Novos Produtos: A AOI 3D permite que os engenheiros encontrem e resolvam rapidamente problemas de processo, acelerando o processo de protótipo para produção.
Os fabricantes de AOI que estão a migrar de 2D para 3D relatam rotineiramente poupanças de milhares de dólares por lote de produção apenas em custos de retrabalho. É assim que a JLCPCB aplica a AOI 3D para garantir uma montagem de qualidade.
Como a JLCPCB Usa a AOI 3D para uma Qualidade de Montagem Consistente
Então, como é que tudo isto se parece num ambiente de produção? A JLCPCB adota a inspeção AOI 2D e 3D, que estão em linha na linha de produção SMT. Os sistemas 3D utilizam tecnologia de luz estruturada para capturar defeitos óbvios de juntas de solda, bem como os defeitos subtis dependentes da altura que apenas a inspeção volumétrica pode detetar, incluindo a altura da junta de solda, coplanaridade do componente e geometria do filete. Mas a AOI 3D é apenas um passo num processo de garantia de qualidade de várias etapas. O processo de inspeção completo da JLCPCB inclui:
- Inspeção de Pasta de Solda (SPI): Confirmação do volume de pasta de solda depositada e alinhamento antes da deposição
- Verificação pós-colocação: Confirmação da presença, orientação e precisão de assentamento dos componentes
- AOI 3D pós-refluxo: Avaliação de todas as juntas de solda e características do componente volumetricamente
- Inspeção por raio-X: Cobertura dedicada para BGA e encapsulamentos de junta oculta. Verificação manual por operadores treinados para condições difíceis de determinar por sistemas automatizados:
- Testes funcionais: Teste energizado dos conjuntos acabados.
Os dados do SPC do sistema AOI 3D são exibidos nos painéis de controlo de processo, permitindo que as tendências de qualidade da solda sejam monitorizadas em todas as linhas de produção. Este sistema de inspeção completo sustenta os serviços de montagem SMT da JLCPCB, oferecendo aos engenheiros uma solução fiável para o fornecimento de PCBs montadas, com estênceis a partir de $6 e preços de montagem competitivos. O resultado é uma qualidade uniforme, independentemente de estar a fazer um pedido para alguns protótipos ou dezenas de milhares de unidades de produção.
Fabrico de PCB de Alta Qualidade e Acessível
Poupe tempo e dinheiro com uma solução tudo-em-um para fabrico, montagem e peças.
Reduza a coordenação de fornecedores, evite envios divididos e obtenha qualidade consistente e fiável—sem esticar o seu orçamento.OBTER COTAÇÃO GRATUITA >
Perguntas Frequentes sobre AOI 3D
P: O que é AOI 3D e como difere da AOI 2D?
A AOI 3D usa projeção de luz estruturada ou tecnologia de franjas Moiré para capturar dados volumétricos de altura de conjuntos de PCB. Enquanto a AOI 2D captura apenas imagens planas e baseia-se na análise de brilho, a AOI 3D mede a altura, o volume e a forma reais de cada junta de solda, permitindo a deteção de defeitos como terminais levantados e solda insuficiente que são invisíveis para câmaras 2D.
P: Por que é a AOI 3D melhor do que a inspeção visual manual?
A inspeção manual é subjetiva, lenta e incapaz de detetar defeitos ao nível do micrómetro em componentes de passo fino. Uma máquina de AOI 3D fornece medições objetivas e repetíveis em relação a tolerâncias definidas, alcançando taxas de deteção acima de 98% para defeitos visíveis na superfície.
P: A AOI 3D pode detetar todos os tipos de defeitos de montagem?
Não. A AOI 3D destaca-se em defeitos visíveis na superfície, incluindo pontes de solda, efeito "tombstone", terminais levantados e volume de solda insuficiente. No entanto, não pode ver sob encapsulamentos opacos como BGAs. Defeitos ocultos sob o corpo do encapsulamento requerem inspeção por raio-X para uma deteção fiável.
P: Onde é colocada a máquina de AOI 3D na linha SMT?
A posição mais comum é pós-refluxo, após as juntas de solda terem atingido o seu estado final. Alguns fabricantes também colocam sistemas pós-colocação para detetar erros de componentes antes do refluxo. A posição pós-refluxo fornece a cobertura de defeitos mais abrangente.
P: Como é que a AOI 3D reduz os custos de fabrico?
Ao detetar defeitos imediatamente após o refluxo, a AOI 3D evita que placas defeituosas consumam recursos a jusante. Taxas de falsos alarmes mais baixas reduzem o tempo de reinspeção desperdiçado, e os dados de feedback do processo ajudam a corrigir problemas a montante antes que produzam grandes lotes de produto defeituoso.
Conclusão
Hoje, a AOI 3D é considerada um item indispensável para a montagem de PCB profissional. Com a contínua diminuição do tamanho dos componentes e o aumento da densidade das placas, a medição volumétrica é o único método fiável para verificar a qualidade da junta de solda à velocidade de produção. A tecnologia elimina classes inteiras de falsos alarmes, oferece dados de processo para melhoria contínua e identifica defeitos não detetáveis com câmaras planas. Informe-se sobre a infraestrutura de inspeção quando avaliar um parceiro de montagem de PCB. Com o investimento em garantia de qualidade de várias etapas, incluindo AOI 3D avançada na linha de produção, a JLCPCB oferece o nível de inspeção que os produtos eletrónicos modernos exigem.
Artigos Populares
Saber mais
Métodos de Teste de PCB: Um Guia Abrangente para Testar e Caracterizar PCBs
In the design and manufacturing process of electronic equipment, PCB (Printed Circuit Board) warpage is a common but troublesome problem. PCB warping not only affects the performance and reliability of the device but can also cause connectivity issues and other serious consequences. Therefore, it is crucial to understand how to prevent and resolve PCB warping. This article will explore some best practices in design and manufacturing to help you effectively prevent PCB warpage problems from occurring. ......
Placa de Circuito Impresso de Teste: Métodos de Teste Completos e Melhores Práticas
Como fabricante de PCBs, realizamos sempre testes em várias etapas, porque se já projetou uma PCB e enviou uma placa lindamente roteada para a JLC, esperando ansiosamente pela entrega, desembalando-a como um iPhone novo, apenas para descobrir mais tarde que uma única ponte de solda microscópica é suficiente para transformar a sua obra-prima num requintado porta-copos. É exatamente por isso que os testes de PCB existem, e nós concentramo-nos mais extensivamente neles. O teste de PCB é como um "check-up......
Prevenção de Empenamento de PCB: Melhores Práticas para Design e Fabricação
No processo de design e fabricação de equipamentos eletrônicos, o empenamento da PCB (Placa de Circuito Impresso) é um problema comum, mas problemático. O empenamento da PCB não afeta apenas o desempenho e a confiabilidade do dispositivo, mas também pode causar problemas de conectividade e outras consequências graves. Portanto, é crucial entender como prevenir e resolver o empenamento da PCB. Este artigo explorará algumas práticas recomendadas em design e fabricação para ajudá-lo a prevenir eficazment......
Fundamentos de PCB 5: Testes de PCB e Garantia de Qualidade
Bem-vindo ao universo dos testes e garantia de qualidade de PCBs! O controle de qualidade é sempre uma parte crucial em diferentes indústrias. Um excelente controle de qualidade não só pode gerar mais energia para os projetos eletrônicos dos clientes, como também pode levar à certificação e garantia para a indústria eletrônica. Vamos aprender sobre a importância dos testes e da garantia de qualidade na fabricação de PCBs. A Importância dos Testes e da Garantia de Qualidade na Fabricação de PCBs: Os te......
Como Evitar o Descolamento do Cobre
O Nivelamento de Solda por Ar Quente (HASL) envolve o revestimento da superfície do cobre exposto com uma camada de liga de estanho para prevenir a oxidação e fornecer uma boa superfície de soldagem para a montagem subsequente. O processo básico do HASL consiste em imergir brevemente a placa de circuito impresso em um banho de estanho líquido a alta temperatura. Através da ação do fluxo e do estanho em alta temperatura, forma-se uma liga de cobre-estanho (IMG). Em seguida, sobre trilhos-guia, a placa ......
Limpeza de PCB na Fabricação Profissional: Prevenindo a Contaminação e Garantindo a Confiabilidade a Longo Prazo
Na construção de PCBs, as placas são contaminadas com todos os tipos de sujeira em quase todas as etapas. No processo de soldagem, o fluxo (seja à base de resina ou formas orgânicas mais recentes) pode fazer com que resíduos ou sais iônicos permaneçam nas ilhas e trilhas e fiquem pegajosos. Em seguida, há a gravação, o revestimento e a microgravação; os processos químicos depositarão íons metálicos no cobre, a menos que o enxágue seja completo. Pequenas partículas de aparas de metal, pó de fibra de vi......