This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터

추천 명명 규칙

May 15, 2025에 마지막으로 업데이트됨

우리는 다양한 PCB 설계 프로그램에서 사용하는 기본 명명 규칙을 최대한 예측하려 노력합니다. 하지만 문제가 발생할 경우, 아래 명명 규칙이 잘 작동하는 것으로 알려져 있습니다.


파일 이름해당 레이어
boardname.GTL상면 레이어 (Top Layer)
boardname.GBL하면 레이어 (Bottom Layer)
boardname.GTS 상면 솔더마스크 (Top Soldermask)
boardname.GBS하면 솔더마스크 (Bottom Soldermask)
boardname.GTO 상면 실크스크린 (Top Silkscreen)
boardname.GBO하면 실크스크린 (Bottom Silkscreen)
boardname.GKO/GM1 보드 외곽선 (Board Outline)
boardname.G2L 4레이어 보드 업로드 시 필요
boardname.G3L4레이어 보드 업로드 시 필요
board boardname.XLN 드릴
드릴 맵 / 드릴 도면 홀 위치, 속성, 수량의 정확한 구현 보장 (제공을 강력히 권장함)


KiCAD


당사 웹사이트는 KiCAD의 Gerber 명명 규칙을 인식할 수 있습니다. Use Protel Filenames 옵션을 선택하는 것이 좋지만 필수는 아닙니다.

주의: 언어가 영어가 아닌 경우에는 Use Protel Filenames을 선택하고,
Edge_Cuts.gbr 파일의 확장자를 수동으로 .GKO로 변경해야 합니다.


Eagle


Autodesk EAGLE는 CAM 파일을 불러와 설계에 필요한 특정 파일을 빠르게 생성할 수 있는 편리한 컴퓨터 지원 제조(CAM) 프로세서를 포함하고 있습니다. Eagle PCB를 Gerber 파일로 출력하는 방법에 대한  가이드를 참고하세요.

Gerber 제출 시 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:

  • 드릴 파일을 찾을 수 없음 – 4레이어 보드의 경우, 일반적으로 블라인드/버리드 비아가 활성화된 경우입니다. 당사는 블라인드/버리드 비아를 지원하지 않으므로 DRC 검사를 통해 적절한  스택업으로 수정해야 합니다.
  • 보드 외곽선 미발견 – 보드 외곽선이 Dimension 레이어에 없거나 잘못된 Gerber 레이어에 배치된 경우입니다.


Altium


Altium은 일반적으로 당사 사이트에서 인식 가능한 명명 규칙을 생성합니다. 주로 발생하는 문제는 다음과 같습니다:

Altium은 드릴 파일에 .TXT 확장자를 사용하는 경우가 많으며, 당사 사이트에서 이를 인식합니다. 여러 개의 .TXT 파일이 포함된 경우, “드릴 파일이 병합되었습니다”라는 경고가 발생할 수 있으나 일반적으로 무시해도 됩니다.

4레이어 보드의 경우, 시스템은 내부 신호층을 위해 생성된 .G1 및 .G2 파일을 감지합니다. 그러나 .GP1 또는 .GP2 파일은 일반적으로 ‘네거티브’ 극성의 Gerber로 생성되어 당사 시스템이 올바르게 처리하지 못할 수 있으므로 검색하지 않습니다.


Proteus Ares


Ares는 일반적으로 모든 Gerber 파일을 .TXT 확장자로 생성합니다. 당사 사이트에서는 이 확장자를 효과적으로 파싱하지 못하므로, 위에서 제안한 명명 규칙에 맞게 파일 이름을 수동으로 변경해야 합니다.

일부 경우에는 Gerber 파일에 보드 외곽선이 포함되어 있지 않을 수 있습니다. 이를 수정하는 방법은 당사의 보드 외곽선 페이지를 참고하세요.

종종 Ares는 잘못된 드릴 포맷을 생성하여 “오류(Error)” 메시지가 발생할 수 있습니다. 드릴 설정을 당사 드릴 파일 포맷에 맞게 수정하면 보통 해결됩니다.

고객이 이 패키지에 도움을 주기 위한 이름 변경 유틸리티를 제공했습니다. 이 유틸리티는
http://www.herdware.com/gerber-file-zip-utility/ 에서 이용할 수 있습니다.




ORCAD/Cadence Allegro


ORCAD는 보통 모든 Gerber 파일을 .PHO 또는 .ART 확장자로 생성합니다. 당사 사이트에서는 이 확장자를 효과적으로 파싱하지 못하므로, 위에서 제안한 명명 규칙에 맞게 파일 이름을 수동으로 변경해야 합니다.

일부 설정에서는 다양한 다른 확장자 패턴이 생성될 수 있습니다. 이 중 일부는 보드 외곽선 레이어(Board Outline)를 제외하고는 작동하지만, 보드 외곽선 레이어는 반드시 이름을 변경해야 합니다. 오류가 발생하면 모든 Gerber 파일의 이름을 변경하는 것이 일반적으로 문제를 해결하거나 누락된 레이어를 식별하는 데 도움이 됩니다.

종종 ORCAD는 NC 드릴 파일 대신 드릴 도면(Drill Drawing) 파일을 생성하거나 잘못된 NC 드릴 포맷을 생성합니다. 사용 가능한 드릴 파일을 생성하는 올바른 포맷 옵션은
이 비디오 튜토리얼을 참조하세요.

구버전은 드릴 파일을 thruhole.tap으로 명명했으며, 당사 사이트에서는 이를 인식합니다. 그러나 thruhole.tap을 제외한 .tap 확장자는 시스템에서 인식하지 않으므로 드릴 파일은 .XLN 확장자 사용을 권장합니다.