This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
JLCPCB에서 카운터싱크 홀이 있는 PCB 보드를 어떻게 주문하나요?

JLCPCB에서 카운터싱크 홀이 있는 PCB 보드를 어떻게 주문하나요?

Sep 16, 2025에 마지막으로 업데이트됨

JLCPCB는 고객을 위해 선택 서비스로 카운터싱크 홀 가공을 제공합니다. 카운터싱크 홀은 리세스 홀, 퍼널 홀, 플레어 홀이라고도 하며, 주로 나사머리가 PCB 보드 표면 아래에 위치하도록 하여 돌출된 나사머리가 전체 보드 두께에 영향을 미치지 않도록 사용됩니다.


PCB 보드 제조에서 카운터싱크 홀은 먼저 비아홀(PTH 또는 NPTH)을 드릴링한 후, 원뿔형 드릴 비트를 사용하여 제어된 깊이로 리세스를 가공하여 만듭니다.카운터싱크 홀은 두 가지 유형으로 나뉩니다:

1. 원뿔형 카운터싱크 홀: 나사머리가 상단에서 샹크로 테이퍼 처리되어 설치 후 나사 또는 볼트 머리가 PCB 보드 표면과 플러시되거나 아래에 위치합니다(현재 JLCPCB는 이 유형만 지원합니다).

2. 원통형 카운터싱크 홀: 나사머리가 원통형이고 더 작은 원통형 샹크로 바로 전환됩니다(이 유형은 현재 지원되지 않습니다).





■ 카운터싱크 홀의 공정 설명:



■카운터싱크 크기에 영향을 미치는 요인:

현재 JLCPCB는 원뿔형 카운터싱크 홀만 가공합니다. 더 큰 비아홀 직경, 더 깊은 카운터싱크 깊이, 더 큰 각도의 경우, 결과적으로 카운터싱크 직경도 더 커집니다.




■ 카운터싱크 홀에 대한 중요한 고려사항:

1. 주요 홀 직경:

가공 중 패드, 라우팅, 구리 영역을 손상시키지 않도록 주변과 최소 0.2 mm의 간격을 유지해야 합니다.

2. 카운터싱크 각도:

나사 형태와 일치해야 하며, 불일치를 방지하고 안전한 간격을 보장해야 합니다.

3. 카운터싱크 깊이:

전체 보드 두께를 기준으로 결정해야 합니다. 남은 두께(전체 보드 두께 – 카운터싱크 깊이)는 나사 고정력을 약화시키거나 실패를 초래하지 않도록 0.2 mm 이상이어야 합니다.

4. 카운터싱크 방향:

올바른 나사 설치를 보장하기 위해 어느 쪽에서 카운터싱크가 드릴링되는지 명시해야 합니다.

5. 카운터싱크 속성:

일반적으로 카운터싱크는 비아홀과 동일한 속성을 상속받습니다. 예를 들어, 비아홀이 PTH인 경우 카운터싱크도 PTH로 제작되며, 비아홀이 NPTH인 경우 카운터싱크도 NPTH로 제작됩니다.


Tips:

1. JLCPCB는 PTH 및 NPTH 카운터싱크 홀을 모두 제작할 수 있습니다(일반적으로 비아홀이 PTH인 경우 카운터싱크도 PTH로 제작되며,비아홀이 NPTH인 경우 카운터싱크도 NPTH로 제작됩니다).


2. 주문 시 주요 홀 직경, 기본 홀 직경, 카운터싱크 각도, 홀 속성 및 방향을 기입하는 것 외에도 카운터싱크 홀 위치의 그림을 첨부해야 합니다.