This website requires JavaScript.

PCB 기초 4 : PCB 조립 및 납땜 기술

Blog  /  PCB 기초 4 : PCB 조립 및 납땜 기술

PCB 기초 4 : PCB 조립 및 납땜 기술

Sept 23, 2024

PCB 조립의 세계에 오신 것을 환영합니다! 오늘 PCB 조립의 기본에 대해 알아보고, 부품 장착, 납땜 기술, 리플로우 공정과 같은 요소 요소들을 살펴보겠습니다.


PCB 조립 기초


우선, PCB 조립의 기본적인 측면을 살펴보겠습니다. 이 과정은 전자 부품을 인쇄 회로 기판(PCB)에 장착하여 전기적 연결을 만드는 것을 포함합니다. 부품 장착의 주된 방법은 두 가지로, 관통형 장착(Through-Hole)과 표면 실장(Surface-Mount)방식이 있습니다.


A) 부품 장착


관통형 장착(Through-Hole Mounting)


관통형 부품은 리드(Leads)가 PCB에 뚫린 구멍을 통해 삽입되는 형태입니다. 이 리드는 반대쪽에서 납땜되어 견고한 기계적 및 전기적 연결을 보장합니다. 관통형 장착은 강한 내구성을 제공하며 추가적인 기계적 강도가 필요하거나 높은 전류를 처리해야 하는 부품에 적합합니다.





표면 실장 (Surface-Mount Mounting)


표면 실장 부품은 리드가 없고 바닥면에 작은 접점이나 패드가 있습니다. 이러한 부품은 납땜 페이스트나 접착제를 사용하여 PCB 표면에 직접 실장됩니다. 표면 실장 부품은 크기가 작고 가벼우며, 고밀도 회로 설계에 적합하여 전자 기기의 소형화와 경량화에 도움이 됩니다.





납땜 기술


납땜은 전자 부품을 PCB에 연결하여 신뢰할 수 있는 접합을 만드는 과정입니다. PCB 조립에서 일반적으로 사용되는 다양한 납땜 기술을 살펴보겠습니다.


A) 스루-홀 납땜 (Through-Hole Soldering)



Through-Hole Soldering



스루-홀 납땜은 리드와 PCB 패드를 동시에 가열하면서 납을 적용하여 견고한 접속을 만드는 작업입니다. 이 과정에는 적절한 팁 크기와 온도 조절이 가능한 납땜 인두 또는 납땜 스테이션이 필요합니다.



B) 표면 실장 납땜 (Surface-Mount Soldering)



Surface-Mount Soldering



표면 실장 납땜은 리드가 없는 부품을 다루기 때문에 다른 접근 방식으로 진행합니다. 이 과정은 먼저 PCB 패드에 솔더 페이스트를 도포하고, 그 위에 부품을 배치한 다음, 조립체를 제어된 열에 노출시키는 것입니다. 이 과정은 전문적인 리플로우 오븐이나 리플로우 납땜 기계를 사용하여 수행됩니다.



안정적인 납땜 조인트를 위한 팁


납땜 기술을 이해한 후, 이제 고품질의 안정적인 납땜 접합을 얻기 위한 몇 가지 유용한 팁을 살펴보겠습니다.


A) 솔더 페이스트 도포


PCB 패드에 솔더 페이스트를 정확하고 균일하게 도포해야 합니다. 솔더 페이스트의 양은 신뢰성 있는 연결을 보장할 수 있을 만큼 충분해야 하며, 과도하게 사용하면 솔더 브리지 (solder bridging)나 단락(short circuits)을 유발할 수 있으므로 주의해야 합니다.


B) 부품 배치


정확한 부품 배치는 매우 중요합니다. 부품의 정렬과 방향을 올바르게 맞추고, 필요한 경우 부품의 극성을 확인해야 합니다. 자동화된 픽앤플레이스 기계(pick-and-place machine)를 사용하거나 수동 배치 지침(manual placement guideline)을 신중하게 따라야 합니다.


C) 제어된 리플로우 프로파일 설정


리플로우 프로파일에는 예열, 침지(soaking), 냉각 단계가 포함되며, 각각 온도와 시간 매개변수가 중요합니다. 올바른 리플로우 프로파일을 준수하면 납이 적절히 녹고, 흡착되고, 고체화 되어 신뢰할 수 있는 납땜 접합을 형성할 수 있습니다.


D) 검사 및 품질 관리


조립 과정 전반에 걸쳐 엄격한 검사 및 품질 관리 절차를 시행해야 합니다. 육안 검사, 자동 광학 검사(AOI), X레이 검사를 통해 납땜 접합의 결함이나 문제를 식별하고, 적시에 수정 및 개선할 수 있습니다.





결론


PCB 조립과 납땜 기술의 숙달은 신뢰할 수 있고 고품질의 전자 기기를 만드는 데 필수입니다. 다양한 납땜 기술을 이해하고, 정확한 조립 절차를 따르며, 품질 관리 조치를 시행하면 우수한 납땜 접합을 할 수 있습니다.

JLCPCB의 조립 서비스와 기술력은 모든 PCB 조립 요구 사항에 대해 신뢰할 수 있고 효율적인 솔루션을 제공합니다. PCB 조립의 가능성을 활용하고, 우수한 결과를 위해 JLCPCB에 프로젝트를 맡겨보세요. 오늘 JLCPCB와 함께 시작하세요!