This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
JLCPCB、2層PCBからOSPを開始:追加料金なしの高品質

JLCPCB、2層PCBからOSPを開始:追加料金なしの高品質

Product Update

Aug 03, 2026
目次
  • 次のプロジェクトにOSPが最適な理由
  • 主な性能仕様
  • 適用範囲とガイドライン
  • 今すぐOSPを体験

JLCPCBは、PCB向け表面仕上げとして有機ソルダビリティ保護剤(OSP)の提供を正式に開始し、製造能力を拡大しました。2層基板から対応しています。OSPオプションは現在、JLCPCBオンライン見積ページ で選択可能となり、ユーザーは必要に応じて選択できます。  

露出した銅に対する高効率な防錆処理として広く利用されているOSPは、特殊な化学化合物を使用して銅表面に極薄の保護層を形成します。この成熟した洗練されたプロセスは、スマートフォン、産業用制御システム、医療機器、車載電子機器など、高精度が求められる業界で数十年にわたり信頼されてきました。

jlcpcb osp surface finish

次のプロジェクトにOSPが最適な理由

JLCPCBは、2層以上の基板の主要な表面仕上げとしてOSPを採用することで、表面品質を最適化し、製造コストを抑えたソリューションを提供します。

  1. BGAパッケージに最適な優れた表面平坦性 厚みのばらつきや表面平坦性の限界がある従来の熱風レベラー(HASL)とは異なり、OSPは完全に平坦で均一かつ滑らかな表面を提供します。そのため、現代の高密度回路や狭ピッチBGAパッケージに非常に適しています。これらの構造上の制限により、JLCPCBは従来、先進的なPCBにはHASLを除外してきましたが、現在は2層以上のすべての設計においてOSPを最優先の選択肢として位置付けています。
  2. 大幅なコスト削減(約20ドル/㎡の節約) 世界的な金価格の変動に伴い、無電解ニッケル浸漬金(ENIG)は1平方メートルあたり約20ドルの追加費用が必要です。対照的に、JLCPCBはOSP表面仕上げを追加費用なしで提供しており、エンジニアや企業は基板品質を損なうことなく製造経費を大幅に削減できます。
  3. 業界をリードする供給元に支えられた成熟したプロセス JLCPCBは、完全に最適化された堅牢なOSP生産ラインを運営しています。化学薬品の配合は、世界クラスのOSPサプライヤーから独占的に調達しており、厳格な品質管理システムによって支えられています。世界中の何百万人ものユーザーにサービスを提供するプラットフォームとして、完全に信頼性が高く安定していることが証明されたプロセスのみが量産ラインに導入されます。
  4. 2ドルからのPCB試作でOSP仕上げ無料 JLCPCBのPCB試作はわずか2ドルからご利用いただけ、2層基板以上には追加費用ゼロで高品質のOSP表面仕上げをご利用いただけます。ENIGは無料の表面仕上げオプションとしては提供されなくなりました。ENIGを選択されるお客様は、追加料金でアップグレードできます。

主な性能仕様

  • はんだ付けサイクル: 最大4回の熱サイクル(リフロー2回、ウェーブはんだ付け2回)に対応。
  • 保存期間: 未開封の完成基板は、通常最大3か月の保存期間を維持。

適用範囲とガイドライン

OSPは、幅広い先進的な電子機器において徹底的に実証されています。

  • 先進的なHDI PCB&スマートディスプレイ: 超微細配線やマイクロBGAパッドに最適。
  • 高速サーバーバックプレーン: 高速信号の完全性を必要とする20層から32層の構成に対応可能。
  • 高周波: 超薄型層が優れた高周波性能を維持。
  • 車載精密システム: ドメインコントローラーやバッテリーマネジメントシステム(BMS)向けに認定されており、極端な高温/低温および湿熱試験に確実に耐えます。

OSPの使用が推奨されないケース:

現場での最適な信頼性を確保するため、OSPは以下の用途には使用しないでください。

  • ゴールドフィンガーコネクタ: エッジコネクタはOSPと互換性がありません。
  • キャステレーション穴: サイドメッキモジュールは、最終組み立て前に長時間保管すると、二次はんだ付け性が低下する可能性があります。
  • 軍用グレードのハードウェア: 過酷な軍事環境では、標準的なOSPでは満たせない厳格な基準が要求され、鉛入りHASLが業界標準として残っています。
  • 過酷な保管条件: 長期間の未密封保管や、異常に多くのリフロー工程を必要とする設計には推奨されません。

今すぐOSPを体験

2層PCBからのOSP提供拡大により、JLCPCBは、比類のない価格で工業グレードの品質を世界のエンジニアリングコミュニティに提供し続けます。次の多層設計には、今すぐJLCPCB見積ページでOSPを選択してください!