This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
JLCPCBのダイレクトヒートシンク・銅基板PCBが今すぐ利用可能!

JLCPCBのダイレクトヒートシンク・銅基板PCBが今すぐ利用可能!

Product Update

Mar 03, 2026
目次
  • JLCPCB銅基板設計要件
  • JLCPCB銅基板の注文方法

JLCPCBのダイレクトヒートシンク・銅基板PCBが今すぐ利用可能!

JLCPCBダイレクトヒートシンク銅基板が正式に発売されました!

JLCPCBの古いお客様はご存知かもしれませんが、JLCPCBは2021年にアルミ基板を発売し、多くの好評とサポートを受けてきました。1年間の努力を経て、JLCPCBは放熱性に優れ、高出力部品により適したダイレクトヒートシンク銅基板をお届けできる自信があります。市場で最もコストパフォーマンスに優れた製品を提供するというJLCPCBの信念は、銅基板にも受け継がれ、すべてのお客様に最良のメリットをお約束します。

JLCPCB's direct heatsink technology

JLCPCBのダイレクトヒートシンク技術は、COB LEDやスイッチングレギュレータなどの高出力部品に効率的な冷却を実現します。上の図に示すように、銅基板から盛り上がったプラットフォームとしてヒートシンクパッドを形成することで、絶縁層の存在によって熱伝達が妨げられることがありません。一方、通常の金属基板では、熱は銅よりも熱伝導率が低い絶縁層を通過する必要があります。

このプロセスは、フレキシブル基板や多層基板と同様に、いくつかの追加工程を伴うため、すべての製造業者で対応しているわけではありません。通常のアルミニウム基板や銅基板(コアが接続されていない)は、シングルレイヤFR-4基板とほぼ同じ方法で製造できるため、はるかに一般的です。

JLCPCB銅基板設計要件

Copper PCB Design Requirements

ダイレクトヒートシンクパッドは長方形またはポリゴン形状が可能ですが、いずれの方向にも少なくとも1 mmの幅が必要です。通常のパッドやトレースとは接続できませんが、トレースが必要な場合は、すべて「ダイレクトヒートシンク」、つまり銅基板上の盛り上がったプラットフォームにすることが許可されています。

ビアは使用できません。FR-4層の穴はメッキされないためです。最小ドリル径は1 mm、最小スロット幅は1.6 mmです。表面仕上げはOSP(有機はんだ付性防腐皮膜)を使用します。パネル対応ですが、Vカットのみが利用可能です。

JLCPCB銅基板の注文方法

ベース材料として「Direct Heatsink Copper」を選択する以外に、どの銅領域をダイレクトヒートシンク/ベースに接続するかを示す図面を添付する必要があります。生産前に意図が正しく理解されていることを確認できるよう、「Confirm Production File」オプションを選択することをお勧めします。

技術革新をより身近にすることは、JLCPCBが常に貫いている信念です。JLCPCBは改良を続け、世界中のお客様のさまざまなニーズに応えるより高度な基板を提供します。PCBスマート製造の最良のプラットフォームとなるために、JLCPCBは常に前進し続けます!

無料見積もりを取得>>