PCBA顧客受入および開梱ガイドライン
最終更新日: Nov 02, 2026
注意
適用シナリオ: 顧客がPCBA出荷品を受け取った後の倉庫受入、開梱、環境保護、および出荷書類の確認。
開梱作業を完了し、目視可能な損傷がないことを確認した後、[PCBA顧客受入基本検査ガイド]を参照して、部品の極性およびはんだ接合部の外観検査を行ってください。
目的
PCBA(プリント基板実装)出荷品の開梱および初期受入プロセスを標準化し、輸送および開梱時の不適切な取り扱いによる組立品への潜在的損傷(ESD保護の失敗、物理的傷、防湿保護の損傷など)を防止し、輸送および開梱段階における品質責任の所在を明確にすることを目的とします。
適用範囲
本ガイドは、顧客に納品されるすべてのPCBA試作品、小ロット生産品、および量産出荷品の開梱、受入、および入荷検査に適用されます。
開梱前の準備
重要:ESD保護および環境要件
PCBA組立品には、MCU、BGA、MOSFET、RFモジュールなど、多数の静電気敏感デバイス(ESD敏感デバイス)が搭載されています。人体に蓄積された静電気は、これらのデバイスの内部接合部を容易に損傷し、潜在的な故障を引き起こす可能性があります。
ESDはPCBにどのような影響を与えるか?
ESDとは静電気放電のことです。多くの材料は電気を通し、電荷を蓄積することができます。ESDは、材料間の摩擦によって生じる摩擦帯電、または静電誘導によって発生する可能性があります。いずれの場合も、物体の表面に静電荷が蓄積されることがあります。
この物体が別の帯電した物体や材料に十分近づくと、電荷の不均衡が均等になるまで、両者間の電位差によって電流が流れることがあります。
静電気は日常環境でよく見られますが、静電荷の電圧は数千ボルトに達することがあり、電子部品に重大なリスクをもたらす可能性があります。
電位差が十分に高い場合、導電性の放電経路が形成され、大きな電流パルスが発生することがあります。電流パルスが発展するにつれて、PCB上の部品や導体を通じて多大な熱が放散される可能性があります。極端な電界条件とそれに伴う電流の下では、PCBが損傷し、部品が破壊される可能性があります。
パッケージを開ける前に、以下の環境および保護対策が整っていることを確認してください:
1. 作業環境要件
- ESD保護エリア(EPA)でPCBAを開梱してください。
- 作業面には、適切に接地されたESDマットを敷いてください。

帯電防止テーブルマット付きESD安全作業台
2. 人員保護要件
- 作業者は、接地されたESDリストストラップまたはESD手袋/指サックを着用する必要があります。
- ESD手袋なしで、素手でPCBAの広い面積、金フィンガー、または部品リードに直接触れないでください。

ESDリストストラップ
3. 開梱ツールの準備
- ESD安全なカッターナイフまたは専用の丸先はさみの使用を推奨します。
- 長く鋭い刃で出荷箱を深く切り込まないでください。内部のESD包装やPCBAを損傷する可能性があります。

カッターナイフ
外装および輸送状態の検査
開梱前の外観検査
段ボールの封緘テープを切る前に、外装を目視検査してください。以下の異常が見つかった場合は、開梱前に写真を撮って記録してください:
外箱検査:
- 外箱に明らかな圧縮や変形、穴、角の損傷、破れ、水濡れの痕跡がないか確認してください。
- 封緘テープに再封緘や損傷の痕跡がないか確認してください。
標準的な開梱および包装取り出し手順
出荷品の開梱時には、「平らに切り、丁寧に扱い、層ごとに検査する」という原則に従ってください。
ステップ1:外箱を開ける
ESD安全なカッターナイフを使用して、段ボールの継ぎ目と封緘テープに沿って切ります。内部の包装を切らないよう、刃を段ボールに深く差し込まないでください。

JLCPCB段ボール箱

しっかりと梱包されたPCBA
ステップ2:緩衝材を取り除き、防湿保護を確認する
1. 最上層の緩衝材(プチプチや発泡材など)を取り除きます。
2. 包装が無傷であるか、穴や破れがないか確認します。

帯電防止プチプチ緩衝材で包まれたPCBA
ステップ3:ESD包装を検査する
ESD包装が使用されている場合
BGAやQFN部品を含むなど、厳格なESD保護要件があるPCBA組立品には、ESDシールドバッグの使用を推奨します。ESDシールドバッグを開ける前に、以下を確認してください:
ESDシールドバッグが損傷していないか確認してください。包装が損傷している場合やシールに異常がある場合は、写真を撮って記録し、アフターサポートに連絡して追加の対応が必要かどうかを確認してください。

ESD包装

帯電防止包装されたPCBAが入った段ボール仕切り箱
ステップ4:PCBAを取り出す
- PCBAを取り扱う際は、部品のない領域のPCB端部を持ってください。基板中央のIC、大型インダクタ、または変形しやすいスルーホール部品(コネクタ)をつかまないでください。
- PCBAをESDマットまたはESD安全な保管容器に静かに置いてください。保護なしで複数のPCBAを直接積み重ねないでください。SMD部品が脱落したり、基板表面のソルダーマスクに傷が付く可能性があります。

PCBAの安全なESD取り扱いと配置
開梱異常の処理
アフターサポートエンジニアが問題を迅速に特定・評価できるよう、異常を報告する際は以下の情報を提供してください:
1. ご注文番号;
2. 影響を受けた数量および受領した総数量(例:合計100枚受領、外箱の圧縮により2枚が損傷);
3. 鮮明な写真/動画(以下を含む):
- 外箱の送り状ラベルおよび損傷箇所の写真;
- 開梱後の包装状態を示す写真;
- 影響を受けたPCBAの全体写真および不良箇所の拡大写真。