This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
FPC金手指補強板の特注ガイド

FPC金手指補強板の特注ガイド

最終更新日: Nov 02, 2026

フレキシブルプリント回路(FPC)の金フィンガーをコネクタの仕様に合わせて設計し、必要な厚さを決定した後、JLCPCBの注文フォームで以下のオプションに混乱するかもしれません:「金フィンガー」、「金フィンガーの厚さ」、「補強材」、「ポリイミドの厚さ」。金フィンガー補強材は単にポリイミド補強材ではないのでしょうか?なぜFPCに金フィンガーがあるかどうかを指定し、その厚さを入力する必要があるのでしょうか?正しい注文パラメータはどのように選択すればよいのでしょうか?

JLCPCB order form options

このガイドでは、これらのオプションが提供される理由と、このタイプのFPCを注文する方法について説明します。

FPCの金フィンガー補強材は通常、フィンガーが挿入されるコネクタの厳しい厚さ要件を満たすために使用されます。コネクタが適切に動作するための重要なパラメータは、めっきされた接触面からその下の補強材の外面まで測定した、補強された金フィンガー領域の総厚です。

このため、「金フィンガー」と「金フィンガーの厚さ」オプションを追加しました。「金フィンガー」で「はい」を選択した後、「金フィンガーの厚さ」フィールドに必要な総厚を入力してください。

Gold Fingers and Gold Fingers Thickness

また、「PI計算ツール」を使用して、金フィンガーに必要なポリイミド(PI)補強材の厚さを自分で計算することもできます。注文の誘電体厚、層数、FPC厚(補強材を除く)、金フィンガー領域の補強材側の回路層に銅が存在するかどうか、およびカバーレイの色を入力してください。計算ツールが金フィンガー用のPI補強材の厚さを推奨します。注文時に「ポリイミドの厚さ」でこの値を選択してください。設計に金フィンガー領域外のPI補強材も含まれている場合は、それらの厚さも選択することを忘れないでください。

Polyimide Thickness

コネクタへの適合をさらに確実にするため、金フィンガー下の補強材の厚さを選択する際には、指定された総厚を最優先します。正しい補強材の厚さを計算していない場合でも、提供された重要パラメータ(金フィンガー領域の必要な総厚)を使用して適切な補強材を選択し、コネクタへの信頼性の高い挿入を確保することができます。

Gold finger and PI Stiffener

Gold Fingers Polyimide(PI) Thickness Calculator

金フィンガー領域外の補強材の種類と厚さも選択する必要があります。これらの補強材は、選択した厚さの値に従って製造されます。

Stiffener types and thicknesses

金フィンガー補強材計算ツール
https://jlcpcb.com/gold-fingers-pi-thickness-calculator?stencilLayer=2&stencilPly=0.11&fpcColor=Yellow&type&goldfingerThickness=null

補強材の選択に関するガイダンスと推奨されるレイヤー命名規則については、以下の記事をご覧ください。
https://jlcpcb.com/help/article/fpc-stiffener-emi-guide

Summary of JLCPCB Stiffener & EMI Layer Naming Rules

追加の質問と回答

Q1

私のFPCには金フィンガー補強材と部品下のPI補強材の両方があります。必要な厚さは、補強された金フィンガー領域の総厚が0.3 mm、部品領域のPI補強材が0.225 mmです。どのように注文すればよいですか?

A1

  1. 「金フィンガー」で「はい」を選択し、必要な金フィンガーの総厚を入力します。
  2. 「補強材」で「ポリイミド」を選択し、「ポリイミドの厚さ」で0.225 mmと0.2 mm(「PI計算ツール」を使用して計算された値)の両方を選択します。設計ファイルまたは注文備考に部品領域の補強材の厚さを指定してください。理想的には、https://jlcpcb.com/help/article/fpc-stiffener-emi-guide の記事の命名規則に従い、対応する各補強材領域の輪郭を明示的に描いてください。

Q1 Order Example

以下に示すように、Gerberファイルに注釈を付けることができます。

Gerber annotation topside

Gerber annotation gold finger

Q2

私のFPCに金フィンガー補強材と部品下のPI補強材の両方があり、両方の厚さ要件が0.25 mmの場合、どのように注文すればよいですか?

A2

  1. 「金フィンガー」で「はい」を選択し、必要な金フィンガーの総厚を入力します。
  2. 「補強材」で「ポリイミド」を選択し、「ポリイミドの厚さ」で0.25 mmのみを選択します。設計ファイルまたは注文備考に、部品下のPI補強材の厚さが0.25 mmであることを指定してください。理想的には、記事の命名規則に従い、対応する各補強材領域の輪郭を明示的に描いてください。

Q2 Order Example

Q3

私のFPCに金フィンガー補強材と部品下のPI補強材の両方があり、厚さ要件が金フィンガー領域で0.25 mm、部品領域で0.15 mmです。また、厚さ0.1 mmと0.2 mmの鋼補強材も含まれています。どのように注文すればよいですか?

A3

Q1の方法に従ってください。「補強材」フィールドでは、複数の補強材タイプを同時に選択できます。設計ファイルまたは注文備考に、各補強材の領域と厚さを明確に指定してください。

Q3 Order Example

Q4

私のFPCは4層で、基板厚は0.3 mmです。金フィンガー領域の厚さを正確に合わせる必要があります。どのように注文すればよいですか?

A4

当社の金フィンガー補強材計算ツールは現在、多層FPCの計算に対応していません。ただし、同じ原則が適用されます:「金フィンガー」で「はい」を選択し、補強後の金フィンガー領域の必要な総厚を入力します。設計ファイルまたは注文備考に補強材の領域と厚さを明確に指定し、注文時に薄い補強材オプション(0.1 mmなど)を選択します。お客様の厚さ要件を満たす適切な金フィンガー補強材を当社が選択します。