FPCで追加料金が発生するのはどのような場合ですか?
最終更新日: Nov 02, 2026
JLCPCBは高品質な製品とサービスを継続的に提供するため、生産プロセスの最適化と製造技術の向上に取り組んでいます。また、お客様の多様なニーズにお応えすることにも注力しています。
持続可能な生産を維持しながらお客様に優れたサービスを提供するため、特殊な工程やご要望については、実際の状況に応じて追加料金を申し受ける場合があります。
基本的に、すべての価格はお客様のガーバーファイルに基づいて対応するオプションを選択した際のオンライン計算機に基づいていますが、いくつかの例外があります。特定の設計や特殊な工程、またはご注文時に誤ったオプションを選択された場合、ファイルレビュー過程で追加料金が必要となることがあります。以下は追加料金が発生するケースです。
1. テストポイントが多すぎる場合
PCB基板のテストポイント数はPINポイント数に依存します。PINポイント数が増えると、テスト時間もそれに応じて増加します。その結果、人件費とテスト費用が増加します。したがって、基板/パネルあたりのテストポイント数が8,000に達するか超える場合、以下の規則に従って対応する料金を申し受けます:

小ロット/量産注文
小ロットまたは量産注文の場合、基板/パネルあたりのフライングプローブテストポイントが8,000未満の注文には追加費用はかかりません。テストポイントが8,000以上の場合、追加で$40.74/m²を申し受けます。
2. ENIG面積が30%を超える場合
表面に露出する銅が多いほど、ENIG面積が大きくなります。したがって、コストもそれに応じて大幅に高くなります。ENIG面積がPCB全体の寸法(表裏合計、200%)の30%を超える場合、超過部分に対して追加料金を申し受けます:

注:どちらかの側にカバーレイが不要な場合は、ENIG面積を正確に計算するために、ガーバーファイルに完全に開口したソルダーマスク層を2層設計してください。
3. 面積の90%以上または4枚以上のスティフナー
試作注文の場合、基板上に4枚以上のスティフナーがある場合、追加料金が必要です。
小ロットまたは量産注文の場合、基板上に4枚以上のスティフナーがある場合、または両面のスティフナー総面積が基板面積の90%以上の場合、追加費用が必要です。

注:スティフナー内部の穴や切り欠きもスティフナー面積の計算に含まれます。
4. ドリル穴が多すぎる場合
設計内のドリル穴が多すぎる場合、追加のドリル費用が発生します。スロット穴は複数のドリル穴として扱われます。
試作注文の場合、ドリル穴が4,000を超える場合、追加で$16.29を申し受けます。
小ロットまたは量産注文の場合、ドリル穴が150,000/m²を超える場合、超過した穴に対して以下の規則に従って追加費用を申し受けます:

5. 難易度工程費
トレース幅またはトレース間隔が2~3milの場合、製造がより困難です。製品価値の20%を追加費用として申し受けます。ご注文が特別価格の対象となる場合、トレース幅/間隔を少なくとも3milに増やす必要があります。そうでない場合、ご注文は特別価格の対象外となります。
6. 小型基板費(30*30mm以下/以内)
PCBが30*30mm以下の場合、基板をパネライズすることをお勧めします。そうでない場合、ご注文は小型基板費の規則が適用される場合があります:

アセンブリサービスを選択されない場合、エッジレールは不要です。パネル間隔ゼロも可能です。パネルのガイダンスについては、https://jlcpcb.com/blog/Design-Guidelines-for-Flex-PCB-Panels-on-JLCPCB をご参照ください。
7. 透明PET保護フィルム
基板が薄すぎて長すぎる場合、具体的には基板の幅が2mm未満で、その領域の対応する長さが20mmを超える場合、生産および輸送中に反り/しわが発生するリスクがあります。
このような潜在的な問題を回避するため、基板上に透明PET保護フィルムを貼付します。PCBを受け取った後、簡単に剥がすことができます。この保護フィルムには追加費用がかかります:$8.148+$8.148/m²。Flex PCBにはレーザーカットを使用しているため、エッジにカーボン粉末が発生し、このような小型PCBでは完全に除去することが困難です。
基板の反り/しわのリスクを受け入れ、そのような問題についてクレームを提出されない場合、透明PET保護フィルムなしで進めることができます。
| PET保護フィルムなし | PET保護フィルムあり | PET保護フィルム |
|---|
8. 1つのガーバーファイルに異なるPCB設計がある場合の追加費用
FPCパネルにおいて、1つのアウトラインフレーム内に異なる設計を含める場合(パネルを分離するための切り欠きが使用されていない場合)、ご注文は以下の規則に従って審査され、課金されます:
3種類以上の異なるPCBがある場合、1つの設計であるかどうかを判断するために、監査チームによる追加レビューが行われます。
1つのアウトラインフレーム内に異なるPCBがある場合、パネル内に最大10枚のPCBが許可されます。
ご注意ください:このような基板は通常の単一PCB設計よりも製造が困難であるため、最善を尽くして製造いたしますが、同一アウトライン内の一部が生産中に不幸にも廃棄された場合、生産コストが膨大なため、良品を発送し、差額を返金するか、不足分と同額のクーポンをお送りいたします。
9. アセンブリ後にスティフナーを配置する場合の追加費用
スティフナーの周囲にSMT部品があり、アセンブリ工程後にのみスティフナーを配置する必要がある場合、人件費の追加費用が発生します。試作注文の場合、$8.14/注文;小ロットまたは量産注文の場合、$0.032/個となります。
このような場合、スティフナーは3M粘着剤で貼付されますが、その接着強度は熱硬化性接着剤ほど良くない場合があります。
10. キャスタレーテッドホールの追加費用
キャスタレーテッドホール加工が必要な場合、レーザーカット後の微小短絡を検出するための追加テスト工程費が発生し、追加費用は$8.148+$8.148/m²となります。
11. 小型ビアの追加費用
2層および4層基板でビア穴サイズ0.1mm、ビア径0.3mm、または4層基板でビア穴サイズ0.15mm、ビア径0.35mmは製造がはるかに困難です。試作注文の場合、1注文あたり$16.29;小ロットまたは量産注文の場合、$16.29 + $16.29/m²となります。
この追加費用を回避するには、2層基板では最小穴サイズ0.15mm、4層基板では0.2mmで設計してください。ビア径は穴サイズより0.2mm大きい必要があります。0.25mm大きい方がより良いです。
12. 同じ位置にスティフナーを配置する場合
同じ位置にスティフナーを積み重ねる必要がある場合、追加のスティフナー1枚ごとに$8.14+$24.44/m²の追加費用が発生します。
FPC備考欄にご希望のスティフナーの順序をご記載ください。