This website requires JavaScript.

部落格 - JLCPCB

理解 PCB 設計中的 DC 5V 輸入:關鍵考量因素

DC 5V 輸入是 PCB 設計的關鍵面向,能確保電子專案的電壓調節與相容性。本文將探討 DC 5V 輸入的重要性、影響其需求的因素、具備 DC 5V 輸入相容性的 PCB 設計最佳實務、測試與驗證技術、實際應用,甚至如何在 PCB 上製作 5V 電源供應器。透過理解 DC 5V 輸入的重要性,工程師能夠建立穩固可靠的 PCB 設計。 I. 什麼是 DC 5V 輸入? DC 5V 輸入指的是 5 伏特的直流電源供應電壓,廣泛應用於電子專案和裝置中,例如基於微控制器的系統(如 Arduino 和 Raspberry Pi)、感測器應用(例如溫度偵測器、運動偵測器)以及 LED 照明應用。 這些專案和裝置依賴穩定且經過調節的 5V 輸入來為其元件供電,並確保最佳效能和可靠性。適當的電壓調節對於維持這些電子系統的功能性和準確運作至關重要。 II. 影響 DC 5V 輸入需求的因素 元件的電壓規格: 電子專案中的各種元件,例如微控制器、感測器和積體電路,都有特定的電壓要求。在設計 PCB 時,設計人員必須將這些規格納入考量,以保證最佳功能。 轉換與調節技術: 不同的元件可能需要不同的電壓水平,因此需要使用......

Oct 30, 2025

理解 PCB 設計中的 DC 5V 輸入:關鍵考量因素
DC 5V 輸入是 PCB 設計的關鍵面向,能確保電子專案的電壓調節與相容性。本文將探討 DC 5V 輸入的重要性、影響其需求的因素、具備 DC 5V 輸入相容性的 PCB 設計最佳實務、測試與驗證技術、實際應用,甚至如何在 PCB 上製作 5V 電源供應器。透過理解 DC 5V 輸入的重要性,工程師能夠建立穩固可靠的 PCB 設計。 I. 什麼是 DC 5V 輸入? DC 5V 輸入指的是 5 伏特的直流電源供應電壓,廣泛應用於電子專案和裝置中,例如基於微控制器的系統(如 Arduino 和 Raspberry Pi)、感測器應用(例如溫度偵測器、運動偵測器)以及 LED 照明應用。 這些專案和裝置依賴穩定且經過調節的 5V 輸入來為其元件供電,並確保最佳效能和可靠性。適當的電壓調節對於維持這些電子系統的功能性和準確運作至關重要。 II. 影響 DC 5V 輸入需求的因素 元件的電壓規格: 電子專案中的各種元件,例如微控制器、感測器和積體電路,都有特定的電壓要求。在設計 PCB 時,設計人員必須將這些規格納入考量,以保證最佳功能。 轉換與調節技術: 不同的元件可能需要不同的電壓水平,因此需要使用......
Oct 30, 2025
理解PCB設計中的類比與數位接地
在進行印刷電路板(PCB)設計時,正確的接地對於確保訊號完整性、降低雜訊和維持可靠性能至關重要。PCB佈局中常用的兩種接地層是類比接地和數位接地。本文將探討類比接地和數位接地的區別、它們在PCB設計中的重要性以及實施的最佳實踐。 1. 類比接地 vs. 數位接地 類比接地和數位接地在PCB設計中具有不同的用途,通常會分開以防止類比和數位訊號之間的干擾。 類比接地:類比接地專用於處理連續、變化且低速訊號的類比元件和電路。類比接地對於維持訊號保真度、降低雜訊和保持類比量測的準確性至關重要。類比接地通常與數位接地分開,以防止數位(高速)雜訊污染和影響類比訊號。 數位接地:數位接地專用於處理二進位、開關訊號的數位元件和電路。數位接地對於為數位訊號提供參考點、管理開關雜訊以及防止數位電路中的接地迴路至關重要。與類比接地類似,數位接地通常與類比接地分開,以最大限度地減少類比和數位訊號之間的干擾。 2. 接地層佈局 在PCB設計中,類比和數位接地層通常以銅箔層的形式實現在PCB基板上。 這些接地層為回流電流提供低阻抗路徑,並作為訊號傳播的參考平面。 ● 分離:類比和數位接地層應在PCB佈局上實體分離,以最大限度......
Oct 23, 2025
6層PCB堆疊與建造指南
印刷電路板 (PCB) 是現代電子產品的支柱,為連接和支撐各種電子元件提供必要的基礎架構。隨著電子設備變得越來越複雜和緊湊,對多層 PCB 的需求也日益增長。其中,六層PCB是許多應用的熱門選擇。本文將深入探討六層 PCB 堆疊的具體細節、其應用、最佳配置以及選擇最佳製造商的指南。 為什麼要使用 6 層 PCB? 增強的功能: 六層 PCB 的主要優勢在於它能夠容納更複雜的電路。透過增加層數,設計人員可以添加更多佈線路徑,從而實現更高的元件密度和更佳的效能。這對於需要在有限空間內實現複雜設計的現代設備至關重要。 提高訊號完整性: 高速電路特別容易受到串擾和電磁幹擾 (EMI) 等訊號完整性問題的影響。 6 層 PCB 為專用接地層和電源層提供了額外的層,這有助於透過提供穩定的參考平面並降低雜訊來保持訊號完整性。 增強型配電: 六層 PCB 中的額外層可實現更佳的電力分配。這在具有多電壓等級和高電流需求的電路中尤其重要,因為它有助於降低電壓降並確保向所有組件持續供電。 更好的散熱: 熱量管理是 PCB 設計的關鍵方面。六層 PCB 中的附加層可提供更大的表面積和散熱路徑,從而提高散熱效果,從而增強電......
June 10, 2025
FPC 設計規則:13 個不容忽視的安全距離
在FPC(柔性印刷電路板)設計中,忽略安全距離可能會導致焊盤脫落或電路短路等問題。例如,阻焊橋距離不足(小於0.5mm)會導致焊盤斷裂;焊盤距離邊緣過近(小於0.2mm)會導致碳化和短路;過孔放置不當會導致斷裂。精確控制這些細節是確保設計可靠性的關鍵。 有些人認為FPC設計中的安全距離無需嚴格遵循,大致測量即可。另一些人則認為,只要電路能夠正常運作,設計就沒問題。但您知道嗎?在FPC設計中,許多看似無關緊要的安全距離,如果被忽視,可能會導致嚴重的問題!今天,我們來仔細看看FPC設計中那些容易被忽略的安全距離—您知道多少? 1.阻焊層設計 阻焊橋距離不足 阻焊橋是指兩個焊盤之間的阻焊膜。焊盤之間的距離至少應為 0.5 mm,以確保阻焊橋不會斷裂。如果距離太小,阻焊橋容易斷裂。 之前 之後 阻焊窗口到銅的距離 阻焊窗口與銅箔之間的距離應大於0.15mm。如果距離太小,阻焊層可能會偏移,導致銅箔暴露,從而增加短路的風險。 錯誤 阻焊視窗長度 阻焊層窗口長度一般不宜超過20mm,且應避免大面積窗口。如果視窗過大,阻焊層在應用過程中可能會變形,導致貼合不良或錯位。 錯誤 摘要設計焊盤到輪廓的距離 焊盤距離輪......
June 10, 2025
PCB 設計指引 101:佈局與佈線
歡迎閱讀我們PCB設計指南系列的第二篇文章。在本文中,我們將探討實現最佳PCB設計效能和功能的關鍵PCB設計指南。無論您是電子愛好者、業餘愛好者、工程師、學生還是該領域的專業人士,了解這些指南都能幫助您創建高品質的PCB設計。在本文中,我們將探討設計印刷電路板 (PCB) 的基本原則和最佳實務。這些指南有助於確保PCB功能正常、易於製造並符合所需的性能標準。讓我們與JLCPCB一起深入了解細節! 1. 元件放置: PCB設計中的製作部分: PCB 上的數位部分和類比部分應保持分離,以避免訊號相互幹擾。將相關元件組合在一起不僅可以簡化佈線,還能透過最大限度地降低不相關電路之間串擾的風險來增強訊號完整性。例如,在類比放大器設計中,電源部分應遠離主放大 IC,以避免訊號中出現雜訊。 製作耐熱設計: 諸如電源調節器或大電流設備之類的發熱組件應放置在氣流充足的區域或靠近PCB邊緣,以促進有效散熱。組件之間適當的間距對於便於組裝和維護至關重要,同時也能確保自動焊接流程能夠順利進行,而不會造成橋接或其他缺陷。 高速設計考量: 高速組件(例如處理器和記憶體模組)應靠近其相關連接器放置,以最大程度地縮短走線長度,有......
July 17, 2025
如何閱讀和創建 PCB 原理圖
印刷電路板 (PCB) 設計是現代電子產品的支柱,而原理圖也是 PCB 設計的核心。電子設計很大程度上依賴原理圖的繪製,因為原理圖展示如何組裝電路和系統。原理圖透過電纜展示了電子系統中各個組件之間的連接。這有助於工程師對整個設計流程進行規劃和展望。無論您是在設計基本電路還是複雜的電氣系統,繪製原理圖都可以確保一切正確無誤,有助於故障排除,並促進製造商和工程師之間的溝通。 當我們必須簡化設計時,我們唯一能想到的就是 EasyEDA,這是一款功能強大且用戶友好的線上 PCB 設計工具。它簡化了閱讀和創建原理圖的過程。在本指南中,我們將逐步指導您在 EasyEDA 中理解和建立 PCB 原理圖。本文將介紹建立原理圖的必要性、需要執行的關鍵操作、可以使用的工具以及確保設計正常運作的最佳方法。 什麼是 PCB 原理圖? PCB原理圖是電子電路的圖形表示。它使用標準化符號來表示電阻器、電容器和積體電路等元件,並顯示這些元件如何透過導線或網路互連。原理圖可作為實體 PCB 佈局的藍圖。 與真正的接線圖不同,原理圖並非物理地描繪元件的位置,而是揭示它們在電路內部的邏輯連接和互連方式。 標準符號使原理圖能夠簡化最複......
June 9, 2025
更好的 EMC 標準設計指南
EMC衡量的是設備在其共用操作環境中按預期運作的能力,同時不影響同一環境中其他設備如預期運作的能力。評估設備在暴露於電磁能量時的反應是 EMC 測試的一部分,稱為抗擾度(或敏感度)測試。測量設備內部電氣系統產生的 EMI 量(稱為輻射測試)是 EMC 測試的另一部分。 EMC 的兩個面向在任何系統中都是重要的設計和工程考量。未能正確預測設備的 EMC 性能可能會帶來許多負面後果,包括防護風險、產品故障和資料遺失。因此,各種 EMC 和 EMI 測試設備應運而生,旨在幫助工程師更清楚地了解設備在實際條件下的運作。 EMC 的重要性:確保設備在運作時不受其他設備的干擾,且本身不會造成乾擾。 不斷增長的需求:隨著設備的複雜性和互連性不斷增加,EMC 對於合規性和功能性至關重要。 1.什麼是EMC? EMC 代表電磁相容性 (Electromagnetic Compatibility)。市場上銷售的所有電子設備/機器都必須符合 EMC 標準,這意味著它必須符合產品預期用途的 EMC 法規和標準。哪些 EMC 法規和標準適用於哪些產品,由產品銷售的國家/地區(例如歐盟或美國等)定義。 符合 EMC 規範的產......
July 4, 2025
PCB測試夾具在大量生產中的作用
在印刷電路板 (PCB) 的大量生產中,品質、效率和可靠性至關重要。實現這些目標的最關鍵工具之一是 PCB 測試夾具。這些夾具在確保 PCB 在整合到電子設備之前符合所需的性能標準方面發揮著至關重要的作用。本文深入探討了 PCB 測試夾具的重要性、其類型以及它們如何提高大量生產的效率。 專門和客製化設計的 PCB 測試夾具和 PCB 測試裝置用於測試 PCB 和 PCBA。 識別並探測測試點以識別要給出的輸入和要測量的輸出。 測試夾具可以被認為是一種裝置或機械,用於容納一件機械工件,如今它包含大量電子智慧並引導在其上操作的工具。 它不應與用於將物體牢固固定在適當位置的測試夾具混淆。 在 PCB 測試中,測試夾具和測試固定裝置這兩個術語可以互換使用,因為它們是用於測試印刷電路板或 PCB 的機電解決方案。 客製化的 PCBA 測試夾具和 PCBA 測試治具是根據電路板的應用來測試其測試點的。 印刷電路板 (PCB) 測試夾具是 PCB 製造過程中用於確認成品電路板是否符合設計規格的重要工具。它們在測試設備和被測單元 (UUT) 之間提供接口,從而實現高效、準確的測試。 本文將概述 PCB 測試夾具、......
June 10, 2025
柔性PCB的基本設計指南
柔性印刷電路板 (Flex PCB) 在現代電子產品中發揮著至關重要的作用,它能夠實現緊湊輕巧的設計。柔性 PCB 在市場上並不新鮮,幾乎是所有電子產品的組成部分,包括小尺寸和小配件。因為對於剛性 PCB 來說,彎曲電線、安裝元件以及在小型手持設備中啟用電源並非易事。它們經過專門設計,用於佈線和顯示線路。儘管由於一些設計和可靠性問題,CPU 和 GPU 等重型電子設備仍然放置在剛性 PCB 上。設計和製造過程要求工程師遵循專門的設計原則。根據 JLCPCB 的深入建議,以下10 個關鍵指南可確保可靠、可製造且高效能的柔性 PCB 設計。 1.確保足夠的孔洞和通孔間隙 通孔與電路板輪廓的距離:根據 DRC,通孔與電路板之間必須至少保持 0.5 毫米的間隙。更實用的方法是使用通往框架的 U 形槽,以防止結構故障。 過孔與阻焊層之間的距離:過孔與阻焊層開口之間的距離至少應為 0.2 毫米,以避免銅暴露。銅暴露可能會導致短路和腐蝕。 2.避免焊盤內通孔設計 JLCPCB在剛性和柔性電路板上均採用焊盤內過孔技術。由於可靠性問題,在剛性結構中可以使用焊盤內過孔。剛性電路板也包含 BGA 封裝,這增加了焊盤內過......
July 9, 2025
電子電路解算器:簡化電路分析,讓每個人都能輕鬆上手
在電子領域,最具挑戰性的任務之一就是求解複雜的電路。無論您是正在完成作業的學生、進行 DIY 專案的愛好者,還是設計先進系統的工程師,擁有合適的電子電路求解工具都能節省時間、減少錯誤並提高效率。這正是電子電路解算器的作用所在。這些工具旨在使電路分析更簡單、更快速、更準確。 在本文中,我們將介紹電子電路解算器是什麼、它的特點、它是如何運作的,以及為什麼它會改變任何從事電子電路工作的人的遊戲規則。 1.什麼是電子電路解算器? 電路求解器是一些程式或網站,可以幫助你了解電路的工作原理以及它們應該如何運作。這些工具會自動完成工作,因此你無需手動求解方程式並計算電壓、電流和功率。 它們的工作原理是模擬你的電路,找到電阻器、電容器和電感器等零件,然後找出你想要的因素,例如: ⦁ 部件之間的電壓下降。 ⦁ 電流流經每個分支。 ⦁ 電阻器斷電。 一些更複雜的解算器甚至可以讓您在建造真實電路之前查看訊號、嘗試不同的佈局並改進您的設計。 2. 電子電路解算器如何運作? 步驟很簡單: ⦁輸入電路設計:首先,將您的電路設計輸入到求解器中。您可以在程式中手動繪製電路圖,也可以上傳其他人已經繪製的原理圖。 ⦁ 定義電路參數:......
July 23, 2025