柔性PCB的基本設計指南
1 分鐘
- 1.確保足夠的孔洞和通孔間隙
- 2.避免焊盤內通孔設計
- 3. 防止大面積銅表面氧化
- 4. 加固並策略性地放置護墊
- 5. 依照Coverlay要求設計
- 6. 優化金手指和連接器焊盤設計
- 7. 驗證厚度和阻抗要求
- 結論
柔性印刷電路板 (Flex PCB) 在現代電子產品中發揮著至關重要的作用,它能夠實現緊湊輕巧的設計。柔性 PCB 在市場上並不新鮮,幾乎是所有電子產品的組成部分,包括小尺寸和小配件。因為對於剛性 PCB 來說,彎曲電線、安裝元件以及在小型手持設備中啟用電源並非易事。它們經過專門設計,用於佈線和顯示線路。儘管由於一些設計和可靠性問題,CPU 和 GPU 等重型電子設備仍然放置在剛性 PCB 上。設計和製造過程要求工程師遵循專門的設計原則。根據 JLCPCB 的深入建議,以下10 個關鍵指南可確保可靠、可製造且高效能的柔性 PCB 設計。
1.確保足夠的孔洞和通孔間隙
通孔與電路板輪廓的距離:根據 DRC,通孔與電路板之間必須至少保持 0.5 毫米的間隙。更實用的方法是使用通往框架的 U 形槽,以防止結構故障。
過孔與阻焊層之間的距離:過孔與阻焊層開口之間的距離至少應為 0.2 毫米,以避免銅暴露。銅暴露可能會導致短路和腐蝕。
2.避免焊盤內通孔設計
JLCPCB在剛性和柔性電路板上均採用焊盤內過孔技術。由於可靠性問題,在剛性結構中可以使用焊盤內過孔。剛性電路板也包含 BGA 封裝,這增加了焊盤內過孔的需求。但與剛性 PCB 不同,柔性 PCB 無法進行樹脂封孔,這會導致焊錫滲漏和焊點不可靠。
3. 防止大面積銅表面氧化
如果銅在沒有阻焊層的情況下留在空氣中,在覆蓋層壓過程中,固體銅區域可能會滯留空氣,導致在高溫和高壓下氧化。為了避免此問題:
● 使用網狀銅圖案來減少表面積。
● 增加阻焊視窗以排出滯留的空氣。
4. 加固並策略性地放置護墊
由於FPC芯材厚度僅25μm,獨立的焊盤(尤其是兩側重疊的焊盤)很容易脫落。建議在焊盤周圍添加銅增強層,並將焊盤角連接到銅區域,並在相對側設置偏移焊盤,以提高附著力。防止這種情況發生的方法是設計阻焊層限定的焊盤,因為焊盤邊緣的阻焊層覆蓋層可以提供機械強度。
● 避免使用孤立或重疊的焊盤,尤其是在 25μm 的薄芯上。
●將焊盤角與銅區域連接起來,以增強機械黏附力。
5. 依照Coverlay要求設計
對於柔性電路板,覆蓋膜可用作阻焊膜。使用前需預先開窗。確保焊盤與相鄰走線之間保持 0.2 毫米的間隙,焊盤與焊盤之間保持 0.5 毫米的間距。否則,應使用橋接開孔,以便露出走線。對於間距較小(<0.5 毫米)的情況,可透過單一視窗露出連接線。如有需要,可添加防撕裂佈線。
6. 優化金手指和連接器焊盤設計
在FPC中,電纜末端通常會有一個金焊盤,用於連接某個連接器,這是為了提高訊號完整性,並在維修時方便更換電纜。為此,我們可以在連接器上使用阻焊層定義的焊盤。將金手指長度縮短0.2毫米有助於避免雷射切割造成的微短路。為了提高機械耐用性,請確保覆蓋層與連接器焊盤至少重疊0.3毫米。
7. 驗證厚度和阻抗要求
使用模擬軟件計算FPC阻抗可能不準確。 JLCPCB設計線寬的經驗可供參考,但請務必先用樣板進行驗證。此參數適用於厚度為0.11毫米的雙面板。阻抗計算會隨著厚度和製造材料的變化而改變。以下表格可供參考:
● 請注意,柔性 PCB 厚度受覆蓋層、銅層和 PI 材料的影響。
● 對於阻抗控制設計,避免單純依賴模擬工具。務必參考製造商數據和原型來驗證性能。
結論
設計柔性 PCB 需要仔細考慮機械和熱因素。遵循這 7 項關鍵準則,工程師可以顯著提高柔性電路設計的耐用性和可製造性。但這 7 條準則只是 FPC 的入門指南,未來我們將推出更多 FPC 和設計相關問題的精彩指南。我們將繼續在部落格頁面上分享與 PCB 問題相關的深入指南。
持續學習
柔性 PCB 在可穿戴技術與物聯網裝置中的角色
穿戴式科技與 IoT 裝置正日復一日地改變我們的生活。你會看到智慧手錶、健身追蹤器,甚至智慧家庭裝置都因技術進步而成為日常的一部分。這些創新的核心,正是能讓裝置既小巧又舒適的柔性印刷電路板。 傳統的硬板無法提供同樣的自由度;柔性 PCB 讓設計師能將電路彎曲成節省空間的形狀,滿足穿戴式與智慧裝置的獨特需求。這種彈性不僅提升產品效能,也讓裝置更耐用,更容易整合進今日我們使用的狹小、非傳統空間。 本文將探討在這些應用中使用柔性 PCB 的諸多優點,說明它們的各種應用方式,觸及工程師面臨的設計挑戰,並展望此領域的未來趨勢。 柔性 PCB 的獨特之處 柔性 PCB 採用薄且可彎曲的材料製成,能夠環繞形狀或擠進狹窄空間。這種彈性讓設計師能在不犧牲效能的前提下,打造更小、更輕的裝置。以下是其重要性: · 輕量舒適:幾乎不增加重量,讓穿戴式裝置彷彿不存在。 · 形狀多變:可貼合曲線,不論是環繞手腕或藏於微型感測器內。 · 耐用性:比硬板更能承受日常磨損,硬板在壓力下可能龜裂。 對穿戴式科技的影響 柔性 PCB 確實改變了穿戴式科技的遊戲規則。其可彎曲設計讓裝置能輕鬆貼合身體曲線,整天佩戴依然舒適。想想智慧手錶或......
如何設計柔性 PCB:最佳實踐與常見錯誤避免
現今電子產品日新月異,面對琳瑯滿目的新裝置,傳統的硬質電路板早已不敷使用。越來越多裝置需要可撓特性,例如穿戴式裝置或必須貼合曲線的智慧醫療器材。軟性 PCB 因此成為熱門選擇,它能在傳統電路板會斷裂的地方彎曲、扭轉。 這種轉變不只是為了節省空間,更是為了讓設計更符合日常使用的需求。在 JLCPCB,我們親眼見證軟性 PCB 如何實現更具創意的設計,完美融入現代產品緊湊且特殊形狀的空間。 本文將探討為何軟性 PCB 在今日複雜電子產品中越發重要,分享設計訣竅,並指出常見錯誤與避免方法。目標是讓你的下一個專案不僅更小、更輕,也更聰明、更可靠。 設計考量 設計軟性 PCB 時,必須掌握幾項關鍵,才能兼顧功能與耐用度。 · 材料選擇:需要能彎折不斷裂的材質,聚醯亞胺(polyimide)因兼具彈性與強度而備受青睞;就像為外套挑選布料,得選折幾次也不會磨損的材質。 · 疊構規劃:正確的疊構能讓各層協同工作,避免干擾等問題;如同完美堆疊三明治,每一口都要均衡。順序一出錯,板子性能就可能大打折扣。 · 彎曲半徑:白話說就是板子能彎到多緊而不龜裂。千萬別過度擠壓,否則細微電路可能斷裂或剝離。 · 熱管理:軟性 P......
什麼是柔性 PCB?可彎曲電路板的簡易指南
如果你曾經好奇智慧型手機如何摺疊、智慧手錶如何貼合手腕,或醫療裝置如何舒適地置於人體內,答案往往藏在一位微小且可彎曲的英雄身上——「柔性印刷電路板」,簡稱「柔性 PCB」。 與你印象中傳統電子產品裡扁平、堅硬的電路板不同,柔性 PCB 可以扭轉、摺疊,並擠進傳統板子無法進入的空間。讓我們拆解這些板子的特別之處、製造方式,以及它們如何悄悄革新我們身邊的科技。 柔性 PCB 入門:不需要工程學位 想像一塊像瑜伽墊的電路板——堅固卻又足夠柔韌,可彎成各種形狀而不斷裂——這就是柔性 PCB。這些板子使用薄而柔軟的材料,而非硬質玻璃纖維,讓它們能放入彎曲或狹窄的空間。把它們當成電子界的摺紙大師:可摺、可扭、可適應任何裝置所需的形狀。 甚至還有混合版「剛撓結合板」,同時具備柔性與剛性區域。想像一塊部分柔軟(可纏繞電池)又部分堅硬(可承載重型元件)的電路板。這種組合兼具兩者優點,常見於航太或先進醫療工具等對空間與耐用度同樣重視的領域。 柔性 PCB 並非一直如此普及。當電腦還佔滿整個房間、手機還像磚頭的年代,剛性板稱霸天下,因為沒人需要電路會彎曲。但隨著裝置縮小,設計師打造出更纖薄的穿戴式、可摺疊手機與植入式健......
FPC 焊接方法:技術與應用的完整指南
柔性印刷電路板(FPC)因其柔軟、輕薄與高密度特性,被廣泛應用於各類電子裝置。FPC 焊接是將元件與電路板連接的關鍵製程,焊接方式的選擇直接影響電路板的性能與可靠度。本文將探討四種常見的 FPC 焊接技術——熱壓焊接、回流焊接、波峰焊接與手工焊接——並說明其特點與最佳應用情境。 1. 熱壓焊接 熱壓焊接利用熱與壓力將柔性印刷電路板(FPC)與焊點結合,常見於對可靠度與精準控制要求極高的應用。 製程:在 FPC 與焊點之間放置導電膠或焊料,再以熱壓機加熱至特定溫度並加壓,冷卻後即可形成穩定的電氣連接。 優點:適合微小焊點與細間距元件,可靠度高、電性穩定,利於大量生產。 應用:液晶顯示器(LCD)模組、觸控螢幕元件、醫療設備連接。 2. 回流焊接 回流焊接將焊膏加熱至熔融狀態以形成焊點,廣泛用於表面黏著技術(SMT)。 製程:先在 FPC 焊墊上塗佈焊膏,再將元件置於焊膏上,接著送入回流焊爐加熱,使焊膏熔化並在冷卻後固化形成焊點。 優點:大量生產效率高,焊接品質穩定,適合細間距元件與複雜設計。 應用:智慧型手機、平板電腦等消費性電子產品,以及汽車電子與通訊設備。 3. 波峰焊接 波峰焊接將 FPC 浸......
如何選擇合適的 FPC 補強
FPC(柔性印刷電路)補強對於提升 FPC 的機械強度與穩定性至關重要,特別是在連接器區域或其他需要額外支撐的部位。選擇合適的補強材料是確保 FPC 在各種應用中性能、耐用度與可靠性的關鍵。 為何 FPC 補強材料如此重要? FPC 因其柔性與輕量化特性,廣泛應用於電子、汽車、醫療與航太等產業。然而,FPC 的某些區域(如連接器或承受機械應力的部位)需要補強,以防止損壞並確保長期可靠。補強材料可提供: 增強的機械強度 更高的穩定性與耐用度 更佳的抗彎折、抗撕裂與抗環境因素能力 常見 FPC 補強材料 以下是最常用的 FPC 補強材料: PI 補強(聚醯亞胺) 耐高溫:PI 材料具優異耐高溫性,適合高溫焊接環境。 良好柔性:與 FPC 基材(通常亦為 PI)相容,並保持一定柔性。 耐化學性:可抵抗化學劑與環境腐蝕,適用於惡劣環境。 應用:常用於需高溫焊接或高可靠度之電子設備,如汽車電子、航太與工業控制設備。 FR-4 補強(玻璃纖維環氧樹脂) 高機械強度:FR-4 提供優異機械強度與剛性,支撐力強。 剛性強:相較柔性材料,FR-4 更堅硬,適合需機械支撐的區域 。 耐高溫:FR-4 具一定耐高溫能力......
FPC PCB 製造:如何選擇合適的 FPC 參數以達到最佳效能
什麼是 FPC 參數? FPC 柔性印刷電路板參數指的是在設計與材料選擇上,用以定義柔性電路性能與功能的各項規格。這些參數包含材料選擇、厚度、層數、彎曲半徑等。正確選擇這些參數,可確保 FPC 符合其預期應用的需求。 選擇 FPC 參數時的關鍵考量 板子數量 / 板子尺寸 板子尺寸指的是電路板的長寬。JLC FPC 板的最大尺寸為 234×490 mm(極限 250×500 mm),最小尺寸則無限制;若單板小於 20×20 mm,建議進行拼板。 層數 層數通常在設計階段就已決定,可直接依設計規格選擇所需層數。 FPC 可分為單面板、雙面板與多層板。 單面板結構最簡單,常見於工業控制與電子儀器。 雙面板透過導通孔連接兩層銅箔,形成電氣通路,常見於手機、汽車儀表等產品。 多層板由多片單或雙面板壓合而成,經鑽孔與電鍍形成層間導通,常見於智慧型手機等高端消費電子。 常見製程 防焊顏色 FPC 防焊有黃、黑、白三色,建議選用黃色。 黃色覆蓋膜適用於大多數產品,如各類軟性排線。 黑色覆蓋膜常用於高端或需吸光的應用,如汽車、手機、LED 顯示屏。 白色覆蓋膜多一層白漆,常見於照明、LED 顯示屏、醫美設備等需反......