L'impact du taux de cuivre résiduel de la couche interne sur l'épaisseur de la carte
4 min
- Résumé :
Quand nous étions enfants, nous entendions l’histoire pour enfants "Le Corbeau Boit de l'Eau", où un corbeau élève le niveau de l'eau en faisant tomber des pierres dans une bouteille contenant une quantité fixe d'eau. Le même principe s'applique au laminage des PCB multicouches, où, sous haute température et haute pression, les feuilles de prepreg (PP) s'écoulent à l'état liquide pour combler les espaces entre les couches. Ce processus s'appelle "le remplissage de résine".
Comme le montre le diagramme, lorsque la couverture en cuivre dans la couche interne est minimale, les feuilles de prepreg (PP) de même épaisseur doivent être réparties uniformément dans les espaces entre les couches. Cela conduit à une épaisseur totale plus mince après que les feuilles de prepreg refroidissent et se solidifient, résultant en une épaisseur totale de carte plus faible.
Alors, quelle quantité de cuivre doit être disposée dans la couche interne pour garantir que l'épaisseur de la carte ne tombe pas en dessous des limites de tolérance ? C'est ici qu'intervient le "taux de cuivre résiduel". Le taux de cuivre résiduel fait référence au pourcentage des motifs de circuits en cuivre de la couche interne par rapport à la surface totale de la carte.
Taux de cuivre résiduel = surface de cuivre de la couche actuelle / surface totale de la carte.
Dans le laminage des cartes multicouches, les feuilles de prepreg (PP) sont découpées en morceaux et placées entre la couche de cœur interne et une autre couche de cœur, ou entre la couche de cœur et le film de cuivre. La résine sur le prepreg fond sous haute température et pression, remplissant les zones sans cuivre sur la couche de cœur. Après refroidissement, la résine se solidifie, liant ainsi la couche de cœur et le film de cuivre ensemble.
Si le taux de cuivre résiduel est trop bas (comme montré ci-dessous), l'épaisseur totale de la carte sera plus mince, et la distribution inégale du cuivre entre les couches peut entraîner un gaufrage de la carte.
Voici un rappel spécial pour les cartes à doigts dorés : étant donné que ces cartes doivent être insérées dans des fentes, elles sont plus sensibles à l’épaisseur. Si la carte est trop mince, cela peut entraîner un ajustement lâche ou un mauvais contact lors de l’insertion dans la fente.
Par conséquent, nous recommandons fortement :
1. Pour les cartes multicouches à doigts dorés, recouvrez les zones vides de cuivre, en particulier les couches internes dans la région des doigts dorés, afin d’éviter des problèmes tels que des cartes trop fines pour s’adapter à la fente ou des largeurs de lignes incohérentes.
2. Lorsque le taux de cuivre résiduel est inférieur à 25 %, pour réduire le plaquage inégal qui entraîne des largeurs de lignes incohérentes et des écarts excessifs d'épaisseur de la carte, recouvrez les zones vides de cuivre.
Problèmes fréquemment ignorés dans la conception des doigts dorés
Pour les zones des doigts dorés dans les couches internes et externes, assurez-vous qu'il y a une fenêtre ouverte (c'est-à-dire, aucune jonction de masque de soudure entre chaque pad de doigt doré) afin d'éviter que l'insertion et le retrait fréquents n'entraînent des résidus d'encre dans la fente des doigts dorés, ce qui pourrait provoquer un mauvais contact et d’autres problèmes fonctionnels.
Résumé :
Pour tous les types de cartes, chaque fois que cela est possible, ajoutez du cuivre aux zones vides tant que cela n'affecte pas les performances du design. En particulier lorsque le taux de cuivre résiduel est inférieur à 25 %, assurez-vous que du cuivre soit déposé. Dans les cartes à doigts dorés, du cuivre doit être déposé dans la couche interne à la zone des doigts dorés, et la couche externe doit avoir un masque de soudure avec une fenêtre ouverte solide à la zone des doigts dorés.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......