This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
¿Qué son orificios de medio corte o semi-agujeros (castellated holes)?

¿Qué son orificios de medio corte o semi-agujeros (castellated holes)?

Última actualización el Jul 16, 2025

Los orificios de medio corte o semi-agujeros (castellated holes) son agujeros o vías PTH (orificios pasantes metalizados) que se cortan para crear agujeros de una forma de medio círculo o parcial, dejando la mitad del agujero abierto y expuesto en el borde de la PCB.


Generalmente, se utilizan para montar una PCB sobre otra.




¿Cómo hacer castellated holes en su diseño?


Asegúrese de que se añada una vía o un agujero metalizado directamente sobre el contorno de la placa donde se requiere el semi-agujero metalizado.


Asegúrese de que la mitad de la vía quede dentro del área de la placa y la otra mitad fuera del contorno.




Reglas a seguir para los semi-agujeros (castellated holes):


- Capas de cobre (GTL y GBL): Almohadillas de cobre en las capas de cobre superior e inferior para cada castellated hole.


- Capas de máscara de soldadura (GTS y GBS): Aperturas de máscara de soldadura en ambos lado de la placa.


- Capa de perforación (TXT/DRL): Un agujero de perforación para cada castellated hole.


- Capa mecánica / Capa de contorno (GML/GKO): El contorno debe atravesar el agujero de perforación.




Notas:


1. Si se selecciona "Sí", los semi-agujeros se fabricarán con un proceso especial y se cobrará un coste adicional.


2. Si se selecciona "No", los semi-agujeros se realizarán con el proceso estándar, pero la calidad no estará garantizada (por ejemplo, pueden ocurrir defectos como agujeros no metalizados, agujeros de metalización incompleta, agujeros con residuos de cobre, etc.).


3. Para hacer semi-agujeros, el tamaño del agujero y el espacio deben ser de 0,6 mm como mínimo.