This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
Servicios personalizados ofrecidos por JLCPCB

Servicios personalizados ofrecidos por JLCPCB

Última actualización el Jun 18, 2025


Con el fin de ofrecer un mejor servicio a los clientes y satisfacer sus necesidades individuales, JLCPCB ha integrado una serie de servicios personalizados en la plataforma de pedidos. De hecho, ofrecemos én una gama más amplia de servicios personalizados durante la producción real.


A continuación, explicamos los elementos de servicio correspondientes y sus tarifas estándar. Si necesita estos servicios, puede dejar una nota al realizar el pedido o ponerse en contacto con nuestro equipo de Soporte a tiempo.



1- Separadores para ensamblaje (Assembly Standoffs)



Se pueden utilizar separadores de altura adecuada,que sirven para proteger pines o facilitar la soldadura de componentes elevados.

Tarifa estándar: Coste del componente separador + 0,032$ por unidad



2- Soldadura de pins doblados



Se doblan los pins del componente para colocarlos en orientación horizontal.

Tarifa estándar: 0,0157$ por pin. (En casos complejos, el coste puede aumentar.)



3- Servicio de programación


Para pedidos SMT estándar, ofrecemos pruebas de programación parciales que se realizan después del ensamblaje (soldadura). Si se requiere este servicio, el cliente debe proporcionar información: modelo del chip, definición de la interfaz de programación reservada en la PCB, imagen de la placa y archivo del programa en formato HEX o BIN. Se cobrará una tarifa adicional únicamente si confirmamos que es viable proceder.

Tarifa estándar: 7,86$ de tarifa de ingeniería + 7,86$ por hora de mano de obra.



4- Prueba de encendido (Power-on Testing)


Para pedidos SMT estándar, ofrecemos pruebas parciales de encendido. Si se requiere este servicio, el cliente debe proporcionar el método de prueba específico. Después de evaluar y confirmar la viabilidad del proceso, se aplicará una tarifa adicional.

Tarifa estándar: 15,7$ de tarifa de ingeniería +7,86$ por hora de mano de obra.



5- Additional Component Placement


Para evitar errores y aumentar la eficiencia de producción, normalmente no se admite añadir componentes soldados adicionales después de realizar el pedido. Si es necesario, por favor, póngase en contacto con el soporte. Si, tras la evaluación, se admite el servicio, se aplicará una tarifa adicional. Si no se admite, la producción seguirá según la información original del pedido.


Tarifas estándar:


1) Si se añaden componentes SMT soldados:

Coste de mano de obra: 47,14$ (incluye la soldadura adicional de 2 posiciones), 1,57$ por cada posición adicional.

Tarifa por punto de soldadura: 0,0157$ por punto

Coste de material: Según el precio real del material


2) Si se añaden componentes de orificio pasante:

Coste de mano de obra: 7,88$

Tarifa por punto de soldadura: 0,0157$ por punto

Coste de material: Según el precio real del material



6- Empaque en bolsa antiestática


Para pedidos SMT estándar, se ofrece el servicio de empaque en bolsa antiestática, principalmente para proteger los artículos de interferencias y daños por electricidad estática.


Tarifa estándar:

Para tamaños dentro de 20*20CM, 0,16$ por unidad

Si el tamaño excede este límite, el precio aumentará ligeramente.





7- Soldadura con sujeción en placa (Dispositivos no USB)


Para dispositivos que requieren soldadura con sujeción en placa, como headers de pins o conectores coaxiales RF, se requiere soldadura manual.

Tarifa: 0,05$ por punto de soldadura.





8- Soldadura con sujeción en placa (Dispositivos de paso fino)


Para la soldadura de dispositivos de paso fino con sujeción en placa, y para garantizar que el dispositivo pueda sujetarse horizontalmente en el borde de la placa, normalmente se requiere un jig para asistir en el proceso de soldadura.


Tarifa:

Coste del jig: 47,14$ por unidad (se evaluará junto con la cantidad de placas para verificar si se necesitan múltiples jigs).

Coste de mano de obra: 0,791$ por dispositivo.






9- Soldadura de pantalla OLED


Para la soldadura de cables flexibles OLED, se requiere soldadura manual.

Tarifa: 0,05$ por punto de soldadura

Para este tipo de materiales, para evitar daños, el área correspondiente no se limpia después de la soldadura. Para proporcionar una mejor protección durante el transporte, se recomienda añadir empaque con separadores.




10- Recorte de pasadores de posicionamiento (Locating Posts)


Si el dispositivo tiene pasadores de posicionamiento pero la PCB no tiene los orificios correspondientes, para asegurar una buena soldadura, es necesario recortar dichos pasadores.


Tarifa estándar:

- Orificio pasante: 0,032$ por recorte de un pasador de posicionamiento.

- SMT: 0,032$ por recorte de un pasador de posicionamiento + tarifa de colocación manual (0,016$ por punto de soldadura).

Si no se requiere recorte, los materiales SMT se colocan mediante máquina. Si se recortan, después del recorte de pasadores, se requiere colocación manual.




11- Soldadura de dispositivos tipo pogo pins


Este tipo de componente no puede ser colocado mediante máquina, por lo tanto, se requiere colocación manual en la placa.

Tarifa: 0,08$ por dispositivo




Para los pogo pins, el dispositivo puede entrar en contacto con la pasta de soldadura en el pad durante la colocación, lo que puede provocar contaminación. La producción asume por defecto que el cliente acepta este riesgo.

El estándar de error permitido en el desplazamiento durante la soldadura de dispositivos pogo pin es de ±0,15 mm, la producción también asume por defecto que el cliente acepta este margen de error.



12- Inserción manual de componentes


Se trata de componente que no requieren soldadura con pasta y deben ensamblarse manualmente, como terminales enchufables, jumpers caps, etc.

Tarifa: A partir de 0,03$ por dispositivo.

Para ensamblajes que requieran mucho tiempo o sean complejos, el precio será evaluado posteriormente.





13- Soldadura de USB empotrado


Estos dispositivos normalmente requieren una plantilla jig para ayudar en la soldadura, asegurando estabilidad durante el proceso y evitando que se caigan o levanten, lo que previene soldaduras defectuosas.

Tarifa estándar: 7,86$ por plantilla jig. La cantidad de plantillas se determina según el número de pedidos PCBA.



14- Prueba con sonda voladora (Flying Probe Testing)


¿Qué archivos son necesarios para la prueba SMT con sonda voladora?

Si el diseño se realizó con EDA, se requiere un archivo PCBDOC. En la image abajo, encontrará cómo generar este archivo.



Si el diseño se realizó con otro software, se necesita un archivo ODB++. Normalmente, el método para exportar este archivo está disponible en la página oficial del software de diseño.

Para el software AD, el enlace relacionado es: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-odbsetup-formodb-setup-ad?version=20.0

Para Fusion 360, el enlace relacionado es: Cómo crear archivos ODB++ con Fusion 360 Electronics https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-create-an-ODB-file-with-Fusion-360-Electronics.html

Para otros softwares, por favor consulte los documentos de guía correspondientes en sus páginas oficiales. Para cualquier duda, contacte con el equipo de soporte de JLCPCB.



15. Gestión para el establecimiento de paquetes de envío de componentes para el cliente


En producción pueden surgir situaciones excepcionales, como la cancelación de un pedido. Para minimizar las pérdidas del cliente, si los componentes no han sido utilizados, este puede solicitar su almacenamiento en inventario mediante la creación de un paquete de envío. Tenga en cuenta que los materiales incluidos en estos paquetes no aparecerán reflejados en las facturas de pedidos SMT posteriores.


Tarifa de servicio: 8$  (hasta 20 tipos de materiales). Los materiales adicionales se cobran a 1$ por cada tipo extra.