This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
¿Cómo añadir rieles de borde / marcas fiduciales para un pedido de ensamblaje de PCB?

¿Cómo añadir rieles de borde / marcas fiduciales para un pedido de ensamblaje de PCB?

Última actualización el Jul 17, 2025

Los rieles de borde y las marcas fiduciales son necesarios para el ensamblaje estándar de PCBs en JLCPCB.

Los rieles de borde se añaden para aumentar la separación entre los componentes y el borde de la placa. Las marcas fiduciales son pequeños pads colocados en la PCB para ayudar a las máquinas Pick & Place durante la colocación de componentes. También se colocan frecuentemente en los rieles de borde.

Para obtener mejores resultados en el ensamblaje, recomendamos seguir las siguientes pautas al añadir rieles de borde / marcas fiduciales en su diseño de PCB.

Rieles de borde

Los rieles de borde que se agregan para aumentar la separación entre los componentes y el borde de la placa deben tener al menos 5 mm.

(Recordatorio: Las placas ensambladas se entregarán con los rieles de borde por defecto. Si desea que los eliminemos, por favor indíquelo al realizar el pedido. Tenga en cuenta que se aplicará un cargo adicional por el servicio de posprocesado.)

Fiduciales

1. Las marcas fiduciales se crean colocando una capa de cobre (sin taladrar) en forma circular. Estas marcas deben estar libre de máscara de soldadura.

2. El tamaño óptimo de una marca fiducial es de 1 mm de diámetro. La abertura en la máscara de soldadura debe ser el doble del diámetro del área de cobre expuesta.

3. Se recomienda colocar de 3 a 4 marcas fiduciales en los bordes de la placa para asegurar la máxima precisión.

4. La marca fiducial debe mantenerse a una distancia mínima de 3,35 mm del borde de la placa, incluyendo el área de separación de la marca fiducial.