This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
Diseños diferentes en sus archivos de PCB

Diseños diferentes en sus archivos de PCB

Última actualización el May 31, 2025


Algunos clientes desean incluir más de una PCB en el mismo archivo Gerber. Aunque esto les permite realizar un solo pedido, puede complicar la fabricación del panel y dificultar el corte del contorno de la placa. Por ello, generalmente se aplicará un cargo adicional.


Nota: Este cargo adicional solo se aplica si las PCBs en un panel son diferentes.


PCB de FR4/Aluminio/Rogers/PTFE Teflon/Núcleo de Cobre


Las placas como las que se muestran en la imagen de la izquierda no incurrirán en un cargo adicional por diferentes diseños. Sin embargo, las placas como las de las imágenes de la derecha sí incurrirán en dicho cargo.




¿Cuándo se considera que hay diseños diferentes?


1. Básicamente, para PCBs de FR4, Aluminio, Núcleo de Cobre, Rogers y PTFE Teflon, se considerarán diseños diferentes si las pistas, la serigrafía o la máscara de soldadura son distintas, y pueden separarse por corte en V (V-Cut), fresado o agujeros de perforación.  


2. If the boards in one Gerber file are the same, but there are no connections between them, and customers would like to receive them as individuals, it will also be regarded as different designs and incur extra costs.


Por ejemplo, si la imagen abajo muestra un diseño de PCB de FR4, Aluminio, Núcleo de Cobre, Rogers o PTFE Teflon, se considerará que contiene 5 diseños diferentes. Aunque la sección de la derecha tiene 8 diseños diferentes, no hay conexiones entre ellos ni ranuras, V-cut, ni stamp holes (agujeros de estampado) para separar las placas. Además, estos diseños diferentes tienen un contorno de placa grande, por lo que la sección de la derecha se considerará como un solo diseño.  




Si los clientes se encuentran en la fase de prototipo y desean ahorrar dinero al realizar pedidos con material que no sea FPC, será más económico incluir los diferentes diseños dentro de un contorno rectangular/cuadrado general sin líneas de V-cut, tabs (pestañas desprendibles), ni ranuras de fresado.


Sin embargo, las placas deben ser separadas por los clientes después de recibirlas.


En la imagen sigueinte, las líneas amarillas están dibujadas en las capas de serigrafía, mostrando cómo se pueden combinar 3 PCBs diferentes en un solo Gerber sin incurrir en costes adicionales.




PCB flexible


Para las PCBs flexibles, dado que se pueden cortar fácilmente con tijeras, independientemente de si tienen ranuras, agujeros de estampado o líneas de V-Cut, si no existe una conexión eléctrica efectiva normal entre las placas, se considerarán PCBs diferentes.


En el caso de la imagen inferior, si es el diseño de un pedido de FPC, se considerará que hay 12 diseños diferentes.